Suggestions

    使用条款 - 悦享开关

    版本:2018年12月

    感谢您关注 [悦享开关](以下简称“应用程序”)。本应用程序由昕诺飞(中国)投资有限公司(一家有限责任公司,其主要办公地址位于中华人民共和国上海市田林路 888 弄 9 号,以下简称“昕诺飞”)提供。

    适用性

    请注意,您对本应用程序的使用以及您与本应用程序的互动均受本使用条款的约束,只要您继续使用或访问本应用程序,或者直到根据本使用条款的规定提前终止,本使用条款应当持续有效。如果您不同意本使用条款,则您不得访问或使用本应用程序。严禁任何未满 13 岁的个人使用或访问本应用程序,此类使用或访问将违反本使用条款。通过点击接受本使用条款或使用本应用程序即表示您同意,您已阅读其中的所有条款,并且您理解和同意您将受本使用条款的约束。本使用条款仅约束应用程序的使用,在任何情况下不影响或优先于您与昕诺飞或其关联公司就产品或服务所签订的合同。

     

    应用程序的范围

    通过本应用程序,无需额外网关设备,您即可通过蓝牙连接添加悦享开关到手机,实现对单个/多个悦享开关的开/关控制功能,亦可实现对开关进行定时设置、场景设置、人体感应器设置等功能。

     

    隐私

    我们非常重视我们最终用户的隐私,请仔细阅读本应用程序中单独提供的隐私声明。

     

    第三方服务和开源软件

    在您使用本应用程序时,您有时可能会(因为您使用或通过您使用本应用程序)使用其他个人或公司提供的服务、下载其提供的软件或购买其提供的商品。您对上述其他服务、软件或商品的使用可能会受您与相关公司或个人之间的单独条款的约束。在这种情况下,本使用条款并不会影响您与上述其他公司或个人之间的法律关系。如果本应用程序包含第三方软件或组件或者开源软件或组件,则对此类软件或组件的使用会受到此类第三方软件或组件或者此类开源软件或组件的使用条款的约束。您根据本使用条款享有的许可权利不包括导致本软件受开源条款约束的任何使用、分发本应用程序或创建其衍生作品的权利或许可。开源条款”是指进行以下行为应先取得的许可条款:使用、修改和/或分发作品;提供源代码或进行编辑所需的其他材料;以及/或者授予创建衍生作品的许可;以及/或者在衍生作品或随附文档中复制某些公告或许可条款,以及/或者向任何一方授予免版税的知识产权许可。

     

    修订

    昕诺飞可随时修订本使用条款。在此类修订发布后继续访问或使用本应用程序,即视为您已接受此类修订。我们建议您定期查看本使用条款以及相关条款和条件(如有)。

     

    关联公司

    就本使用条款而言,“昕诺飞”一词也可以解释为包括昕诺飞的关联公司(以下简称“关联公司”),其中包括 Signify 及满足以下条件的任何和所有公司、企业和法律实体:Signify 现在或以后直接或间接持有其 (i) 50% 或以上的已发行股本面值;或 (ii) 所有权权益;以及/或者 (iii) 50% 或 50% 以上的股东大会表决权;以及/或者 (iv) 有权任命多数董事;以及/或者 (v)  Signify 以其他方式指导其活动的其他公司、企业或法律实体。在不限制前述内容普遍适用性的前提下,“昕诺飞”或“我们”一词应视为包括 Signify。

     

    许可的授予

    昕诺飞授予您一项根据本使用条款的规定访问本应用程序、下载和使用本应用程序的软件和服务、并访问本应用程序的内容(以下简称“内容”)的非独占、不可转让且可撤销的有限授权。

     

    限制

    您同意 (a) 不会以违反任何法律、法规或法院指令的方式,或出于任何非法或滥用目的或以违反本使用条款的方式使用本应用程序;(b) 仅按照昕诺飞的意图使用本应用程序;(c) 不会以有可能损害昕诺飞、其服务提供商或任何其他个人利益的方式使用本应用程序;(d) 不会再版、复制、分发、展示、公布或传输本应用程序的任何部分,或者修改或改编本应用程序或将本应用程序合并到其他程序中或基于本应用程序创造的衍生作品;(e) 不会执行旨在向本应用程序引入病毒、蠕虫、缺陷、特洛伊木马、恶意软件或任何具有破坏性质的项目或使本应用程序或其他最终用户设备瘫痪的操作;(f) 不会规避或企图篡改本应用程序的安全设置;(g) 不会对本应用程序实施反向工程、反编译或反汇编,但适用的法律明令禁止此类限制的除外;(h) 遵守昕诺飞要求或施加的任何其他合理要求或限制;(i) 不会在本应用程序上发布和/或公布任何侮辱性、淫秽或不当内容;且 (j) 不会允许他人从事上述任何昕诺飞进行限制的行为。您将对本应用程序的合法、合理使用承担全部责任。

     

    升级、更新

    昕诺飞可以自行选择对本应用程序进行升级或更新以实现无缝服务,并且可能在不通知您的情况下以远程方式进行此类操作。更新、升级或更改均受本使用条款的约束,但此类升级或更新附有单独许可的除外(在这种情况下,应以该许可的条款为准)。如果您不想进行此类更新或升级,则您唯一的救济措施是完全停止使用本应用程序。您继续使用本应用程序即默示您已接受此类更新和升级。

     

    支持

    如果您对本应用程序有任何疑问,或需要获得与本应用程序相关的支持,请联系您当地的昕诺飞机构,详见:固化免费热线:8008-201-201,手机用户拨打:4009-201-201

     

    关于保证的免责声明

    本应用程序中的所有“内容”以及用户生成的内容(包括但不限于文本、图像、图形、链接和其他材料)均按“依原样”和“可提供性”提供。昕诺飞及其关联公司、合作伙伴、许可方和供应商在此明确排除任何形式的(无论明示或默示)声明或保证,包括但不限于对适销性、特定用途的适用性、不侵权或者与任何网站的运营和应用程序、内容或用户内容相关的保证。昕诺飞及其关联公司、合作伙伴、许可方和供应商均不保证或声明 (I) 本应用程序将无中断、及时、安全或无错误,或 (II) 可通过使用本应用程序获得的结果(包括本应用程序中的任何信息和材料、工具或“内容”)将正确、完整、准确、可靠或以其他方式满足您的要求。

     

    责任限制

    在任何情况下,无论导致以下损害的原因如何,亦无论其属于何种归责理论(无论是基于合同、严格责任还是民事侵权行为(包括过失或其他类型)理论),即使您已被告知出现此类损害的可能性,对于因使用本应用程序或软件而以任何方式导致的任何间接性、附带性、特殊性、惩罚性或后果性损害(包括但不限于购买替代商品或服务;无法使用、数据丢失或利润损失;业务中断;或人员伤亡;您提供的内容丢失或与您未安全保管您的帐户信息或密码有关的损失),昕诺飞或其关联公司或者软件、应用程序或内容的任何所有者、许可方、作者或贡献者将不承担任何责任。对于本使用条款下的义务,或与软件和应用程序或其他产品相关的其他方面的义务,昕诺飞、其关联公司或其许可方所承担的全部责任金额不应超过您为本应用程序支付的金额。在某些州或国家/地区不允许排除或限制由后果性或附带性损害引发的责任,则前述限制或排除责任的规定将可能不适用。

     

    您赔偿

    对于因您在本应用程序提交的任何消息、数据、材料或任何其他内容或信息的发布、内容本身或者传输,或者因您或代表您行事的第三方或个人违反本使用条款的行为,而引起的或与之相关的任何损害赔偿金、债权、成本和费用(包括合理的律师费和专业人员费用以及诉讼费用),您同意对昕诺飞、其子公司、关联公司、品牌授权商、其他合作伙伴和供应商及其各自的管理人员、董事、员工、股东、法定代表人、代理人、继承人和受让人进行赔偿并保证其不受损失。

     

    所有权

    昕诺飞、其关联公司、许可方和/或合作伙伴提供的本应用程序及其“内容”的著作权及所有其他知识产权、有关本应用程序的数据的编译以及本应用程序的顺序、序列和安排归昕诺飞股份公司和/或其关联公司、合作伙伴或许可方单独所有。一切版权均归其所有。您不得使用本使用条款明确许可之外的任何“内容”和应用程序。昕诺飞及其关联公司或其许可方保留对应用程序中“内容”的所有权利的所有权;其未基于昕诺飞的任何知识产权授予或默示授予任何权利或许可,但本使用条款另作明确说明的除外。

     

    终止

    本使用条款在下列情形下,经昕诺飞通知或无需昕诺飞通知,予以终止:(i) 因您未能遵守本使用条款的任何规定,昕诺飞自行决定终止本使用条款;或 (ii) 您未及时支付昕诺飞为您的继续使用而收取的任何费用;或 (iii) 您所安装的应用程序副本已被损毁。本使用条款终止后,您不得以任何方式访问或使用本应用程序。昕诺飞的权利和您的义务在本使用条款终止后仍将继续有效。

     

    管辖权

    本使用条款应按照中华人民共和国的法律解释并受其管辖。对于任何由本使用条款引起的或与之相关的争议,应提交至昕诺飞住所地人民法院诉讼解决。您同意该法院对您拥有管辖权,承认在该法院进行诉讼具备便利性、高效性和公正性,并同意不会基于声称该法院不便利、效率低或不公平而对该法院的管辖权提出异议。

     

    出口

    您应遵守所有适用的国内外出口管制的法律法规。若未获得所有必须的国内外政府许可、批准或豁免,您不得出口或再出口本使用条款中披露的本应用程序(之内容)的任何部分。您声明并保证 (i) 您不在受美国政府贸易禁令限制或已被美国政府认定为“支持恐怖主义”的国家或地区;并且 (ii) 您未被列入任何美国政府禁止或限制贸易方名单。 

     

    其他

    本使用条款构成双方之间的完整协议。若您与昕诺飞签订了任何其他协议,则该等协议应独立于本使用条款,且在本使用条款中许可的软件及您对本应用程序的使用和访问均应受本使用条款的约束。对本使用条款的任何弃权均须以书面形式进行,且须在双方签署后才能生效。若本使用条款的某些部分被有管辖权的法院判定为无效或不可执行,本使用条款剩余部分应按合理反映双方意图的方式进行解释。