Sverige - Svenska

Oxford-analys av cirkulära belysningsprojekt

October 26, 2026 

Oxford-analys kopplar cirkulära lösningar till affärsnytta i 74 % av studerade belysningsprojekt

 

Stockholm, Sverige – Signify  (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, publicerar i dag en analys av verkliga belysningsprojekt inför COP31 i Antalya. Analysen har genomförts av University of Oxford’s Circular Economy and Sustainability Lab och Academics for Circular Economy e.V., med stöd från Signify.

 

Forskarna analyserade 50 belysningsprojekt där cirkulära arbetssätt hade tillämpats. I 37 av projekten rapporterades ekonomiska fördelar kopplade till investeringar, underhåll eller finansiering. Resultaten visar att nästa fas i energiomställningen behöver handla om mer än energibesparingar. Det krävs lösningar som även bevarar resurser, befintlig infrastruktur och ekonomiskt värde.

Nya perspektiv på fullständigt utbyte
 

Sjukhus kan inte utan vidare stänga en avdelning för att uppgradera belysningen, och flygplatser måste kunna hålla verksamheten igång under en modernisering. I tunnlar kan ett byte av samtliga komponenter innebära kostsamma arbeten som sträcker sig långt utöver själva belysningen. Trots det är ett fullständigt utbyte ofta standardlösningen när tekniken förändras.

Analysen pekar på ett alternativ: utvärdera det som redan finns på plats, uppgradera det som behöver förbättras och behåll det som fortfarande fungerar.

 
Viktigaste resultaten
 

Projekten omfattade tio sektorer, däribland sjukhus, skolor, flygplatser, kontor, hamnar, tunnlar och kommunal infrastruktur. I de 50 projekten kopplades cirkulära arbetssätt till:
 

• Lägre investerings- eller underhållskostnader i 37 projekt

• Förlängd livslängd för tillgångar i 31 projekt

• Bevarade resurser eller material i 26 projekt

• Undvikna driftstopp eller verksamhetsstörningar i 23 projekt

• Undviket fullständigt utbyte i 20 projekt
 

Energibesparingar rapporterades dessutom i 36 projekt, med en medianminskning på 59,5 %.

Innovation bör inte automatiskt innebära utbyte. Det verkliga måttet på cirkularitet är vår förmåga att skapa bättre resultat med färre nya resurser. När stolpar, kablar, armaturhus och annan infrastruktur fortfarande fyller sin funktion är den mest hållbara uppgraderingen ofta att bygga vidare på det som redan finns”

 

Mario Giordano,
Global Head of Public & Government Affairs på Signify

De dolda kostnaderna vid fullständigt utbyte
 

En uppgradering av belysningen omfattar mer än en ny ljuskälla. En installation kan bestå av armaturhus, drivdon, optik, kablage, styrning och monteringssystem, liksom stolpar, skåp och annan utomhusinfrastruktur. Att byta ut en hel installation kan därför innebära att fungerande komponenter kasseras, vilket resulterar i ökat bygg-, installations- och avfallshanteringsarbete.
 

Detta visar vilka affärsmässiga konsekvenser utbytet kan få i olika sektorer. I Dublin Port Tunnel uppgraderades cirka 1 800 ljuspunkter inom den befintliga infrastrukturen. Signify uppskattar att lösningen gav investeringsbesparingar på 3 miljoner euro jämfört med att installera ett helt nytt LED-system.

 
Fatta beslut utifrån livscykelvärde
 

Cirkularitet innebär inte att utrustning ska behållas på obestämd tid. Det handlar om att välja den mest effektiva lösningen utifrån prestanda, kostnad och livscykelvärde, oavsett om det sker genom reparation, retrofit, renovering, återanvändning eller utbyte.

"Det här är inte ett argument mot utbyte. Det är ett argument mot att göra utbyte till utgångspunkt. Den klokare frågan är: Vad behöver vi förbättra och vad kan vi behålla?"

 

Priya Saikumar,

doktorand vid University of Oxford.

Att övervinna strukturella hinder
 

Analysen visar att hindren för cirkulära arbetssätt ofta är strukturella snarare än tekniska. Produktdesign, begränsad tillgång till reservdelar och reparationsinformation samt brister inom finansiering, ägandemodeller, data och kompetens kan göra det svårt att skala upp fungerande lösningar. Upphandling som fokuserar på inköpskostnaden, tillsammans med begränsade kanaler för återanvändning och returlogistik, kan skapa ytterligare hinder.
 

För att hantera dessa hinder efterlyser rapporten ett närmare samarbete mellan industrin och beslutsfattare samt upphandlingsmodeller som tar hänsyn till livscykelvärde, möjligheten att uppgradera och värdet av att bevara befintlig infrastruktur.

"Det är därför Signify har skapat Signify Circle: ett program som omsätter principer för cirkularitet i praktiken. Programmet kombinerar cirkulär design, reservdelar, uppgraderingskit, optimering av livslängden och Light-as-a-Service för att hålla belysningsprodukter och komponenter i användning längre och bevara deras värde. Genom att samla dessa delar ger Signify slutanvändare och föreskrivare en tydligare ram för att välja lösningar, inte bara utifrån produktens egenskaper utan också utifrån hur den är utformad, underhålls, uppgraderas och används under hela sin livscykel. ”

 

Mario Giordano,

Global Head of Public & Government Affairs på Signify

Bygg vidare på energieffektivitet med resurseffektivitet
 

Övergången till LED-belysning har visat fördelarna med energieffektivitet. Nästa möjlighet är att använda resurser mer effektivt: förlänga tillgångarnas livslängd, minska behovet av nya råvaror och bevara värdet i den befintliga infrastrukturen.
 

När elektrifieringen nu går allt snabbare globalt ger belysningen en tydlig lärdom om modernisering: bättre prestanda kräver inte alltid att ett helt system byts ut.

För mer information vänligen kontakta:

Signify Nordics, PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tel: +45 40330806

E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

    oktober 26, 2026

    Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026