Sverige - Svenska

Philips och Disney skapar sagolik, interaktiv belysning för barn

juli 9, 2013

Då barn har livlig fantasi är det viktigt att skapa lugna, trygga miljöer för lek och sömn – där de samtidigt kan bli stimulerade. Därför har Philips i samarbete med Disney tagit fram en nyskapande, magisk och lekfull kollektion av belysningsprodukter för både barn, och vuxna med barnasinnet i behåll. Genom att förena Philips innovationer inom belysning med Disneys älskade sagovärld skapas en helt ny dimension för barnens rum och föreställningsförmåga med nya sätt att läsa, leka, sova och skapa.

 

Belysning påverkar människans välbefinnande och rätt ljus kan förbättra humör, morgonens uppvaknande, öka prestation och koncentrationsförmåga*, eller bara känslan av glädje. Den nya kollektionen belysningsprodukter från Philips Disney har tagits fram för att inspirera barn till lek och nya, magiska familjeupplevelser, men också för att skänka trygghet och rutiner för nattning och sömn med hjälp av Disneys älskade sagofigurer. De nya produkterna har något för alla barn och alla situationer – att göra leken mer spännande och fantasifull, sagostunden mer uppslukande och förtrollad och rutinerna för att sova och vakna lättare och tryggare.

 

Exempel på produkter i Philips Disneys nya kollektion

 

Låt er uppslukas av en mer fantasifull sagostund med StoryLight Mickey (Musse Pigg). Belysningen interagerar smart med Disneys berättelser via en iPad som levandegör sagan med hjälp av färgglad belysning som fyller barnens sovrum.

   

 

Med SleepTime Mickey (Musse Pigg) kommer barnen enklare till ro på kvällen. Produkten hjälper också familjen att skapa bättre nattningsrutiner med lättförståeliga symboler för måne och sol, vilket hjälper barnet att förstå skillnaden mellan morgon och kväll och kan skapa bättre nattningsrutiner för hela familjen.

 

   

Med Monsters Inc. SoftPals får barnen en kvällskompis som gör att de känner sig trygga och lugna natten igenom.

 

LivingColors Mini Mickey & Minnie (Musse och Mimmi Pigg) har en mängd lampor i olika färger som stimulerar barnens lek och tillåter dem att helt uppslukas i sin egen fantasivärld.

 

Alla produkter i Philips Disneys nya belysningskollektion är barnvänliga. Smarta Philips LED-lampor innebär att lamporna är robusta och svala vid beröring. Lamporna behöver heller inte bytas ut tack vare den långa livslängden. Föräldrar behöver inte heller oroa sig för smådelar eller vassa kanter, och kablar kan enkelt knytas ihop med hjälp av Philips kabelbindare.

 

Kristina Marushak-Mortensen, Nordic Business Development Manager Disney Luminaires säger: “Philips och Disney tror på att skapa ögonblick och miljöer som ökar människors välbefinnande och glädje. Genom att sammanföra våra varumärken, erfarenheter och vår kunskap har vi lyckats skapa en säker, innovativ och dynamisk portfölj av belysningsprodukter för barn, föräldrar och alla andra med barnasinnet kvar. Vi vill inspirera till fantastiska minnen genom att erbjuda spännande, interaktiva och innovativa belysningsupplevelser för hela familjen att lita på och njuta av.”

 

Tillgänglighet

 

2013 års portfölj består av 19 produkter. Samtliga produkter, förutom StoryLight Mickey, kommer att finnas tillgängliga för försäljning i Europa och USA från september och något senare i Asien. StoryLight Mickey lanseras i utvalda butiker i december 2013.

 

Exempel på produkter ur Philips Disneyportfölj 2013:

  • Philips Disney StoryLight Mickey startkit – En innovativ Musse Pigg-formad lampa synkroniserar på ett smart sätt belysning i olika färger med klassiska Disney-sagor, som läses i formen av en interaktiv e-bok på exempelvis en iPad eller annan läsplatta
  • Philips Disney SleepTime in Mickey and Minnie Mouse – sänglampor som skänker Disney-magi och lugn till nattningsrutinen och uppvaknandet dagen efter
  • Philips Disney SoftPals in Sulley and Mike from Monsters Inc., classic Mickey and Minnie Mouse – De perfekta kvällskompisarna som hjälper föräldrar att skapa rutiner för nattning, sagostund och även underlättar för barnen att sova natten igenom
  • Philips Disney Candles in Princess, Minnie and Mickey Mouse – ger ett varmt, glödande sken liknande riktiga ljusflammor som inbjuder till magi, fantasi, lugn och lek
  • Philips Disney LivingColors Micro-lampor i olika utformning (bilar, flygplan, prinsessor, Ariel) och med 64 färger att välja mellan kan belysningen förändra vilken lekplats som helst
  • Philips Disney LivingColors Mini Mickey and Minnie Mouse – kan enkelt förändra barnens rum och skapa både en magisk och lugnande atmosfär

 

* Research studies using Philips’ SchoolVision solution in e.g. Germany (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) and The Netherlands (University of Twente) showed that Reading speed increased, frequency of errors reduced, hyperactive behaviour dropped.

För mer information, kontakta:

Charlotte Krogh

Philips Lighting

Tel: +45 30616695

E-mail: charlotte.krogh@signify.com

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett diversifierat företag inom hälsa- och välbefinnande med fokus på att förbättra människor liv genom meningsfull innovation på områdena Hälsovård, Konsument Livsstil och Belysning. Philips har huvudkontor i Nederländerna, sysselsätter ca 116 000 anställda inom försäljning och service i mer än 100 länder och redovisade år 2012 en försäljningssiffra på 24.8 miljarder Euro.Företaget är ledande inom hjärt-, akut-, och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer såväl som manlig rakning och skönhetsvård samt tandvård. Nyheter från Philips finns på www.philips.com/newscenter