Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

26. lokakuuta 2026

Oxfordin yliopiston analyysi löysi yhteyden kiertotalouden mukaisen toiminnan ja liiketoimintahyötyjen välillä 74 prosentissa tutkituista valaistusprojekteista

 

Vantaa, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, julkaisee tänään todellisten valaistusprojektien pohjalta tehdyn analyysin ennen Antalyassa järjestettävää COP31-kokousta. Analyysin toteuttivat Oxfordin yliopiston kiertotalous- ja vastuullisuustyöryhmä University of Oxford’s Circular Economy and Sustainability Lab sekä kiertotalousyhdistys Academics for Circular Economy e.V. Signifyn tukemana.
 

Tutkijat analysoivat 50 todellista valaistusprojektia, joissa käytettiin kiertotalouden toimintamalleja. Näistä 37 projektissa raportoitiin investointeihin, kunnossapitoon tai rahoitukseen liittyviä hyötyjä. Tulokset osoittavat, että energiasiirtymän seuraavan vaiheen on ulotuttava energiansäästöä pidemmälle resurssien, infrastruktuurin ja taloudellisen arvon säilyttämiseksi.

Tarvitaanko täydellistä saneerausta?
 

Sairaalat eivät voi sulkea kokonaista osastoa pelkästään valaistuksen päivittämistä varten, ja lentoasemien on pysyttävä toiminnassa myös saneerausten aikana. Tunneliprojekteissa jokaisen komponentin vaihtaminen voi tarkoittaa kalliita kustannuksia, jotka ulottuvat paljon itse valaisimien hintaa pidemmälle. Silti oletusratkaisuna teknologian päivittyessä on koko ratkaisun uusiminen.

 

Analyysi ehdottaa vaihtoehtoista toimintatapaa: arvioidaan käytössä oleva ratkaisu, säilytetään toimivat osat ja päivitetään ne, jotka vaativat uusimista.

 
Keskeiset havainnot

 

Projektit kattoivat 10 käyttökohdetta, joita olivat muun muassa sairaalat, koulut, lentoasemat, toimistot, satamat ja tunnelit. Projekteja oli yhteensä 50, ja kiertotalouden toimintamalleihin liittyviä hyötyjä havaittiin seuraavasti:
 

• Alhaisemmat investointi- tai ylläpitokustannukset 37 projektissa

• Ratkaisun pidempi käyttöikä 31 projektissa

• Ratkaisun osien tai materiaalien säilyttäminen 26 projektissa

• Käyttökatkojen ja häiriöiden välttäminen 23 projektissa

• Koko ratkaisun uusimisen välttäminen 20 projektissa.
 

Energiansäästöjä raportoitiin myös 36 projektissa. Energiankulutus pieneni mediaanitasolla 59,5 prosenttia.

Innovatiivisen ratkaisun ei tulisi automaattisesti tarkoittaa kaiken uusimista. Kiertotalouden todellinen mittari on kykymme saavuttaa parempia tuloksia käyttämällä niin vähän uusia resursseja kuin mahdollista. Kun pylväät, kaapelit, kotelot ja muu infrastruktuuri ovat edelleen tarkoitukseen sopivia, vastuullisin päivitys on usein rakentaa jo olemassa olevan varaan”

 

Mario Giordano,

Signifyn Global Head of Public & Government Affairs.

Koko ratkaisun uusimisen piilokustannukset
 

Valaistuksen päivittäminen tarkoittaa muutakin kuin uusia valonlähteitä. Ratkaisuihin voi kuulua valaisinrunkoja, liitäntälaitteita, optiikoita, kaapelointeja, ohjausta ja asennustarvikkeita sekä pylväitä, valaistuskeskuksia ja muuta ulkoinfrastruktuuria. Koko ratkaisun uusiminen voi tarkoittaa toimivien komponenttien käytöstä poistamista sekä lisää rakennus-, asennus- ja hävitystöitä.
 

Käyttökelpoisia ratkaisun osia hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittävät säästöt. Dublin Port Tunnel päivitti noin 1 800 valopistettä olemassa olevaa infrastruktuuriaan hyödyntäen. Signifyn arvion mukaan ratkaisu toi 3 miljoonan euron säästöt verrattuna täysin uuden LED-ratkaisun asentamiseen.

 
Koko elinkaaren aikainen arvo
 

Kiertotalous ei tarkoita laitteiden säilyttämistä ikuisesti. Se tarkoittaa tehokkaimman ratkaisun valitsemista suorituskyvyn, kustannusten ja koko elinkaaren tuottaman arvon perusteella, olipa ratkaisuna korjaus, saneeraus, kunnostus, uudelleenkäyttö tai ratkaisun vaihto.

Tämä ei ole argumentti vaihtoa vastaan. Se on argumentti sitä vastaan, että vaihto olisi ensisijainen ratkaisu. Parempi kysymys kuuluu: mitä meidän on päivitettävä ja mitä voimme säilyttää?"

 

Priya Saikumar,

Oxfordin yliopiston väitöskirjatutkija

Rakenteellisten esteiden ylittäminen
 

Analyysin mukaan kiertotalouden toimintamallien esteet eivät usein ole teknisiä, vaan rakenteellisia. Tuotesuunnittelu, rajallinen varaosien ja korjaustiedon saatavuus sekä puutteet rahoituksessa, omistusjärjestelyissä, datassa ja osaamisessa voivat estää toimivien ratkaisujen laajentamisen. Alkuinvestoinnin painottaminen hankinnoissa sekä rajalliset uudelleenkäyttökanavat ja käänteislogistiikka voivat muodostaa lisäesteitä

Raportti kehottaa lisäämään teollisuuden toimijoiden ja päätöksentekijöiden välistä yhteistyötä sekä käyttämään hankintamalleja, joissa huomioidaan koko elinkaaren aikainen arvo, päivitettävyys ja säilytetyn infrastruktuurin arvo.

Tästä syystä Signify lanseerasi oman kiertotalousohjelmansa, Signify Cirlen. Se yhdistää kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun, varaosat, päivityssarjat, käyttöiän optimoinnin ja Light-as-a-Service-palvelun, jotta valaistustuotteet ja ‑osat pysyvät käytössä pidempään ja niiden arvo säilyy. Ohjelman avulla Signify tarjoaa loppukäyttäjille ja suunnittelijoille selkeämmän kehyksen ratkaisujen valintaan tuotteen ominaisuuksien lisäksi ratkaisun suunnittelun, kunnossapidon, päivityksen ja koko elinkaaren aikaisen käytön perusteella”

 

Mario Giordano,

Global Head of Public & Government Affairs at Signify

 

Energiatehokkuudesta kohti resurssitehokkuutta
 

Siirtyminen LED-valaistukseen on osoittanut energiatehokkuuden mahdollistamat hyödyt. Energiatehokkuuden lisäksi myös resurssien tehokkaan käytön merkitys korostuu. Resurssitehokkuudella voidaan pidentää ratkaisun käyttöikää, vähentää ensiömateriaalien tarvetta ja säilyttää olemassa olevan infrastruktuurin arvo.

Sähköistymisen kiihtyessä maailmanlaajuisesti valaistus tarjoaa selkeän todistuksen siitä, että parempi suorituskyky ei aina edellytä koko ratkaisun uusimista.

Lisätietoja:

Signify Nordics, PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Puh: +45 40330806

Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

    marraskuuta 06, 2026

    Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

  • Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

    lokakuuta 26, 2026

    Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

  • Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026

    lokakuuta 23, 2026

    Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026