Suomi - Suomeksi

Uusi WiZ HDMI Sync box laajentaa TV-ruudun värit koko huoneeseen

29.4.2025

   

Uusi WiZ HDMI Sync box laajentaa TV-ruudun värit koko huoneeseen

 

Vantaa, Suomi Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, julkaisee valaistusbrändilleen WiZille uusia tuotteita sekä TV-synkronoinnin ominaisuuksia. Uusi WiZ HDMI Sync box ja TV-taustavalonauha mahdollistavat helpon valojen synkronoinnin viihteeseen – voit siis viedä elokuvaillat, urheilun katsomisen ja pelaamisen seuraavalle tasolle. Uudet Gradient Light bar -valopalkit ja Gradient Floor light -valaisin on suunniteltu täydentämään TV-synkronoinnin elämystä.

   

Herätä ruudun tapahtumat henkiin

 

WiZ HDMI Sync box ja TV-taustavalonauha ovat kaikki mitä tarvitset, jotta saat ruudun tapahtumat heräämään henkiin. Valot voidaan synkronoida ruudun väreihin ja kirkkauteen yhdistämällä Sync box HDMI-laitteeseen, kuten suoratoistolaitteeseen tai pelikonsoliin. Kameraa tai ylimääräistä kalibrointia ei tarvita. Sync box tukee HDMI 2.0:aa ja jopa 4K/60 Hz -sisältöjä HDR10+/Dolby Visionin kanssa. Sync box lukee videon signaalin suoraan HDMI-syötteestä, analysoi koko ruudun hetkessä ja luo valoihin äärimmäisen tarkasti vastaavia värejä. RGBIC-taustavalonauha on helppo kiinnittää TV-ruudun taakse, ja se toistaa ruutua kolmelta alueelta – vasemmalta, oikealta ja ylhäältä. HDMI Sync box ja taustavalonauha ovat saatavilla kahdessa eri koossa, jotka sopivat joko 55-65 tai 75-85 tuuman näytöille.

 

WiZ Sync boxissa on neljä esiasetettua synkronointitilaa – Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic – sekä mukautettava kirkkaus ja värin kylläisyys ja voimakkuus. Valo voidaan asettaa seuraamaan tarkasti kaikkia värejä täsmällisellä kirkkauden muutoksella tai siirtymään vähitellen sovittaen värejä näytön sävyyn. HDMI Sync box toimii minkä tahansa värivaloa toistavan WiZ-valon kanssa, joka tukee sekä Wi-Fiä että Bluetoothia. Sync boxiin voidaan yhdistää haluttu määrä valoja (valojen tulee olla yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon), jotka voivat toistaa värejä samanaikaisesti. Sync boxissa on myös sisäänrakennettu mikrofoni, jonka avulla valot saadaan vaihtamaan väriä ja kirkkautta musiikin tahdissa. Ohjaus käy helposti WiZ-sovelluksen kautta, puhekomennoilla (Googlella tai Alexalla) tai WiZ-kaukosäätimillä. TV:n synkronointiin yhdistetyt valot voidaan lisäksi sovelluksessa asettaa syttymään ja aloittamaan synkronointi automaattisesti aina, kun HDMI-laite antaa signaalin.

   

Kompakti muotoilu, suurta tunnelmaa: Gradient Light bar -valopalkit

 

Gradient Light bar - valopalkit luovat upeaa valoa mihin tahansa tilaan. Jokaista valopalkkia voidaan ohjata erikseen, ja ne toistavat monta väriä kerralla luoden valotehosteita ympärilleen. Gradient Light bar -valopalkkien sijoitteluun on monta vaihtoehtoa. Aseta valopalkit pöydälle pysty- tai vaakasuuntaan tai kiinnitä ne esimerkiksi tietokoneen näyttöön.

   

Modernia tyylikkyyttä: Gradient Floor light -valaisin

 

Gradient Floor light - valaisin toistaa monta väriä kerralla ja valaisee huoneen upeilla valotehosteilla. Virtaviivainen, minimalistinen valaisin mahtuu lähes minne vain ja sopii yhteen monien sisustustyylien kanssa.

 

Sekä Gradient Light bar -valopalkit että Gradient Floor light -valaisin luovat vaikuttavan tunnelman synkronoimalla valonsa näyttöösi (Sync box vaaditaan) sekä musiikkiin. Valaisimet ovat Matter-yhteensopivia, joten niitä voi ohjata myös Alexalla, Google Homella ja Apple HomeKitillä.

 

Saat lisätietoja osoitteessa www.wizconnected.com/explore-wiz/entertainment.

   

Saatavuus

Tuotteet ovat saatavilla toukokuusta 2025 alkaen Verkkokauppa.comissa, Proshopissa ja Coolshopissa.

 

HDMI Sync box ja TV-taustavalonauha 55”~65” TV:lle

  • 89,99 €

 

HDMI Sync box ja TV-taustavalonauha 75”~ 85” TV:lle

  • 109,99 €

 

Gradient Light bar -valopalkit

  • 59,99 €

 

Gradient Floor light -valaisin

  • 89,99 €

Lisätietoja::

 

Signify – Nordic PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj

Puh: +45 40330806

E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@signify.com

 

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

    syyskuuta 10, 2026

    Uusia Philips Smart Lighting -tuotteita

  • Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia

    syyskuuta 03, 2026

    Philips Hue laajentaa älyvalaistuksen mahdollisuuksia

  • Signifyn toisen neljänneksen tulokset 2026

    heinäkuuta 24, 2026

    Signifyn toisen neljänneksen tulokset 2026