Paikallisesti tuotettua salaattia ympäri vuoden LED-valaistuksella

11. toukokuuta 2021

Tuoretta ja paikallisesti tuotettua salaattia vuoden ympäri LED-valaistuksen avulla

 

Helsinki, Suomi – Yli 70 % Ruotsissa syödyistä hedelmistä ja vihanneksista saapuu maahan maanteitse, meriteitse tai lentorahdilla muista maista. Tukeakseen kestävää elintarviketuotantoa, tulee vertikaalinen kasvihuoneviljelijä ja salaatintuottaja Ljusgårda yli 20-kertaistamaan tuotantonsa ja kasvattamaan viljelykapasiteettiaan vähintään 60 tonniin salaattia kuukaudessa, mikä vastaa noin 1 000 000 salaattipussia. Huhtikuussa korjatiin ensimmäinen sato uusissa tiloissa ja siitä lähtien Ljusgårda pystyy toimittamaan merkittävästi enemmän paikallisesti viljeltyä salaattia ruotsalaisiin kotitalouksiin vuodenajasta riippumatta. Kun koko 7000 m² rakennus tulee kokonaan valmiiksi kesään mennessä, tulee Ljusgårda olemaan Euroopan suurin vertikaaliviljelmä.

 

Signify, maailman johtava valaistusalan asiantuntija, auttaa ruotsalaista uranuurtajaa vertikaalisessa kasvihuoneviljelyssä lisäämällä tuotantorakennuksia Tibrossa. Lisätty viljelypinta-ala, 300 neliömetristä jopa 2500 neliömetriin, mahdollistaa Ljusgårdalle tuoreiden, paikallisesti tuotettujen salaattien kasvattamisen vuoden ympäri. Signify auttaa projektissa uusimman tekniikan avulla Philips GreenPower LED-tuotantomoduuleilla sekä Philips GrowWise -ohjausjärjestelmällä. Näiden ratkaisujen avulla valon spektriä ja valotasoja voidaan säätää, mikä puolestaan johtaa parempaan laatuun ja tuottoon per neliömetri. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen maun ja ravintoarvon salaateissa. LED-valaistuksen avulla on myös yksinkertaisempaa ennustaa kasvua, mikä tekee tuotannon sopeuttamisesta markkinan kysyntään sesonkiaikoina helpompaa Ljusgårdalle. Valaistusta ohjataan Philips GrowWise -ohjausjärjestelmän avulla, jotta kasvusyklejä voidaan ajoittaa pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa entistä enemmän automatisaatiota.

Laajennuksen avulla voimme tarjota kestävästi viljeltyjä salaattejamme useammalle ruotsalaiselle kotitaloudelle ympäri vuoden, joten meillä on jännittävät ajat edessämme."

 

Andreas Wilhelmsson
Ljusgårdan toimitusjohtaja

”Signifylla on pitkä kokemus edistyneistä valaistusratkaisuista ja Signify työskentelee myös muiden suurten kasvihuoneviljelijöiden kanssa. Saamme käyttöömme laitosasiantuntijuutta, joka voi auttaa meitä optimoimaan tuotantoa jatkuvasti. Signify on myös yksi tavarantoimittajista, jolla on kapasiteettiä toimittaa linjassa kasvusuunnitelmiemme kanssa. Yhdessä kasvatamme tilakantaamme Ruotsissa ja säädettävän valon spektrin avulla on mahdollista optimoida viljelyvalaistusta saavuttaaksemme parhaan mahdollisen laadun.”

 

Nykyään Ljusgårdasin salaattia myydään yli 60 ICA-liikkeessä ja eniten myyntiä tapahtuu Länsi-Götanmaalla ja Smålandissa. Laajennuksen ja merkittävästi suuremman tuotannon tavoitteena on voida toimittaa kestävää ruotsalaista salaattia kauppoihin koko Ruotsissa.

 

“Olemme ylpeitä voidessamme auttaa Ljusgårdaa tuottamaan paikallisesti ja ilmastotietoisesti tuotettua salaattia. Ljusgårda jakaa visiomme kestävästä maanviljelyn muutoksesta ja panostaa salaatin laatuun ja makuun”, sanoo Henrik Nørgaard, Nordic Commercial Director of Agriculture Signifylta. ”Se on meille ehdottoman tärkeää. Käyttämällä uusinta valaistustekniikkaa vertikaalisessa kasvihuoneviljelyssä voi Ljusgårda toimittaa salaattia korkeimmalla elintarviketurvallistasolla. Oikea valaistus varmistaa myös korkeamman laadun, mikä sitten vähentää ruokahävikkiä. Olemme innoissamme ollessamme mukana tällä matkalla, jotta yhä useampi ruotsalainen kuluttaja voi saada kotimaista salaattia vuoden ympäri.”

 

Lue lisää siitä, kuinka kasvihuonevalaistus auttaa viljelijöitä koko maailmassa Signifyn kasvihuonevalaistuksen kotisivuilta.

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

Meydan Bridge

Lisää lehdistötiedotteita

  • Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

    marraskuuta 06, 2026

    Suomen korkein silta herää eloon värivaloilla

  • Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

    lokakuuta 26, 2026

    Oxford-analyysi kiertotalouden valaistusratkaisuista

  • Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026

    lokakuuta 23, 2026

    Signifyn kolmannen neljänneksen tulokset 2026