Fortschrittliche Beleuchtung für einen ganzen Verein

Signify und der BSC Young Boys zeigen, wie eine Zusammenarbeit organisch wachsen kann

 

Seit fünf Jahren ist Signify als Silberpartner des BSC Young Boys für die Beleuchtungsmodernisierung im Verein verantwortlich. Dabei geht die Zusammenarbeit längst über den Rasen hinaus.

“Wir haben mit Signify einen Partner an unserer Seite, für den kein Beleuchtungsprojekt zu ambitioniert ist. Egal, ob es um das Flutlicht, unser Restaurant oder den neuen Athletikraum geht – auf Signify ist Verlass. Wir freuen uns auf das, was kommt.”


Andreas Feremutsch, COO, BSC Young Boys

Die Ausgangslage

 

Signify zählt zu den führenden Anbietern von intelligenter Sport- und Eventbeleuchtung. Davon zeugen etwa die Fussball-Arenen verschiedener europäischer Topclubs. Kurz nachdem der Weltmarktführer für Beleuchtung im Juli 2021 Silberpartner des BSC Young Boys wurde, konnte auch das Flutlichtsystem des Berner Wankdorfstadions von Grund auf erneuert werden. 192 LEDStrahler des Typs Philips ArenaVision Gen 3.5 sorgen seitdem für eine optimale Ausleuchtung des Spielfelds. Der Grundstein für das nächste Beleuchtungsprojekt war damit gelegt.

Die Entwicklung


Die Partnerschaft zwischen Signify und dem BSC Young Boys hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt. Auf die Sanierung der Flutlichtanlage folgten das hauseigene Restaurant „Eleven“, ein neuer Athletikraum, der VIP-Eingang des Stadions und die Führungszentrale der Polizei. In engem Austausch mit den Verantwortlichen des Schweizer Traditionsklubs entwickelte Signify für jeden Bereich massgeschneiderte Lösungen, die teilweise auf sehr unterschiedlichen Ansätzen beruhen. So zeigt sich in Bern, was mit fortschrittlicher Beleuchtung möglich ist.

 

Projektbericht herunterladen

 

Case Studies

  • ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    Die ÖVB-Arena in Bremen setzt auf intelligente LED-Beleuchtung von Signify für maximale Flexibilität, bessere Erlebnisse und höhere Effizienz.

  • Straßenbeleuchtung in Köln

    Straßenbeleuchtung in Köln

    Signify und die RheinNetz GmbH bringen adaptive Straßenbeleuchtung in die Kölner Innenstadt

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?