Oslo, Norge: Signify (Euronext: LIGHT) som er verdens førende innen belysning, lanserer to nye Philips UV-C desinfiseringsprodukter for forbrukere. En UV-C-bordlampe for desinfisering av hjemmet for virus og bakterier, og en desinfiseringsboks som kan desinfisere små gjenstander.
Rowena Lee
Division Leader Digital Products hos Signify
Philips UV-C bordlampe for desinfisering
Rengjøring av overflater og gjenstander i hjemmet har stor påvirkning på helsen vår, siden vi alle er i risiko for å få eller å spre virus og bakterier når berører overflater eller ting. En effektiv og vitenskapelig metode for å nøytralisere virus og bakterier, er via UV-C-desinifisering. Philips UV-C bordlampe for desinfisering er enkel å bruke med et intuitivt kontrollpanel og innebygd stemmestyring.
UV-C-lys kan være skadelig for øyne og hud, og derfor blir brukeren spurt om forlate rommet av den innenbyggede stemmen før lyset slås på, i tillegg til at bevegelsessensorer sørger for at lyset slås av med det samme i tilfelle av bevegelse i rommet.
På bare få minutter, kan Philips UV-C bordlampe for desinfisering, deaktivere virus, bakterier, sopp og sporer. Desinfeksjonstiden er avhengig av rommets størrelse og type overflater og gjenstander i rommet. En gjennomsnittlig stue skal ha 45 minutter med lys for å rengjøres, et typisk soverom tar 30 min, mens et typisk baderom bare tar 15 minutter3. For å sikre at disse områdene effektivt desinfiseres bruker Philips UV-C bordlampen for desinfisering, en dose som er høyere den påkrevde dose for å deaktivere de fleste bakterier som har blitt testet mot UV-C-lys4. Se en video med UV-C-bordlampen her.
Philips UV-C desinfiseringsboks
UV-C-boksen brukes til desinfisering av små gjenstander som nøkler, mobiltelefoner, leker, tåteflasker og andre gjenstander til huset. Brukere kan plassere forskjellige gjenstander i boksen, lukke boksen og så desinfiseres gjenstandene på få minutter5 Dette reduserer risikoen for at man blir utsatt for virus, eller er med på å spre virus når man berører objekter. Alle bakterier og virus som er testet per dags dato, responderer på UV-C desinfisering4
Det innvendige materialet i UV-C-boksen er laget av refleksivt rustfritt stål som gjør at lyset kan belyse hele gjenstanden. Laboratorietester har vist at det tar helt ned til 9 sekunder å deaktivere SARS-CoV-2-virus til et nivå som ikke lengre er målbart.6
De innebyggede sensorene gjør at enheten slukkes automatisk når dekslet åpnes. Dette forhindrer at UV-C-lys slipper ut av boksen og gir ekstra trygghet.
Funksjoner og bruksområder
UV-C-desinfiseringsboksen fra Philips er 30 x 30 cm og de fire funksjonene kan enkelt velges på det tydelige displayet. I tillegg til desinfiseringsfunksjonen, kan oppbevaringsfunksjonen kontinuerlig desinfisere gjenstander som tannbørster eller bestikk, og all fukt på personlige gjenstander kan fjernes med Dry-funksjonen. Desinfect+dry-kombinasjonen fjerner fukt på og desinfiserer gjenstander som små leker og babyprodukter samtidig. Dry-funksjonen må ikke brukes på elektronisk utstyr.
Tilgjengelighet
UV-C-desinfiseringsbordlampen fra Philips fås nå hos Elkjøp og kommer senere hos en rekke forhandlere. Anbefalt utsalgspris er 1299 NOK
UV-C-desinfiseringsboksen fra Philips blir tilgjengelig våren 2021. Anbefalt utsalgspris er 1888 NOK
I mer enn 35 år har firmaet vært i fronten når det gjelder profesjonell UV-teknologi, og har stor erfaring når det gjelder innovativ UV-C-belysning.
Signify bruker nå denne kunnskapen for å kunne imøtegå en stadig større etterspørsel etter desinfisering av overflater, luft og gjenstander.
3) Utregning: Stue – 28 m2 på 3 m avstand. - Soverom – 20 m2 på 2.5 m avstand. - Baderom – 13m2 på 2 m avstand.
4) Se Malayeri et al., Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, kan hentes her.
5) Desinfeksjonen kommer til å variere avhengig av desinfeksjonstid, avstand og type overflate / gjenstand. Se produktmanual / nettside for detaljer.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT), verdensførende innen belysning for både det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2019 hadde vi en omsetning på 6,2 milliarder EUR og cirka 37000 ansatte fordelt på 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi lysere liv og bidra til en bedre verden. Vi ble karbonnøytrale i 2020 og har vært i Dow Jones Sustainability World Index i fire sammenhengende år siden børsnoteringen vår. Vi ble i tillegg utnevn til Industry Leader både i 2017, 2018 og 2019. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, Twitter, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden.