Suomi - Suomeksi

Pidennä kesäiltoja Philips Abelia LED – lyhdyillä

5. toukokuuta 2017

Philips Lighting on juuri tuonut markkinoille ladattavan ja langattomasti toimivan Abelia-lyhdyn. Abelian valoa voi himmentää oikean tunnelman saavuttamiseksi ja se on suunniteltu kestämään sääolosuhteita. Näiden ominaisuuksien ansiosta Abelia-lyhty on ideaali kotipihan tarkoituksiin, kuten terassikäyttöön, puutarhaan tai parvekkeelle. Abelia toimii mainiosti myös kodin ulkopuolella - esimerkiksi puistoissa, telttaretkillä sekä festivaaleilla. Lyhty ei vaadi tulta ja on lisäksi sateenkestävä.

 

Suomalaiseen kesään kuuluu grillaus, hyvä ruoka ja mukava yhdessäolo. Ihmiset nauttivat kesäilloista päivän hämärtyessä. On kyseessä sitten puutarha, pienempi parveke tai lähipuisto, miellyttävä tunnelma on helppo luoda lyhdyn valaistuksen avulla. Lyhty kestää sadetta, mikä mahdollistaa pysyvän käytön pihalla tai parvekkeella. Abelia on valmistettu kestävästä materiaalista, joten sen voi ottaa mukaan vaikka festivaaleille tai telttaretkille.

 

Tunnelmaa ja valoa ulos

Abelia LED –lyhty on ladattava ulkovalaisin, joka tarjoaa lämpimän valkoisen valon. Valon kirkkauden himmentäminen on mahdollista. Lyhty tarjoaa myös kynttiläefektin, jonka avulla tunnelmaa saa muutettua ilman oikean kynttilän paloriskejä.

 

Ulkoalueet ovat kotiemme lisätiloja ja niitä saa muunneltua pienilläkin tavoilla. Tämän takia Abelia on suunniteltu sekä ulkonäöllisiä että funktionaalisia tekijöitä mielessä pitäen. ”Lyhty on helppo ottaa mukaan ja asettaa terassille tai parvekkeelle. Tuote toimii sisustuselementtinä ja tuo valoa sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan”, kertoo Beata Grübel, Philips Lightingin pohjoismaiden tuotepäällikkö.

 

  • Philips Abelia LED –lyhtyjä on saatavilla mustana, valkoisena, punaisena, mintunvihreänä ja tummanvihreänä. Tuotetta myy muun muassa Verkkokauppa.com sekä heinäkuusta lähtien Bauhaus.
  • Lyhtyä ladataan USB-johdolla ja akun kesto on noin neljä tuntia riippuen käytetystä valon kirkkaudesta.
  • Lyhty on valmistettu korkealaatuisesta synteettisestä materiaalista, mikä takaa sateenkestävyyden.
  • Katso video Abelia LED –lyhdystä täältä ja tarkat tuotetiedot täältä.

Lisätietoja:

Philips Lighting

Susanna Eestilä

Puh: +358 41 4349696

Sähköposti: susanna.eestila@signify.com

Tietoja Philips Lightingista

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) on globaali toimija valaistustuotteiden, -järjestelmien ja -palveluiden alalla. Innovaatiomme luovat arvoa asiakkaillemme, tarjoavat rikkaita käyttäjäkokemuksia ja parantavat elämänlaatua. Toimimme sekä ammatti- että kuluttajamarkkinoilla ja olemme johtava esineiden internetiä (IoT) kotien, rakennusten ja julkisten tilojen valaistuksessa hyödyntävä yritys. Vuonna 2016 myyntimme oli 7,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 34 000 henkilöä yli 70 maassa. Uutisia Philips Lightingista löytyy: http://www.lighting.philips.fi/yritys/newsroom/tiedotteet.html ja Twitterissä tunnuksella @Lighting_Press.