Suomi - Suomeksi

Uusi edistysaskel LED-päiväajovalojen kehityksessä – DayLightGuide lisää turvallisuutta tyylikkäästi

syyskuu 14, 2012

Automechanika, Frankfurt – EU:n tekemän tutkimuksen mukaan puolet päiväsaikaan sattuneista onnettomuuksista johtuu siitä, että toinen osapuoli ei nähnyt toista tienkäyttäjää ajoissa. Tähän liittyen Euroopan komissio päätti, että helmikuusta 2011 alkaen kaikissa uusissa autoissa täytyy olla päiväajovalot. Silti tuhannet vanhat ajoneuvot liikkuvat Euroopan teillä yhä ilman päiväajovaloja. Philips Automotive tuo markkinoille vanhoihin ajoneuvoihin sopivan, uuden päiväajovaloratkaisun (DRL), DayLightGuiden. 

 

Turvallisuuden ohella tyyli on aina ollut autoilijoille tärkeää. Philipsin valoratkaisut ovat sekä suorituskyvyltään että muotoilultaan huipputasoa – sen lisäksi, että ne auttavat kuljettajia näkemään ja näkymään paremmin.

 

 

DayLightGuidet ovat LED-markkinoiden tulevaisuutta. Sen sijaan, että niissä olisi rivissä useita yksittäisiä valoja, valonauha on täysin saumaton. Visuaalinen vaikutelma on yhden yhtenäisen valon kaltainen, kun aikaisemmin valot muodostuivat yksittäisistä valopisteistä. Valot koostuvat kahdesta lineaarisesta ”nauhasta”, jotka tuottavat tähän saakka laajimman aikaansaadun valokentän. Laajasta näkökentästä on selvää hyötyä ajoturvallisuuden kannalta. Laajuus on vastaava kuin nykyisessä DayLight 8:ssa.  

 

 

  Valot ovat kiinni korkealaatuisissa alumiinialustoissa, jotka kestävät vaikeissakin sääolosuhteissa. Suojaus suolaa, pölyä, hiekkaa ja vettä vastaan ulottuu liitospinteisiin asti. DayLightGuidet toimivat myös seisontavaloina  ja ne sopivat niin sähkö-, hybridi- kuin start-stop -järjestelmillä varustettuihin ajoneuvoihin. Valot valmistetaan OE- laatukriteerien mukaisesti ja ne ovat täysin ECE R87 -yhteensopivat.

 

 

Helppokäyttöisyys yhä tärkeämpää

Philips on suunnitellut DayLightGuidet mahdollisimman helppokäyttöisiksi, ja niissä on samankaltainen kätevä kiinnitysmekanismi kuin muissakin LED-tuotteissa. Matalat valot on helppo integroida auton koriin, koska kannattimet eivät vaadi lisätilaa.

 

 

 

   

Philips LED -päiväajovalojen valikoima

Philipsin LED-valoja käyttävät useat autovalmistajat, kuten Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Ford, Jaguar, Mercedes, Nissan, Peugeot ja Toyota. Philips esitteli ensimmäiset vanhoihin autoihin sopivat LED-päiväajovalonsa vuonna 2009. Vuonna 2010 valikoima laajentui DayLight 4- ja 8 -malleilla.

 

Philips Automotiven innovaatiot tekevät liikkumisesta turvallisempaa, energiatehokkaampaa ja tyylikkäämpää. Philips DayLightGuidet ovat myynnissä syyskuusta 2012 lähtien.

Lisätietoja ja kuvapyynnöt:

Toni Tammi, Sales Manager BG Automotive Lighting
Philips Finland, +358 40 6722 520, toni.tammi@signify.com 

Charlotte Krogh, Corporate Communication, Philips Lighting Nordic, +45 3061 6695, charlotte.krogh@signify.com

Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle -ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 122 000 työntekijää yhteensä yli 100 maassa. Vuonna 2011 yritys saavutti 22,6 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajo- ja karvanpoistotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana.

 

Uutisia: www.philips.fi/uutiset