España - Español

Mandarin Oriental Ritz, lujo exclusivo en la iluminación del siglo XXI

Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid, España

 

El hotel experimentó una reforma integral con el objetivo de adaptarse al siglo XXI, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.

"La solución de Signify ha sido muy satisfactoria. Ha aportado calidez y elegancia a los espacios, a la vez que nos permite controlar las instalaciones, ajustando la iluminación a cada ambiente."

 

Bárbara Velasco, Area Director on Engineering, Mandarin Oriental Ritz

Desafío del cliente


Inaugurado en 1910, Mandarin Oriental Ritz fue el primer gran hotel de lujo de la capital. Más de un siglo después, se transforma para incorporar tecnología de vanguardia, conservando a la vez la esencia de un edificio clásico.

 

La nueva iluminación ha sido un gran reto, ya que había que conservar el carácter histórico y sofisticado de los espacios, al mismo tiempo que se incorporaban luminarias y lámparas LED de última generación integradas dentro de un único sistema de gestión.

La solución

Anoche fue el estudio encargado de diseñar la nueva iluminación, consistente en más de 34.000 luminarias de las marcas Modular, Philips y Color Kinetics. También se instaló el sistema de control Dynalite, para poder regular todas las luminarias, de múltiples fabricantes, desde un único panel de control.

 

Para este proyecto, Signify ha diseñado un snoot y una lente a medida de las necesidades del hotel. Gracias al nuevo sistema de control se ha reducido el consumo de energía en un 80%.

 

 

Descarga el caso

 

Case Studies

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

  • Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

  • Estadio Joaquín Villar Alicante

    Estadio Joaquín Villar Alicante

    Iluminación inteligente para competiciones de alto nivel en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín Villar en Alicante.

  • Coworking Regus Las Palmas

    Coworking Regus Las Palmas

    Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  • Hotel Rosewood Villa Magna

    Hotel Rosewood Villa Magna

    El hotel Rosewood Villa Magna es uno de los máximos exponentes de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.