España - Español

Estadio de Atletismo Joaquín Villar

Estadio Joaquín Villar, Alicante, España

 

Iluminación inteligente para competiciones de alto nivel en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín Villar, homologado para competiciones profesionales y el desarrollo deportivo al más alto nivel.

Desafío del cliente  

 

El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a cabo un proyecto de renovación del estadio en el que se abordó la renovación de la pista de atletismo y la mejora de la eficiencia energética de la instalación.

 

Los principales objetivos en este sentido eran proporcionar la iluminación óptima para albergar competiciones deportivas de alto nivel, cumplir con las normas para retransmisiones deportivas y optimizar el ahorro energético.

 

 

La solución


Se instalaron 132 proyectores ArenaVision LED de 1.500W, permitiendo conseguir un nivel de iluminancia vertical de 1.000 lux, cumpliendo con la norma UNE-EN 12193 y NIDE para retransmisiones televisivas. Esto resultó en un ahorro energético de más del 50% con respecto a la instalación anterior, además de un enorme salto de calidad.

 

En cuanto al sistema de control, se implantó Signify Interact que permite diferentes escenas estáticas (Competición, Entrenamiento y Mantenimiento) y efectos dinámicos predefinidos para eventos. Todo ello aprovechando la infraestructura eléctrica existente y sin necesidad de nuevos cableados.

 

Descarga aquí las imágenes del proyecto:

Estadio Joaquín Villar (Alicante) - 1

Estadio Joaquín Villar (Alicante) - 2

Estadio Joaquín Villar (Alicante) - 3

Estadio Joaquín Villar (Alicante) - 4

Estadio Joaquín Villar (Alicante) - 5

Case Studies

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

  • Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

  • Coworking Regus Las Palmas

    Coworking Regus Las Palmas

    Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  • Hotel Rosewood Villa Magna

    Hotel Rosewood Villa Magna

    El hotel Rosewood Villa Magna es uno de los máximos exponentes de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.

  • Hotel Mandarin Oriental Ritz

    Hotel Mandarin Oriental Ritz

    El hotel volvió a abrir sus puertas en 2021 tras una reforma integral, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?