España - Español

Signify Interact, iluminación inteligente para una experiencia de lujo

Hotel Rosewood Villa Magna, Madrid, España

 

El hotel Rosewood Villa Magna ha experimentado una renovación integral, que lo ha llevado a convertirse en el máximo exponente de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.

"Interact integra, de forma eficaz, la gestión y la monitorización global de la iluminación del hotel."

 

José Antonio Molina, Director of Engineering Rosewood Villa Magna

Desafío del cliente


El Rosewood Villa Magna ha sido reformado íntegramente, siguiendo los mayores niveles de calidad, con el objetivo de ofrecer a sus huéspedes la mejor excelencia y atención de alojamiento en Madrid. Para ello se instaló un sistema de gestión de la iluminación que ofrece innovadoras funcionalidades, adaptadas a las necesidades actuales que el hotel requería.

 

Se quería poder gestionar individualmente la iluminación de cada una de las habitaciones y zonas comunes del hotel y también ser lo más energéticamente eficientes.

La solución


Signify Interact ofrece al hotel Rosewood Villa Magna un sistema de gestión inteligente de la iluminación al nivel de sus rigurosas exigencias. Gracias a ello, el personal del hotel puede monitorizar y regular individualmente cada una de las 154 habitaciones, pasillos, salones, restaurantes y otras zonas comunes, adaptando la iluminación en base al momento del día o a la actividad a realizar.

 

Signify Interact ofrece a sus huéspedes una serie de escenas de iluminación predefinidas, que pueden seleccionar mediante una botonera táctil.

 

Descarga el caso

 

Case Studies

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

  • Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

  • Estadio Joaquín Villar Alicante

    Estadio Joaquín Villar Alicante

    Iluminación inteligente para competiciones de alto nivel en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín Villar en Alicante.

  • Coworking Regus Las Palmas

    Coworking Regus Las Palmas

    Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.

  • Hotel Mandarin Oriental Ritz

    Hotel Mandarin Oriental Ritz

    El hotel volvió a abrir sus puertas en 2021 tras una reforma integral, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?