España - Español

Transformando cada juego en un espectáculo

Estadio José Alvalade del Sporting Club de Portugal, Lisboa, Portugal

 

El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

"Nos da tranquilidad y confianza saber que contamos con la asistencia y el mantenimiento de Signify, sobre todo en algo tan crítico como es la iluminación en los días de partido."

 

Edgar Pinheiro, Director de operaciones, Sporting Club de Portugal

Desafío del cliente


Desde la inauguración del estadio José Alvalade en 2003, la tecnología ha evolucionado significativamente. Para cumplir con los requisitos técnicos actuales de la UEFA, la FIFA y la Liga Portuguesa, especialmente en lo que respecta a las retransmisiones televisivas, el club necesitaba actualizar la iluminación del césped, que aún contaba con el sistema de iluminación original de halogenuros metálicos que, tras más de 20 años de funcionamiento, proporcionaba niveles de iluminación y uniformidad muy inferiores a los exigidos para un estadio de esta categoría.

La solución  

 

El Sporting Club de Portugal eligió la tecnología de Signify, que ofreció una solución basada en proyectores LED gestionados de forma remota a través de Interact para instalaciones deportivas.

 

Para iluminar el césped se instalaron 240 proyectores Philips ArenaVision, que sustituyeron a los 152 antiguos proyectores de ioduros metálicos. Gracias al aumento del número de proyectores y a su elevado flujo luminoso, se consiguió una distribución de la luz más uniforme.

 

También se instalaron otros 52 proyectores Philips ClearFlood Large para iluminar las gradas del estadio.

 

 

Ver vídeo del proyecto

 

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?

Case Studies

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

  • Estadio Joaquín Villar Alicante

    Estadio Joaquín Villar Alicante

    Iluminación inteligente para competiciones de alto nivel en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín Villar en Alicante.

  • Coworking Regus Las Palmas

    Coworking Regus Las Palmas

    Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  • Hotel Rosewood Villa Magna

    Hotel Rosewood Villa Magna

    El hotel Rosewood Villa Magna es uno de los máximos exponentes de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.

  • Hotel Mandarin Oriental Ritz

    Hotel Mandarin Oriental Ritz

    El hotel volvió a abrir sus puertas en 2021 tras una reforma integral, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.