Coworking 24 horas con las ventajas de la luz natural

Coworking Regus Las Palmas, Gran Canaria, España

 

Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria, que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  “Un coworking 24 horas en el que la iluminación es continua desde el amanecer hasta el anochecer. Esto directamente afecta al rendimiento de los trabajadores. Gracias a Signify España, el resultado ha sido espectacular”

 

Antonio Vera de Cominges, ingeniero encargado del proyecto

Desafío del cliente  

 

La exposición a las cantidades correctas de luz durante el día resulta fundamental para mejorar el bienestar y potenciar el rendimiento. Cuando se produce un desequilibrio en la exposición de la luz la capacidad de concentración y productividad pueden verse afectadas.

 

Desde Regus Las Palmas, su principal objetivo era ofrecer a los usuarios del coworking la posibilidad de disfrutar de un espacio en el que contasen con la iluminación más adecuada para desarrollar su jornada laboral.

 

 

 

La solución


En el proyecto de instalación, llevado a cabo por Elecana, se han utilizado 68 luminarias Signify NatureConnect acompañadas del sistema de iluminación inteligente Signify Interact en un total de 23 salas.

 

Signify NatureConnect se basa en los principios de diseño biofílico e imita los patrones de la luz natural en interiores para crear entornos saludables, motivadores y atractivos.

 

Signify Interact permite regular la iluminación de manera personalizada y tener una visión completa del uso de la iluminación en tiempo real.

Case Studies

  • La historia se encuentra con la innovación

    La historia se encuentra con la innovación

    La renovación de la fachada de la Diputación de Toledo con la iluminación LED dinámica de Signify realza su riqueza arquitectónica y refuerza su presencia en el paisaje urbano nocturno.

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

  • Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

  • Estadio Joaquín Villar Alicante

    Estadio Joaquín Villar Alicante

    Iluminación inteligente para competiciones de alto nivel en el Estadio Municipal de Atletismo Joaquín Villar en Alicante.

  • Hotel Rosewood Villa Magna

    Hotel Rosewood Villa Magna

    El hotel Rosewood Villa Magna es uno de los máximos exponentes de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.

  • Hotel Mandarin Oriental Ritz

    Hotel Mandarin Oriental Ritz

    El hotel volvió a abrir sus puertas en 2021 tras una reforma integral, incorporando los últimos avances tecnológicos y una nueva iluminación.

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?