Danmark - Dansk

Nye produkter fra Philips Smart Lighting

10.9.2026

Philips Smart Lighting bringer farverne ud over skærmen med Screen Sync og Fairy String Lights

 
  • Den nye Screen Sync med LED strip opfanger hele tv-skærmens indhold og synkroniserer farver i realtid med alt indhold på skærmen
  • Den nye RGBIC Fairy String Lights, fås i længder på 10 og 15 meter og tilbyder millioner af farver, forudindstillede lyseffekter og musiksynkronisering til både inde- og uderum1 

 

København, Danmark – Signify (Euronext: LIGHT), verdens førende belysningsvirksomhed, udvider nu Philips Smart Lighting-porteføljen med to nye produkter, der gør intelligent belysning endnu mere levende, stemningsskabende og nem at bruge. 

Den nye Screen Sync med LED strip forvandler tv-indhold til dynamiske lyseffekter i hele rummet, mens de nye RGBIC Fairy String Lights skaber fleksibel og farverig stemning til både hverdag og fest, inde såvel som ude1.

 

Omsluttende lysoplevelser gjort enkelt – uanset indholdet på skærmen

Philips Smart Lighting Screen Sync med LED strip flytter film, tv-serier og sport ud over skærmens kanter. Et vidvinkelobjektiv registrerer hele skærmbilledet fra kant til kant, aflæser farverne i realtid og gengiver dem via en firesidet RGBIC LED strip monteret bag tv’et.

 

Da enheden reagerer direkte på det, der vises på skærmen, kan den synkronisere med både indbyggede Smart TV-apps, traditionelt tv-signal og HDMI-tilsluttede enheder. Man behøver derfor ikke at lede underholdning igennem en separat HDMI-kilde, hvilket gør det nemt at få en dynamisk lysoplevelse uanset indholdskilde.

Installationen er udviklet med fokus på enkelhed. Man placerer Screen Sync-enheden oven på tv’et og starter kalibreringen i appen. Enheden justerer automatisk sine referencepunkter til skærmen, hvorefter der er mulighed for finjustering manuelt.

 

Forudindstillede synkroniseringstilstande gør det muligt at tilpasse effekten til forskellige typer indhold, mens en indbygget mikrofon får lyset til at reagere på musik. Ønsker man at udvide oplevelsen til resten af rummet, kan kompatible Philips Smart Lighting-pærer, LED strips og lamper nemt integreres.

 

Én samlet løsning tilpasset tv’et

Screen Sync med LED strip tilbydes som en komplet løsning i versioner til tv-størrelser på 55-65 tommer og 75-85 tommer. LED strippen leverer et jævnt lys med gradient-effekt omkring alle fire sider af skærmen og skaber en sammenhængende surround-lyseffekt.

 

Hvert sæt indeholder både Screen Sync-enheden og en LED strip, så man ikke skal købe komponenterne separat.

Dekorativ belysning til enhver anledning

De nye Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights bringer dynamiske farver ud i hele hjemmet. De fås i længder på 10 og 15 meter og kombinerer millioner af farver med forudindstillede effekter som regnbueforløb, bløde farveovergange og funklende lys.

 

Den lange og fleksible udformning gør dem ideelle til at dekorere soveværelser og opholdsrum, skabe en farverig kulisse til fester eller tilføre ekstra stemning til haven og udendørs sammenkomster.

Fairy String Lights drives via USB-C og kan også tilsluttes en powerbank, hvilket giver frihed til at placere dem uden behov for en stikkontakt i nærheden. De kan styres via appen, kompatibelt tilbehør eller stemmekommandoer. Med musiksynkronisering kan lyset følge rytmen i musikken, når en smartphone placeres i nærheden af lydkilden.

 

Både lyskæde og controller er IP65-certificerede, hvilket gør Fairy String Lights velegnede til både indendørs og udendørs1 brug.

Forbrugerne ønsker mere engagerende oplevelser i hjemmet, og de forventer samtidig, at teknologien er enkel, fleksibel og let tilgængelig. Screen Sync bringer film, gaming og sport ud over tv-skærmen med det indhold, folk allerede ser, uden behov for en kompliceret opsætning. Fairy String Lights gør det lige så enkelt at skabe farverig atmosfære til både hverdagens øjeblikke og festlige lejligheder, inde som ude. Sammen viser de, hvordan Philips Smart Lighting gør det nemt at komme i gang med, tilpasse og nyde intelligent og stemningsfuld belysning.”

 

Mafalda Monteiro,
Business Leader, Philips Smart Lighting

Tilgængelighed
 

  • Philips Smart Lighting Screen Sync med LED strip til tv på 55-65 tommer: 819,95 kr.
  • Philips Smart Lighting Screen Sync med LED strip til tv på 75-85 tommer: 969,95 kr.
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights, 10 m: 289,95 kr.
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights, 15 m: 409,95 kr.

 

Produktvideo

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

Om Philips Smart Lighting

Philips Smart Lighting gør intelligent belysning enkel og tilgængelig i hverdagen. Produkterne er baseret på WiZ-platformen, forbindes direkte til hjemmets Wi-Fi-netværk og styres via WiZ-appen. Sortimentet gør det nemt at tilpasse belysningen til forskellige rum, stemninger og situationer.

Philips Smart Lighting er en selvstændig løsning inden for intelligent belysning, adskilt fra Philips Hue, med egne produkter, app og økosystem.
 

Fodnote: 
[1] Strømforsyningsenheden er IP20-klassificeret og skal placeres indendørs.

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensførende inden for belysning for både professionelle og forbrugere. Vi er stolte af at tilbyde verdens bedste belysningsbrands fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Vores innovative produkter, intelligente systemer og services frigør det ekstraordinære potentiale i lys for lysere liv og en bedre verden. I 2025 havde vi en omsætning på 5,8 milliarder euro, cirka 27.000 ansatte og en tilstedeværelse i over 70 lande. Vi er med i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheder og opdateringer fra Signify kan findes i Newsroom, på LinkedIn og på Instagram. Information for investorer findes på siden Investor Relations.

 

Meydan Bridge

Flere pressemeddelelser

  • Signify opnår sin hidtil højeste EcoVadis-score

    september 29, 2026

    Signify opnår sin hidtil højeste EcoVadis-score

  • Nyt lys til Brøndby Stadion

    september 22, 2026

    Nyt lys til Brøndby Stadion

  • Nye produkter fra Philips Smart Lighting

    september 10, 2026

    Nye produkter fra Philips Smart Lighting