România - Română

Trecerea la o economie sustenabilă

Acum este momentul pentru a trece la LED

 

Trecerea la iluminat cu LED și LED conectat este una dintre modalitățile cele mai rapide, mai eficiente și trecute cel mai adesea cu vederea de a face progrese spre atingerea obiectivelor de sustenabilitate.

Este o șansă enormă. Tranziția companiilor și a orașelor de pe tot globul la iluminatul cu LED ar elimina 420 de milioane de tone de emisii globale de CO2 și ar economisi 870 TWh de energie — suficientă pentru a alimenta 380 de milioane de gospodării timp de un an.

Finanțarea, fondurile și subvențiile au fost puse la dispoziție în multe regiuni ale lumii în beneficiul municipalităților, companiilor private și cetățenilor care doresc să își reducă amprenta energetică și de carbon. Signify a creat programul Green Switch pentru a ajuta organizațiile și indivizii să profite de aceste inițiative.

 

Contactați-ne

Prin tranziția tuturor punctelor de lumină convenționale de la nivel global la iluminat cu LED conectat, s-ar putea economisi anual:

420 de milioane de tone


de emisii CO2e

870 TWh

 
consum de energie electrică

120 miliarde EUR


costuri cu energia electrică
ro_RO

Calculați ce puteți economisi cu Green Switch

Începeți prin a selecta domeniul dvs. de interes.

Cunoscând zona dumneavoastră de interes, putem estima mai bine aplicațiile relevante de iluminat.

Orașe
Afaceri
Rezidențial
1 2 3 4

Alegeți domeniul dvs. de aplicare

Selectând domeniul de aplicare, putem estima mai bine de câte puncte de lumină ați putea avea nevoie.

Furnizați-ne informații despre sistemul de iluminat actual care trebuie înlocuit

Am completat datele pe baza unor valori naționale de referință, dar le puteți modifica în funcție de situația sistemului dvs. de iluminat

Unități

Valoarea introdusă este prea mică sau prea mare pentru scopul estimării economiilor.

Vă rugăm să completați informațiile necesare

Ore

Valoarea introdusă este prea mică sau prea mare pentru scopul estimării economiilor.

Vă rugăm să completați informațiile necesare

Watt

Valoarea introdusă este prea mică sau prea mare pentru scopul estimării economiilor.

Vă rugăm să completați informațiile necesare

/kWh

Valoarea introdusă este prea mică sau prea mare pentru scopul estimării economiilor.

Vă rugăm să completați informațiile necesare

kgCO2/kWh

Valoarea introdusă este prea mică sau prea mare pentru scopul estimării economiilor.

Vă rugăm să completați informațiile necesare

Iată ce ați putea economisi trecând la un sistem de iluminat eficient

Citiți mai multe despre ipotezele pe care le-am făcut pentru a calcula această estimare

economii

Noul consum este în loc de

economii

Noul costul este în loc de

economii

Noil emisii sunt în loc de

Iluminat conectat

Când este selectat "Da", estimarea ia în considerare economiile generate de o soluție de iluminat conectată, care este un sistem utilizând tehnologia Internet of Things (IoT) pentru a conecta dispozitivele de iluminat LED la o rețea: luminile pot fi controlate, monitorizate și optimizate de la distanță printr-un sistem de management. Soluțiile de iluminat conectate sunt concepute pentru a oferi o gamă de beneficii, cum ar fi economiile de energie, experiența îmbunătățită a utilizatorului și securitatea sporită.

În caz contrar, când este selectat "Nu", estimarea ia în considerare economiile generate de soluția standard de iluminat LED.

Contactați unul dintre experții noștri pentru mai multe informații

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

Află mai multe
www.signify.com
QR code

Calculul economiilor | Oct 23 2026

Iată ce ați putea economisi trecând la un sistem de iluminat eficient

Trecerea la soluții inovatoare de iluminat cu LED și sisteme de iluminat conectate vă oferă unul dintre cele mai simple instrumente pentru a economisi energie electrică, costuri cu energie și pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Pentru a vă ajuta, Signify are un program specific numit Green Switch.

Disclaimer

Informațiile conținute în această estimare pot fi considerate doar o referință, iar valorile rezultate din calcul sunt doar orientative. Estimarea se bazează pe datele furnizate și pe unele ipoteze indicate. Signify depune toate eforturile pentru a furniza date actualizate și exacte, cu toate acestea, datorită naturii informative a calculelor, Signify, în măsura permisă de legea aplicabilă, exclude răspunderea pentru rezultatele prezentate în acest raport în ceea ce privește exactitatea lor. Signify își rezervă dreptul ca valorile care stau la baza calculelor să fie inexacte din cauza modificărilor produselor și pot depinde, de asemenea, de condițiile în care sunt utilizate aceste produse sau de alți factori externi care le pot afecta performanța.

Estimare a economiilor anuale

Noul consum este în loc de

Noul costul este în loc de

Noil emisii sunt în loc de

Comparativ cu

Această estimare se bazează pe datele furnizate:

Domeniu de interes

Domeniul de aplicare

Ore de lucru (Ore)

Putere medie (Wați)

Iluminat conectat

Selecția țării

Număr de lumini convenționale (unități)

Costuri de electricitate ( /kWh)

Intensitatea carbonului (kgCO2/kWh)

Cum vă ajutăm să implementați programul Green Switch

Consulta

1. Consulta


Vă ajutăm să înțelegeți cum pot iluminatul cu LED și cel conectat vă pot sprijini obiectivele de sustenabilitate
Plan

2. Plan


Vă îndrumăm pentru a alege produsele, sisteme și serviciile potrivite
Activare

3. Activare


 Vă îndrumăm și vă sprijinim să obțineți finanțare pentru proiectul dumneavoastră de iluminat
Instalare

4. Instalare


Vă ajutăm să vă configurați soluția de iluminat și să îi măsurați impactul privind sustenabilitatea

O scurtă privire


Trecerea la iluminatul cu LED și  conectat este una dintre cele mai rapide, mai eficiente și cel mai adesea trecute cu vederea modalități de a face progrese către obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate. Aflați mai multe despre programul Green Switch și despre cum vă poate ajuta Signify.

 

Descărcați infograficul

Cum poate ajuta Green Switch să facă din orașul tău un lider în sustenabilitate

 

Într-un oraș obișnuit, iluminatul reprezintă până la 40% din consumul de electricitate total.


Iluminatul cu LED, iluminatul cu LED conectat și iluminatul solar pe marginea carosabilului, în spații exterioare publice și în birourile și clădirile municipale oferă una dintre cele mai rapide soluții pentru a reduce consumul de electricitate, costurile și emisiile de carbon, pentru a vă transforma orașul într-un lider de sustenabilitate.

 

Green Switch pentru orașe

Cum vă poate ajuta Green Switch compania să devină un model de eficiență

 
La nivel global, 30% dintre companiile listate au inclus în planurile lor măsuri de performanță legate de sustenabilitate.

Lider mondial în sisteme de iluminat, Signify deține o expertiză amplă și o gamă inegalabilă de produse, sisteme și servicii profesionale care vă ajută să vă atingeți obiectivele de sustenabilitate.
 

Descoperiți beneficiile Signify pentru dumneavoastră

  • Connecting the dots on LaaS

    Connecting the dots on LaaS

    Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

  • The revised EPBD and energy-efficiency

    The revised EPBD and energy-efficiency

    With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

  • Climate policy should transcend partisan politics

    Climate policy should transcend partisan politics

    Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

Implementați programul Green Switch acum

La baza estimărilor Signify stau numeroase surse, referințe și puncte de date
*Aflați mai multe despre modelul nostru de calcul și referințe
Pentru mai multe detalii despre angajamentele și rezultatele Signify, citiți raportul nostru anual și suplimentele pe tema sustenabilității