Plus d'ambiance, moins d'énergie : un éclairage intelligent au Carrefour Market de Gand

Carrefour Market de Gand

 

Chez Carrefour, l’expérience client est importante et centrale, dans laquelle l’éclairage joue un rôle clé.

 

En optant pour des luminaires intelligents, nous créons le juste équilibre entre ambiance, confort et efficacité énergétique.

"Chez Carrefour, l’expérience client est importante, tout comme le fait de pouvoir se déplacer agréablement dans le magasin. Si en plus, nous pouvons faire des économies sur notre facture d’énergie, c’est un bonus appréciable."

 

— Steven Deruytter, Technical Manager Carrefour 

Un éclairage efficace, une meilleure expérience    

 

L’éclairage a un impact majeur sur l’expérience client, mais aussi sur la consommation énergétique en magasin.

 

Avec un éclairage intelligent, Signify optimise les deux. Le système garantit automatiquement le bon niveau de lumière, au bon endroit et au bon moment, sans intervention du personnel.

 

Nous réalisons ainsi des économies d’énergie maximales tout en offrant aux clients un environnement agréable pour faire leurs achats.

Installé rapidement, prêt pour l’avenir

 

Notre système, entièrement sans fil permet non seulement de réduire les coûts d’installation, mais aussi de raccourcir le temps d’installation et de limiter les perturbations lors des travaux de rénovation ou de modernisation.

 

L’éclairage s’intègre facilement sur les rails existants ou les alimentations au plafond, sans nécessiter de câblage supplémentaire.


De plus, la solution offre à Carrefour et à ses partenaires franchisés la garantie d’une installation pérenne, facilement évolutive et flexible dans son utilisation

"La collaboration avec Signify se déroule sans encombre depuis plus de 10 ans. Un interlocuteur dédié est une véritable valeur ajoutée pour nous."

 

— Steven Deruytter, Technical Manager Carrefour 

 

 

Case Studies

  • De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    Grâce à l'utilisation de luminaires intelligents et du système de gestion Signify Dynalite, une solution économe en énergie et évolutive a été mise en place.

  • Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

    Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley opte pour un éclairage intelligent et économe en énergie avec le système Signify Interact. Un environnement de travail idéal et une durabilité à toute épreuve dans un seul système.

  • Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour choisit l'éclairage durable et économe en énergie de Signify. Moins d'émissions de CO₂ et une ambiance chaleureuse, du parking au magasin.

  • Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    The Source, siège d'EiffageAuderghem, BelgiqueAvec notre éclairage LED connecté, équipé de capteurs et d'un système ouvert pour une mise en œuvre et une intégration faciles avec toutes les autres technologies du bâtiment, The Source est prêt pour l'avenir

  • Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    A cause d'un éclairage vétuste, le centre sportif s'est vu infliger une amende. Aujourd'hui, avec 400 nouvelles lampes LED, la visibilité est parfaite, le bâtiment consomme peu d'énergie et le plaisir de jouer est de retour.

Benieuwd hoe slimme verlichting ook jouw
kantoor future-proof kan maken?