Belgique - Français

Une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

Siège d'Acerta, Louvain, Belgique

 

En collaboration avec Signify et VINCI Facilities, Acerta a opté pour une solution de rénovation intelligente et durable pour l'éclairage de son bâtiment. Le résultat : un éclairage LED parfaitement adapté au plafond existant, économe en énergie et paré pour l'avenir.

« Grâce à une étroite collaboration, nous avons pu installer un grand nombre de luminaires dans des délais très courts. L’installation pilote a vraiment été la clé du succès. »

 

— Rusty Ritzen, Sector Manager VINCI Facilities 

Des tubes TL désuets au LED intelligent    

 

Jan Oostens, Regional Facilities Manager et Conseiller prévention chez Acerta, résume la situation :  « Notre bâtiment a été acheté en 2011. Entre-temps, les lampes et les ballasts n’étaient plus commercialisés, ce qui rendait leur entretien de plus en plus problématique. »

 

La solution est venue avec le passage à la technologie LED. Stefan Wuyts, Facility Officer, explique : « Nous parlons d'environ deux mille luminaires. En réalisant au préalable l’installation pilote, puis avec une installation minutieusement préparée par Signify et VINCI Facilities, nous avons pu travailler de manière très efficace. Même l'emballage des luminaires a été adapté afin de gagner du temps lors de l'installation. »

Rétrofit, le choix malin

 

Juan Kerremans, Key Account Manager chez Signify : « Il y avait beaucoup de luminaires différents, c'est pourquoi nous avons opté pour une solution rétrofit : conserver les luminaires existants et  renouveler l’intérieur avec des luminaires rétrofit. Cela nous a permis de travailler plus rapidement, sans dégrader les plafonds, ni salir les espaces de travail. »

 

De plus, l'éclairage a été équipé d'une technologie intelligente. « Grâce à la connectivité sans fil via un protocole Zigbee, tous les luminaires communiquent entre eux. Cela rend le système plus souple : Acerta peut facilement modifier des zones ou ajouter des salles de réunion sans câblage supplémentaire », explique Kerremans.

Intelligent, durable et orienté futur  

 

Grâce au système Signify Interact, la détection de la lumière du jour et de mouvement sont intégrées d’office.


Le renouvellement de l'éclairage chez Acerta est plus qu'un simple remplacement de lampes. C'est un pas vers un bâtiment plus intelligent, plus durable et orienté futur. Ritzen conclut : « L'éclairage peut être relié au système de gestion du bâtiment, ce qui permet une intégration plus poussée. Acerta est ainsi prête à intégrer davantage d'applications intelligentes dans les années à venir. »

   

On allume quand la lumière du jour est absente

La rénovation ne s'arrête pas aux espaces de bureaux. Acerta s'intéresse également aux salles de réunion souterraines, où la lumière naturelle est absente. Oostens : « Cela donne vite l'impression de vivre dans un bunker. C'est pourquoi nous avons choisi Signify NatureConnect , qui simule la lumière du jour et rend les espaces beaucoup plus agréables. »

 

Cette innovation apporte les avantages de la lumière naturelle à l'intérieur, transformant les espaces en environnements lumineux et dynamiques où les gens se sentent mieux, travaillent mieux et sont en pleine forme.

Case Studies

  • Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Grâce à l'utilisation d'équipements intelligents, nous combinons une expérience d'achat optimale et une consommation d'énergie efficace, de manière simple.

  • De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    Grâce à l'utilisation de luminaires intelligents et du système de gestion Signify Dynalite, une solution économe en énergie et évolutive a été mise en place.

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley opte pour un éclairage intelligent et économe en énergie avec le système Signify Interact. Un environnement de travail idéal et une durabilité à toute épreuve dans un seul système.

  • Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour choisit l'éclairage durable et économe en énergie de Signify. Moins d'émissions de CO₂ et une ambiance chaleureuse, du parking au magasin.

  • Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

    The Source, siège d'EiffageAuderghem, BelgiqueAvec notre éclairage LED connecté, équipé de capteurs et d'un système ouvert pour une mise en œuvre et une intégration faciles avec toutes les autres technologies du bâtiment, The Source est prêt pour l'avenir

  • Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    A cause d'un éclairage vétuste, le centre sportif s'est vu infliger une amende. Aujourd'hui, avec 400 nouvelles lampes LED, la visibilité est parfaite, le bâtiment consomme peu d'énergie et le plaisir de jouer est de retour.