Belgique - Français

Systèmes ouverts pour des immeubles intelligents orientés futur

The Source, siège d'Eiffage Auderghem, Belgique

 

Avec notre éclairage LED connecté, équipé de capteurs et d'un système ouvert pour une mise en œuvre et une intégration faciles avec toutes les autres technologies du bâtiment, The Source est prêt pour l'avenir.

"Toutes les parties impliquées dans le projet, tant le client final que les fournisseurs, partagent la même vision. Nous construisons un projet qui devrait aussi fonctionner à long terme, un projet paré pour l'avenir."


Cédric Genbrugge - Partenaire du Projet Nekton

Le défi client

 

The Source se veut un lieu de rencontre pour tous nos collaborateurs, un espace de travail qui stimule la co-création, l'innovation et la créativité.

 

"La durabilité et le confort étaient très importants pour nous. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec diverses applications et technologies intelligentes pour garantir ce confort et aussi assurer l'efficacité énergétique."

 

Patrick Colas  - Chef de projet

Eiffage Développement Eiffage Development

La solution


“Dans The Source, nous avons spécifiquement recherché des systèmes ouverts. Il est important que toutes les technologies aient un protocole ouvert ou une communication ouverte. Cela inclut l'éclairage, les équipements audiovisuels, le système chauffage/ ventilation/climatisation, les contrôles d'accès, etc. Nous avons même réfléchi à la manière dont des applications pourraient être ajoutées ultérieurement."

 

Michael Van De Poel - Expert technique SB Experts

 

“Le fait que l'éclairage Signify soit ouvert nous permet de travailler facilement avec cette technologie en mode plug-and-play et de configurer les interactions entre tous les équipements et le reste des technologies de l'immeuble."

 

"TRIGRR peut contrôler toutes les technologies et collecter toutes les données. Ces deux phénomènes permettent, d'une part, d'avoir des rapports ESG ou autres qui sont correctement alimentés en direct, mais aussi de détecter les inefficacités énergétiques et opérationnelles des bâtiments, en lien avec le bien-être de tous les utilisateurs."

 

Jean-Michel Verhulst

PDG de Triggr

Case Studies

  • Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Un éclairage intelligent au Carrefour de Gand

    Grâce à l'utilisation d'équipements intelligents, nous combinons une expérience d'achat optimale et une consommation d'énergie efficace, de manière simple.

  • De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    De la congestion du réseau à la gestion intelligente de l'énergie avec Signify Dynalite

    Grâce à l'utilisation de luminaires intelligents et du système de gestion Signify Dynalite, une solution économe en énergie et évolutive a été mise en place.

  • Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

    Relighting Acerta : une solution rétrofit qui combine efficacité et confort

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley opte pour un éclairage intelligent et économe en énergie avec le système Signify Interact. Un environnement de travail idéal et une durabilité à toute épreuve dans un seul système.

  • Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour Ostende Mariakerke

    Carrefour choisit l'éclairage durable et économe en énergie de Signify. Moins d'émissions de CO₂ et une ambiance chaleureuse, du parking au magasin.

  • Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    Un éclairage parfait pour le centre sportif de Nazareth

    A cause d'un éclairage vétuste, le centre sportif s'est vu infliger une amende. Aujourd'hui, avec 400 nouvelles lampes LED, la visibilité est parfaite, le bâtiment consomme peu d'énergie et le plaisir de jouer est de retour.