Ελλάδα - Ελληνική

Η Signify παρουσιάζει τον πρώτο της σωλήνα LED από ανακυκλωμένο πλαστικό

May 27, 2025

Η Signify παρουσιάζει τον πρώτο σωλήνα LED από ανακυκλωμένο πλαστικό στην Ευρώπη

  • O Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains περιέχει κατά μέσο όρο 40% μετακαταναλωτικό πλαστικό (πλαστικό που έχει χρησιμοποιηθεί και ανακυκλωθεί-PCR).
  • Πηγές προέλευσης του ανακυκλωμένου (PCR) πλαστικού αποτελούν δίχτυα αλιείας, μπουκάλια νερού και προβολείς αυτοκινήτων.

UΗ Signify (Euronext: LIGHT) ανακοίνωσε σήμερα την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου φωτισμού της, στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας, παρουσιάζοντας τον πρώτο LED σωλήνα στην Ευρώπη κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Για τη νέα σειρά Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains, κατά μέσο όρο το 40% του πλαστικού που έχει χρησιμοποιηθεί προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά (post-consumer recycled plastic-PCR) 1. Επιπλέον, με βάση το πλαίσιο για Βιώσιμη Συσκευασία της Signify, η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από 80% ανακυκλωμένο χαρτί. Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά, η ήδη υπάρχουσα σειρά MASTER T8 EM/mains θα αναβαθμιστεί, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πλαστικό (PCR), και θα είναι παράλληλα διαθέσιμη στις αγορές της ζώνης ASEAN, της Ινδονησίας και της Μείζονος Κίνας.

 

Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών (PCR) συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων πόρων, μειώνοντας την ανάγκη για πρωτογενή πλαστικά και ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα προς απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα πλαστικά αυτά (PCR) συνήθως προέρχονται από υλικά που έχουν συλλεχθεί αφού χρησιμοποιηθούν και έπειτα υποστεί επεξεργασία. Ο Philips MASTER LEDtube T8 χρησιμοποιεί PCR από πηγές όπως δίχτυα αλιείας, μπουκάλια νερού και προβολείς αυτοκινήτων. Στην πράξη, η εγκατάσταση 1.000 LED σωλήνων χρησιμοποιεί την ποσότητα ανακυκλωμένου πλαστικού που αντιστοιχεί στο βάρος 2.500 μπουκαλιών PET των 0,5 λίτρων.

 

Ο Harshavardhan Chitale, CEO των επιχειρήσεων της Signify που απευθύνονται σε επαγγελματίες (Professional Business), δηλώνει:

Στη Signify, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία νέων προϊόντων, με στόχο να αποσυνδέσουμε πλήρως την καινοτομία και την ανάπτυξη από την κατανάλωση πόρων. Εκτός από τη μεγιστοποίηση της ενεργειακή αποδοτικότητα και της διάρκειας ζωής των προϊόντων, δέσμευσή μας αποτελεί και η χρήση λιγότερων υλικών – παρουσιάζοντας βελτιώσεις στην απόδοση, τη χρηστικότητα και μειώνοντας το κόστος ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου2. Η αναβάθμιση στον MASTER LEDtube T8 είναι μια επιλογή οικονομικά ωφέλιμη και  περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Εκτός από το ότι δίνει νέα ζωή σε παλιά δίχτυα αλιείας, μπουκάλια νερού και προβολείς αυτοκινήτων – εξασφαλίζει εξαιρετικές αποδόσεις τόσο ως προς το φωτισμό όσο και ως προς τη χρήση της ενέργειας.”

Με φωτεινή απόδοση έως 185 lm/W, ο MASTER LEDtube T8 διαθέτει ετικέτα ενεργειακής απόδοσης κλάσης B. Η διάρκεια ζωής του φτάνει τις 75.000 ώρες, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη αντικατάστασης, αλλά ακόμα και όταν χρειαστεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί διατηρώντας τα υπάρχοντα φωτιστικά και αποφεύγοντας έτσι την παραγωγή επιπλέον αποβλήτων. Στο τέλος της ζωής του, ο σωλήνας μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα και να ανακυκλωθεί. 

 

Η λύση αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλούς χώρους, όπως γραφεία, σχολεία και αποθήκες, και μπορεί να εγκατασταθεί παντού, είτε διατηρώντας παλαιότερα ηλεκτρομαγνητικά μπαλάστ, είτε απευθείας στην παροχή. Πρόκειται επίσης για μια εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή με άθραυστο πλαστικό, δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 61549.

 

Σε περιπτώσεις αναβάθμισης λαμπτήρων φθορισμού, οι χρήστες μπορούν να αποβλέπουν σε πλήρη απόδοση της επένδυσης σε λιγότερο από πέντε μήνες και ετήσιες εξοικονομήσεις άνω των 57.000 €, αντικαθιστώντας 1.000 μονάδες λαμπτήρων φθορισμού 58W με τον νέο MASTER LEDtube T83. Σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού, ο MASTER LEDtube T8 μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 1.170 κιλά κατά τη διάρκεια της ζωής του4. Τα ποσά ενέργειας που μπορούν να εξοικονομηθούν ετησίως αρκούν για να φορτίσουν 124 smartphones για ένα χρόνο5.  


1
 Σταθμισμένος μέσος όρος περιεκτικότητας του προϊόντος σε πλαστικό, υπολογισμένος σύμφωνα με το ISO 14021.

2 Με βάση τους MASTER LEDtubes T8 1500mm.

3 Οι υπολογισμοί για τους σωλήνες φθορισμού βασίζονται σε Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W (που συνδέονται απευθείας στο δίκτυο) σε σύγκριση με Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικό ballast με απώλειες 14W ballast- απαγορεύεται από το 2023). Οι υπολογισμοί των τυπικών σωλήνων LED βασίζονται σε Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500mm 20W σε σύγκριση με Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains 25.9W (όλα λειτουργούν με απευθείας δίκτυο). Τα φώτα είναι σε λειτουργία κατά μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο (4.380 ώρες ετησίως). Το μέσο κόστος ενέργειας είναι 0,252 €/kWh σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Eurostat, και υπολογίζεται για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην Ευρώπη, ισχύει για το H12023, με βάση 27 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των εισφορών. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι μια ενδεικτική πρόβλεψη που βασίζεται σε ένα ιδιόκτητο μοντέλο που έχει αναπτύξει η Signify για να βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του φωτισμού στο περιβάλλον. Το μοντέλο «Green Switch conventional light point conversion model» της Signify χρησιμοποιεί δεδομένα από πολυάριθμες πηγές, αναφορές και σημεία δεδομένων (διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος) για να δημιουργήσει μια προσομοίωση της κατανάλωσης ενέργειας μιας συγκεκριμένης αγοράς, η ακρίβεια της οποίας όμως δεν μπορεί να επαληθευτεί. Το διαχωριστικό χιλιάδων είναι τελεία (.) και το διαχωριστικό δεκαδικών είναι κόμμα (,).

4 Με βάση τον συντελεστή εκπομπών 0,3 kg/kWh, μέσος όρος Ευρώπης. Αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται ανά μονάδα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, μετρούμενα σε γραμμάρια ισοδύναμου CO₂ ανά κιλοβατώρα από το 2023 με βάση το Our World in Data. 

5 Η φόρτιση ενός τηλεφώνου μία φορά την ημέρα θα καταναλώσει περίπου 0,15 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα και 1,83 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Marketing & Communications Manager, South Europe:

Jordi Manrique

Τηλ. Επικοινωνίας: +34 672 22 19 58

E-mail: jordi.manrique@signify.com

 

About Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον φωτισμό για επαγγελματίες και καταναλωτές και στον φωτισμό IoT. Τα προϊόντα της Philips , τα συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού +Interact +και οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν δεδομένα, προσφέρουν επιχειρηματική αξία μεταμορφώνοντας τη ζωή σε σπίτια, κτίρια και δημόσιους χώρους. Με πωλήσεις 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019, έχουμε περίπου 39.000 υπαλλήλους με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες. Ξεκλειδώνουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες του φωτισμού για φωτεινότερες ζωές και έναν καλύτερο κόσμο. Επιτύχαμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2020, βρισκόμαστε στον παγκόσμιο δείκτη αειφορίας Dow Jones για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια από την ημέρα εισαγωγής μας και έχουμε τον τίτλο του ηγέτη στη βιομηχανία τα έτη 2017 , 2018 και 2019 . Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα μας μέσω Newsroom , Twitter , LinkedIn και Instagram . Πληροφορίες για τους επενδυτές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Investor Relations.

Meydan Bridge

Περισσότερα δελτία τύπου

  • Signify Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2026

    Απριλίου 24, 2026

    Signify Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2026

  • Signify Αποτελέσματα 4ου Τριμήνου & Ετήσια 2025

    Ιανουαρίου 30, 2026

    Signify Αποτελέσματα 4ου Τριμήνου & Ετήσια 2025

  • Signify Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2025

    Οκτωβρίου 24, 2025

    Signify Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2025