Österreich - Deutsch

Leuchtende Geschenketipps von Philips

Oktober 16, 2013

Leuchtende Geschenketipps von Philips

 

Wohnraumgestaltung durch Licht ist eine praktische, kostengünstige und variable Möglichkeit, das Zuhause je nach Stimmung in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Gerade in der kommenden dunklen und kalten Jahreszeit schafft warmes, weiches und farbiges Licht eine ruhige und entspannende Atmosphäre für besinnliche Abende. Nachtlichter für das Kinderzimmer schaffen auch für unsere Kleinen eine wohltuende Umgebung. Auch wenn Weihnachten noch nicht ganz in greifbarer Nähe ist, hält Philips bereits jetzt schon eine Auswahl an leuchtenden Geschenketipps bereit:

 

 

Nachtlichter zum Knuddeln

Mit den myKidsroom Nachtlichtern LittleBr, Drago oder Bollie bietet Philips genau die richtige Beleuchtung für das Kinderzimmer. Die kleinen, leuchtenden Freunde sind weich, aber trotzdem robust genug, um den turbulenten Alltag im Kinderzimmer zu überstehen. Sie geben ein mildes Licht zur sicheren Orientierung im nächtlichen Kinderzimmer, ohne den Schlaf zu stören. Aufgrund des knautschfähigen Materials überstehen sie auch die Kuschelrunde im Bett unbeschadet.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 37,99 Euro

+ Mehr

 

Philips LivingColors Micro mit Disney-Motiven

Diese LivingColors Micro-Kollektion mit Motiven aus Disney/Pixars Cars und Planes sowie Disneys Princess und Arielle beflügelt die Fantasie der Kleinen mit farbigem Licht. Kinderzimmer können sich damit schnell in eine magische Spielwelt verwandeln. Zur Inszenierung bietet die LivingColors eine Auswahl von 64 kräftigen Lichtfarben. Die Leuchten verfügen über eine leicht zu bedienende Steuerung. Mit einem Fingerstrich über den Farbstreifen an der Leuchte lässt sich die Farbe einstellen oder wechseln. Diese Leuchten wurden speziell für Kinder entwickelt, sind daher besonders robust und so konstruiert, dass sie auch nach Stunden kühl bleiben.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 39,99 Euro

+ Mehr

  

Philips LivingColors Mini Mickey & Minnie

Die LivingColors Mini Mickey & Minnie bietet der ganzen Familie eine kleine, aber wirkungsvolle Möglichkeit, in jedem gewünschten Raum mit Lichtakzenten unterschiedliche Stimmungen zu schaffen. Mit LivingColors Mini ist es ganz einfach, zu jeder kindlichen Fantasie eine passende magische Atmosphäre zu schaffen. Dazu lassen sich bis zu 256 kräftige Lichtfarben auswählen. Egal, ob sich das Kinderzimmer in einen Ort für Mickey Abenteuer, in ein Schloß oder eine Rennbahn verwandeln soll – sie schaffen mühelos eine lustige, anregende Spielatmosphäre.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 64,99 Euro

+ Mehr

 

Philips SoftPals LED-Nachtlichter als Disney Figuren

Mit ihrem lustigen Aussehen sind die SoftPals Nachtlichter speziell auf die Ansprüche von Kindern ausgerichtet. Minnie und Mickey Mouse sind Kindern seit Generationen vertraut. Sulley und Mike von Disney/Pixar bringen jetzt einen Schuß Monster-Spaß ins Kinderzimmer. Die Nachtlichter sind knautschfähig und werden mit einem Akku betrieben. Tagsüber können sie für ihren nächsten nächtlichen Einsatz kabellos über eine Induktionsladestation neue Energie tanken. So sind die Leuchten immer einsatzbereit, wann und wo sie im Haus gebraucht werden. Durch kurzes Kippen lassen sie sich ein- und ausschalten.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 42,99 Euro

+ Mehr

 

LED-Candles mit Disney-Motiven

Die Disney LED-Kerzen von Philips erzeugen ein warm leuchtendes Licht, das dem sanften Flackern von echtem Kerzenschein nachempfunden ist, aber völlig ohne die Risiken durch heißes Wachs oder offene Flammen auskommt. Ob ein Kind in seiner Fantasie zur Disney-Prinzessin wird oder einfach alles liebt, was mit Minnie und Mickey Mouse zu tun hat – das entspannende, weiche Licht bringt einen Hauch von Magie ins Kinderzimmer. Zum Ein- und Ausschalten wird die Kerze einfach gekippt.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 13,49 Euro für den Einzelpack, 24,99 für den Doppelpack

+ Mehr

 

Farbenfrohe LED-Tischleuchten

Die Piculet von Lirio by Philips wird bereits in einer Geschenkbox geliefert. Die ab Oktober erhältliche LED-Tischleuchte mit mattglänzender Oberfläche steht aufrecht wie ein Specht und  ist stets bereit, alles zu beleuchten, was ins Sichtfeld rückt. Sowohl der Kopf wie auch der Fuß der Piculet sind mit anderen Piculet-Modellen individuell kombinierbar. Die Rückseite ist geprägt von einem auffallenden geflochtenen Textilkabel, welches der Leuchte eine exklusive Note verleiht. 

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 94,99 Euro

 

Philips EyeCare – gutes Licht ohne Kompromisse

Für die Arbeit im Heimbüro hat Philips die Leuchtenserie EyeCare entwickelt. Diese modernen LED- Tischleuchten schaffen mit ihrer hochwertigen Lichtqualität beste Sehbedingungen. Durch die vielen ergonomischen Einstellmöglichkeiten des Leuchtenkopfes lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es gebraucht wird. Eine spezielle Optik sorgt für eine optimale Lichtverteilung auf dem Schreibtisch oder in der Leseecke. Störende Reflektionen und unerwünschte Blendung bleiben aus - das schont die Augen. Die frische, tageslichtähnliche Lichtfarbe der LEDs beugt schneller Ermüdung vor und erhöht die Motivation und Konzentration. EyeCare-Leuchten sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und sind ein visueller Glanzpunkt in jedem Heimbüro.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: ab 84,99,99 bis 159,00 Euro

+ Mehr

 

Philips LightStrips Flex und Extend

Philips LightStrips bieten eine dezente Hintergrundbeleuchtung mit farbigem oder weißem LED-Licht, das dem eigenen Zuhause eine ganz persönliche Note verleiht. Mit ihnen lässt sich jeder Raum dekorativ in verschiedene Farben tauchen. Mittels Klebestreifen lassen sich diese flexiblen LED-Bänder überall ganz einfach und schnell befestigen. Sie sind in den Längen 1m, 1,60m und 5m, sowie in Weiß und mit Farbwechsler erhältlich. Die Lightstrips können zugeschnitten werden und sind für großflächige Anwendungen auch verlängerbar. Mit der Fernbedienung lassen sich bis zu 16 verschiedene Farben einstellen. Sogar bis zu vier verschiedene Lichtszenarien können abgespeichert und beliebig oft wieder abgerufen werden.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: ab 36,99 bis 99,99 Euro

+ Mehr

 

Philips hue – vernetzte Beleuchtung

Philips hue, die zurzeit intelligenteste LED Lampe der Welt, bietet die Möglichkeit, die Beleuchtung im eigenen Zuhause über iOS oder Android Geräte zu kontrollieren und immer wieder neue Lichtszenarien zu kreieren. So kann die App etwa bestimmte Lichtstimmungen, die auf Lieblingsfotos basieren, darstellen, liefert auf Knopfdruck Entspannungs-, Konzentrations-, und Leselicht, oder bietet über die Timer-Funktion eine Begleitung durch den Tag, vom morgendlichen Lichtwecker über die einzelnen Tageszeiten. Es merkt sogar, wenn der Benutzer nach Hause kommt.

 

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,95 Euro

+ Mehr

myKidsroom Gruppenfoto

PhilipsDisney SoftPals MonsterAG

PhilipsDisney LC Micro Prinzessin

PhilipsDisney LivingColors Micky Minnie

PhilipsDisney Candles Minnie

Philips EyeCare Pivot

LightStrip

Piculet Tischleuchten

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at 

.