Österreich - Deutsch

Stimmungsvolle Raumgestaltung mit Philips LightStrips

Februar 25, 2013

Das eigene Zuhause soll gemütlich wirken und angenehm beleuchtet sein: Mit Philips LightStrips ist dies im Handumdrehen möglich. Sie bieten eine dezente Hintergrundbeleuchtung mit farbigem oder weißem LED-Licht, das dem eigenen Zuhause eine ganz persönliche Note verleiht. Mit Philips LightStrips lässt sich jeder Raum dekorativ - je nach Stimmung - in verschiedene Farben tauchen. Ob im Bücherregal, auf dem Schrank, an den Treppenstufen, in dunklen Ecken oder unter dem Bett: diese einfach zu befestigende und vielseitig einsetzbare LED-Beleuchtung sorgt überall für Atmosphäre.

 

Flexible LightStrips Curve

Mittels Klebestreifen lasst sich dieses flexibles LED-Band überall ganz einfach und schnell befestigen. Die flexiblen LightStrips von Philips sind in den Längen 1m und 1,60m, sowie in Weiß und mit Farbwechsler erhältlich. Mit der Fernbedienung lassen sich bis zu 16 verschiedene Farben einstellen. Es können sogar bis zu vier verschiedene Lichtszenarien auf der Fernbedienung abgespeichert und beliebig oft wieder abgerufen werden. Der eigenen Kreativität sind somit keine Grenzen mehr gesetzt, denn die flexiblen LightStrips sind mit den inkludierten Steckverbindungen kombinierbar und es können verschiedene Kreuzungen, Kurven und Winkel hergestellt werden. Diese flexiblen Bänder passen sich so jeder Raumsituation perfekt an.

 

Klassische LightStrips

Die klassischen Philips LightStrips sind in Weiß und mit Farbwechlser erhältlich. Mit der farbigen Variante können bis zu 6 verschiedenen Farben ausgewählt werden. Mit dem im Lieferumfang inkludierten Netzteil können bis zu 5 weiße bzw. bis zu 3 bunte LightStrips miteinander verbunden werden. Diese 40cm lange LED-Lichtleiste ist flexibel im Wohnraum anzuwenden und eignet sich perfekt zur Beleuchtung von Vitrinen und Bildern. Es ist keine aufwendige Installation notwendig, die LightStrips können ganz einfach mit Klebeband oder Schrauben fixiert werden.

 

Technisch zeichnen sich die LED-Schienen / und -Bänder durch hohe Lichtqualität und Helligkeit aus, die besonders durch ihre Gleichmäßigkeit besticht. Durch die für LEDs typische lange Lebensdauer fallen praktisch auch keine Wartungskosten an. Die LightStrips sind berührungssicher und können ohne das Risiko offener Elektrizität verwendet werden.

 

Flexible LightStrip Curve White   UVP 47,99 EUR (1m), UVP 64,99 EUR (1,6m)

Flexible LightStrip Curve Color   UVP 64,99 EUR (1m), UVP 89,99 EUR (1,6m)

LightStrip White                         UVP 29,99 EUR

LightStrip Color                         UVP 39,99 EUR

 

LightStrip Curve

LightStrip Curve Steckverbindung

LightStrips

LightStrip Lifestyle

   

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at