Österreich - Deutsch

Mickey mag es bunt


LivingColors Mini Mickey & Minnie

August 5, 2013

Kinder lieben alles Helle und Bunte. Mit der LivingColors Mini Mickey & Minnie ist es ganz einfach, zu jeder kindlichen Fantasie eine passende magische Atmosphäre zu schaffen. Dazu lassen sich bis zu 256 kräftige Lichtfarben auswählen. Egal, ob sich das Kinderzimmer in einen Ort für Mickey Abenteuer, in ein Schloss oder eine Rennbahn verwandeln soll – sie schaffen mühelos eine lustige, anregende Spielatmosphäre. Mit der Kombination aus der LED-Technologie und den unverwechselbaren Disney-Figuren können Kinder ihr Spiel mit einem Licht füllen, das die Fantasie anregt.

 

Die LivingColors Mini Mickey & Minnie bietet der ganzen Familie eine kleine, aber wirkungsvolle Möglichkeit, in jedem gewünschten Raum mit Lichtakzenten unterschiedliche Stimmungen zu schaffen. Die Verbindung von moderner Beleuchtungstechnologie mit den beliebten Figuren von Disney schafft ganz einfach Spaß, eine fantastische Stimmung sowie eine persönliche Lichtatmosphäre. Die Bedienung ist so einfach, dass jedes Familienmitglied die Atmosphäre im Haus selbst bestimmen kann. Mit dem Farbkreis an der Leuchte lässt sich mit nur einem Fingerstrich von Farbe zu Farbe wechseln.

 

Die LivingColors Mini Mickey & Minnie wurde besonders robust konstruiert. Selbst nach stundenlangem Einsatz bleibt die Leuchte kühl. Darüber hinaus verfügt sie über eine spezielle Streulinse, die Blendung verhindert. Ein Klettband als Kabelbinder macht Schluss mit herumliegenden Kabeln, die zu Stolperfallen werden können. Mit der LivingColors Mini Mickey & Minnie lässt sich Disneys magische Welt bedenkenlos nach Hause holen.

 

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 64,99 Euro.

Disney LED-Kerzen von Philips

Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at