Norge - Norsk

Signify lanserer nye WiZ-produkter og en oppdatert app

16 September 2022

Signify lanserer nye WiZ-produkter, en oppdatert app og ny teknologi for bevegelsesdeteksjon i WiZ-appen.

 

  • Oppdag SpaceSense™, der du kan automatisere belysningen din med Wi-Fi-teknologi som kan oppdage bevegelse i rom
  • Opplev nye og gjennomtenkte funksjoner i WiZ app V2
  • Gi hagen din fargerikt lys med WiZ’s nye utendørs kjedelys

 

Oslo, NorgeSignify (Euronext: LIGHT), som er verdens førende innen belysning, introduserer en ny app, nye funksjoner og nye produkter for smartbelysningsystemet WiZ. Systemet gjør at man får et mer komfortabelt og praktisk hjem med god stemning, i tillegg til at hjemmet blir enda smartere med den nye appen og den helt nye funksjonen SpaceSense™. Den nye WiZ-appen V2 og SpaceSense™-funksjonen er tilgjengelig fra slutten av september 2022.

Magisk lys

 

For første gang siden lanseringen i 2016, oppdateres WiZ-appen - som er selve kjernen i WiZ-systemet – med den revolusjonerende funksjonen SpaceSense™. Denne funksjonen tar hjemmeautomatisering til et helt nytt nivå og bruker Wi-Fi-signalene som allerede finnes i rommet til å oppdage bevegelse, helt uten bruk av sensorer eller batterier. Wi-Fi-signalene blir litt forstyrret når folk beveger seg rundt i et rom, som ringer i vann, og ved å måle de små avvikene i signalstyrke, kan WiZ-lysene oppfatte bevegelse i rommet. Lysene oppdager bevegelse til alle sider og de trenger ikke å skulle kunne sees for at de skal virke – i motsetning til mer tradisjonelle infrarøde bevegelsessensorer. SpaceSense™ kommer automatisk til å opplyse rommet og slå lysene på når du kommer inn i rommet og slår av lyset av når den ikke lengre oppfatter bevegelse. Du kan innstille følsomheten slik at f.eks. dine kjæledyr ikke påvirker funksjonen. For å bruke denne funksjonen skal du rett og slett bare installere to lys per rom og koble de sammen i WiZ-app V2. Så snart du har installert SpaceSense™ kan du nyte det smartbelysning kan levere – helt enkelt.

 

Privatliv og sikkerhet er viktig i smartbelysningssystemet WiZ. SpaceSense ™ oppdager bevegelse ved å observere de små forstyrrelsene i Wi-Fi-bølgene som en bruker lager. Den kan derimot ikke se folks eksakte lokasjon eller gjenkjenne ansikter. Alle deteksjonsdata behandles lokalt uten at de blir sendt til verken internett eller skytjeneste. Denne funksjonen er valgfri, og alle WiZ-brukere kan velge om de vil bruke funksjonen eller ikke. SpaceSense™ kan brukes sammen med de fleste nye produkter som er introdusert etter 2021 og alle Connected by WiZ-produkter – inklusive WiZ brand, Philips Smart LED og andre OEM og private brands.

Lys på en intuitive måte

 

I tillegg til SpaceSense™, er WiZ-appen V2 full av overaskelser og spennende nye funksjoner. Det helt nye grensesnittet gir deg en gjennomført intuitiv opplevelse med lys som reagerer og tilpasser seg dine behov.

 

Den nye WiZ app V2 er designet med bedre kontroll og mer intuitiv styring i fokus: Du skal bruke færre trykk, det er mindre visuell støy og du får mykere interaksjon med rommene og huset ditt. Du får full oversikt over hvilke lys som er på og av i hele huset i tillegg til lysstyke og de brukte lysmodusene. Trekk fingeren over rom-fanen og skreddersy stemningen til humøret ditt, justere lysstyrken eller se de forskjelige grupper med enheter.

 

Quick action-funksjonen gjør at du kan styre lysene raskere og fullstendig skreddersydd til dine behov. Slå på nattbordslampen når det er tid for å lese, ha koselige lys på stuen til middag, eller ha fargerike festlys som setter stemningen når det skal være fest. Du kan justere hele rom med et trykk, og du kan opprette dine egne quick actions som setter fokus på de lysene du vil skal benyttes, alt uavhengig av eventuelle andre som bruker lyssystemet.

 

Light Scene management-funksjonen lar deg være kreativ ved å sette en scene i et rom. Med denne nye funksjonen kan du ta et øyeblikksbilde av rommet, fininnstille lysinnstillingene, velge hvilke enheter det skal handle om og sette et navn på scenen. Så er det bare å velge en scene i appen eller bruke Siri stemmestyring og du skifter stemningen på null komma niks.

 

Alle WiZ og Connected by WiZ-produkter er kompatible med WiZ-app V2.

Et hyggeligere og mer komfortabelt hjem

 

Etter at vi har lansert en rekke nye produkter denne sommeren, kommer WiZ snart med enda flere produkter.

 

Hvis du ser etter en smart måte å belyse rom på, er Panel Ceiling noe for deg. Med sitt smale og stilige design, og tre forskjellige størrelser og former, passer Panel Ceiling inn i all innredning. Du kan få den helt riktige stemningen som hjelper deg med å gå fra å jobbe til å slappe av med tunable cool to warm white light og justerbar lysstyrke. Dette nye LED-panelet er enkelt å installere, i tillegg til at den gir jevn lysfordeling som er behagelig for øynenene.

 

WiZ kommer også snart til å bevege seg utenfor huset med den flerefargede String Light til utendørs bruk. Få lys i hagen eller på balkongen med 16 millioner farger -  i god tid før jul. Produktet er vanntett og værbestanding, og med sitt hvite lys og lys i farger, kan du nå gi liv til dine utendørsområder på samme måte som dine innendørsområder, uansett tidspunkt på året eller høytid. Uansett om du skal slappe av i hagen, eller hygge med venner, kan dette lyset gi deg akkurat den koselige atmosfæren du vil ha. Med Dynamic light mode kan du personlig tilpasse festbelysningen og de 12 LED-pærene lyser på forskjellige måter alt etter den modusen du har velger. Dette er en enkel måte å lage den perfekte stemningen når du skal samle famile og venner, uansett om det skal være en fest, Halloween eller til jul.

Tilgjengelighet

 

  • WiZ app V2 (Fra slutten av september 2022)
  • SpaceSense™ (Fra slutten av september 2022)
  • WiZ Panel ceiling (Fra september 2022)
    • Square 12 W: 739,90 kr,
    • Square 36 W: 1159,90 kr
    • Rectangle 36 W : 1369,90 kr
  • WiZ Outdoor String Light (Fra oktober 2022)
    • 1259,90 kr

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensledende innen belysning for profesjonelle og forbrukere. Vi er stolte av å bringe verdens beste belysningsmerkevarer til markedet – fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Våre innovative produkter, intelligente systemer og tjenester frigjør lysets ekstraordinære potensial for lysere liv og en bedre verden. I 2025 hadde vi en omsetning på 5,8 milliarder Euro, ca. 27 000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 markeder. Vi er inkludert i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter og oppdateringer fra Signify finnes i Newsroom, samt på LinkedIn og Instagram. Informasjon for investorer finnes på Investor Relations-siden.

Meydan Bridge

Flere pressemeldinger

  • Philips Hue utvider mulighetene med smart belysning

    september 03, 2026

    Philips Hue utvider mulighetene med smart belysning

  • Signifys resultat for annet kvartal 2026

    juli 24, 2026

    Signifys resultat for annet kvartal 2026

  • Capital Markets Day 2026

    juni 23, 2026

    Capital Markets Day 2026