Milano, 15 luglio 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, è stato scelto da EsseImpianti srl, azienda leader nel settore degli impianti elettrici nel Polesine da oltre 25 anni, , per illuminare il nuovo ponte realizzato da Infrastrutture Venete sulla Strada Provinciale 1 a Trecenta, in provincia di Rovigo. Il progetto illuminotecnico è stato sviluppato per valorizzare l’opera, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, comfort visivo ed efficienza energetica nelle ore serali.
Inserito nel più ampio programma di ammodernamento dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco, il nuovo ponte sul Canalbianco è un’opera strategica che coniuga l’innovazione, la funzionalità e la valorizzazione del territorio. La struttura, ad arco a campata unica di 70 metri, migliora la navigabilità lungo una direttrice di interesse europeo che collega l’entroterra padano all’Adriatico, favorendo una mobilità più efficiente e sostenibile. Oltre a sostenere lo sviluppo della logistica fluviale, il nuovo ponte contribuisce a rafforzare l’attrattività turistica dell’area, valorizzando le vie d’acqua e i percorsi che caratterizzano il paesaggio del Polesine. Con il suo profilo elegante e riconoscibile, segnato dall’arco bianco distintivo delle nuove infrastrutture dell’idrovia, l’opera si afferma inoltre come un nuovo punto di riferimento architettonico per la comunità locale.
In questo contesto, l’intervento illuminotecnico realizzato dalla ditta Esseimpianti srl, tramite la fornitura dei materiali da Signify, completa e valorizza l’opera, rendendola più fruibile, sicura e accogliente nelle ore serali. La luce ne esalta le linee architettoniche e contribuisce a rafforzarne il ruolo di elemento caratteristico del paesaggio, particolarmente durante il periodo estivo, quando cittadini, ciclisti, visitatori e turisti frequentano maggiormente l’area e i percorsi lungo l’idrovia. Allo stesso tempo, l’impiego di soluzioni LED ad alta efficienza assicura elevati livelli di visibilità e comfort visivo per utenti della strada e naviganti, migliorando la sicurezza complessiva dell’infrastruttura e consentendo l’ottimizzazione dei consumi energetici e costi di gestione contenuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto.
In particolare, per l’illuminazione del ponte di Trecenta, Esseimpianti srl ha installato e dimensionato con i progettisti di Signify, oltre 30 apparecchi LED progettati per garantire elevate prestazioni illuminotecniche, uniformità della luce ed efficienza energetica. Grazie a una progettazione mirata della distribuzione della luce, il sistema migliora la visibilità e la sicurezza degli utenti dell’infrastruttura, contribuendo al tempo stesso a limitare l’inquinamento luminoso. L’illuminazione installata valorizza inoltre le linee e il profilo del ponte, esaltandone la presenza nel paesaggio anche nelle ore serali. L’impianto integra, infine, la tecnologia di regolazione automatica DynaDimmer che, secondo il principio della “mezzanotte virtuale”, riduce automaticamente l'intensità luminosa nelle ore centrali della notte, quando il traffico e il passaggio sono minimi, consentendo un ulteriore risparmio energetico e una gestione più sostenibile dell’infrastruttura nel tempo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.
Signify – Italia
Andrea Pierro, Mariana Pea
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Marta Casella, Serena Trabucchi
signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com
342 1540357
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.
Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.