Milano, 29 settembre 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, ha ricevuto la medaglia Platinum di EcoVadis1 con un punteggio complessivo di 88 su 100, il più alto mai ottenuto dall’azienda. Signify ha inoltre conseguito il punteggio massimo nella categoria Ambiente (100 su 100).
La medaglia Platinum colloca Signify tra l’1% delle aziende con le migliori performance tra quelle valutate da EcoVadis nei 12 mesi precedenti e rappresenta il settimo riconoscimento Platinum consecutivo ottenuto dall’azienda. Il punteggio complessivo è aumentato da 84 punti, registrati nella valutazione precedente, agli attuali 88.
Maurice Loosschilder,
Head of Sustainability di Signify
Il punteggio ottenuto da Signify nella categoria Ambiente riflette l’approccio complessivo dell’azienda alla salvaguardia ambientale e all’economia circolare. La valutazione ha messo in evidenza i punti di forza di Signify nella definizione di obiettivi ambientali basati sulla scienza, nel miglioramento dell’efficienza energetica, nell’utilizzo del 100% di elettricità da fonti rinnovabili e nella promozione della circolarità. Sono state inoltre riconosciute la solidità della governance ambientale e le iniziative dedicate al ciclo di vita dei prodotti, che sostengono riparazione, riutilizzo, ritiro e riciclo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it
Signify – Italia
Andrea Pierro, Mariana Pea
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Marta Casella, Serena Trabucchi
signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com
342 1540357, 389 0147250
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.
Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.


ottobre 07, 2026
C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare