Belgique - Français

L’essor des villes adaptatives

Comment l’éclairage connecté constitue la base d’une infrastructure tournée vers l’avenir

Les communes sont confrontées à un défi de taille. Les villes se développent, la mobilité évolue, les objectifs de durabilité deviennent plus ambitieux et les budgets restent sous pression. Dans le même temps, les citoyens attendent des espaces publics sûrs, attrayants et parfaitement fonctionnels.

 

La question n’est donc plus de savoir si les villes doivent devenir plus intelligentes, mais comment elles peuvent réussir cette transition de manière pratique et abordable.

 

D’une infrastructure statique à une infrastructure adaptative

 

Traditionnellement, les infrastructures urbaines sont conçues sur la base de prévisions. Les routes, l’éclairage et les autres équipements sont aménagés pour répondre aux besoins d’aujourd’hui, alors que ceux de demain sont souvent difficiles à anticiper.

 

Une ville tournée vers l’avenir nécessite donc une approche différente : une infrastructure capable de s’adapter à l’évolution des circonstances. Les villes adaptatives s’appuient sur des données en temps réel, des systèmes connectés et des technologies intelligentes pour réagir plus rapidement aux évolutions de l’espace public.

 

Pourquoi l’éclairage public constitue une première étape logique

 

L’éclairage public est présent pratiquement partout. Il forme un réseau maillé qui dispose déjà d’une alimentation électrique et qui est réparti sur l’ensemble de la commune. Il constitue dès lors une base idéale pour le développement d’infrastructures urbaines intelligentes.

 

En rendant l’éclairage intelligent et en le pilotant de manière centralisée, les collectivités bénéficient non seulement d’une meilleure visibilité sur leur réseau d’éclairage, mais aussi d’une plateforme sur laquelle pourront être déployées de futures applications de ville intelligente.

 

Les communes qui investissent dans le connected lighting franchissent ainsi une étape importante vers un espace public plus flexible et piloté par les données.

sabugal-800x450.jpg

Au-delà des économies d’énergie

 

Pour de nombreuses communes, le passage à l’éclairage LED génère déjà d’importantes économies d’énergie. En adoptant ensuite le connected lighting, une nouvelle étape est franchie en matière d’efficacité.

 

L’éclairage connecté permet d’adapter automatiquement les niveaux d’éclairage aux conditions réelles sur le terrain, par exemple en fonction de l’intensité du trafic, des conditions météorologiques ou du moment de la journée. La lumière n’est ainsi utilisée que lorsque et là où elle est nécessaire.

 

Cela se traduit par :

 

  • Des économies d’énergie supplémentaires
  • Une réduction des émissions de CO₂
  • Une diminution de la pollution lumineuse
  • Le maintien de la sécurité et du confort des citoyens

Plus de visibilité, moins de gestion

 

Pour les gestionnaires de l’espace public, le connected lighting offre des avantages immédiats.

 

Grâce à un système de gestion centralisé, les communes disposent d’une visibilité complète sur les performances de chaque point lumineux, la consommation d’énergie et les éventuels dysfonctionnements. Il devient ainsi possible d’adopter une approche de maintenance plus proactive et de limiter les inspections inutiles sur le terrain.

 

Cela permet :

 

  • De réduire les coûts opérationnels
  • D’accélérer le traitement des pannes
  • D’améliorer le contrôle des actifs
  • D’apporter davantage d’informations pour orienter les décisions stratégiques

 

Une base solide pour la ville intelligente de demain

 

Le connected lighting n’offre pas seulement des avantages opérationnels immédiats. Il constitue également un socle stratégique pour le déploiement futur d’applications de ville intelligente.

 

Les points lumineux fonctionnent comme des nœuds connectés au sein d’un réseau urbain, créant ainsi une infrastructure maillée, évolutive et facilement extensible. Cette infrastructure permet d’intégrer aisément de nouvelles applications telles que la surveillance du trafic, les capteurs environnementaux, les systèmes de stationnement intelligents et d’autres services reposant sur les données.

 

L’éclairage évolue ainsi d’une infrastructure autonome vers une plateforme multifonctionnelle. Les communes peuvent dès lors enrichir progressivement les fonctionnalités disponibles et développer pas à pas un environnement urbain intégré, durable et résolument tourné vers l’avenir.

Commencer petit, voir grand

 

La transition vers une ville adaptative ne doit pas nécessairement débuter par des projets de grande envergure. Au contraire, une approche progressive permet aux communes d’acquérir de l’expérience, de mesurer les résultats obtenus et de déployer les solutions à plus grande échelle de manière maîtrisée.

 

En commençant par le connected lighting, les communes posent dès aujourd’hui les fondations de l’infrastructure urbaine de demain.

Car les villes prêtes pour l’avenir sont avant tout celles qui savent s’adapter au changement.

siegburg-800x450.jpg

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, compté environ 35.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone dans nos opérations en 2020. Pendant cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de blogs

  • Éclairage adaptatif : des décisions basées sur les données pour une circulation plus intelligente

    septembre 28, 2026

    Éclairage adaptatif : des décisions basées sur les données pour une circulation plus intelligente

  • Faire du football une expérience inoubliable

    août 18, 2026

    Faire du football une expérience inoubliable

  • L’essor des villes adaptatives

    août 10, 2026

    L’essor des villes adaptatives