Éclairage adaptatif : des décisions guidées par les données, sur la route

Alors que les schémas de circulation évoluent, les données permettent de mettre en place des stratégies d’éclairage plus flexibles et mieux adaptées. Les approches contextuelles et adaptatives offrent de nouvelles possibilités pour aligner l’éclairage sur les situations réelles et les besoins de sécurité.

 

Des décisions guidées par les données, sur la route

 

L’éclairage routier passe presque inaperçu lorsqu’il fonctionne correctement. Il est simplement là, soutenant discrètement les automobilistes, les cyclistes et les piétons dès que la nuit tombe.

 

Mais à mesure que les schémas de circulation se complexifient et que les attentes en matière de sécurité augmentent, la manière de planifier et de gérer l’éclairage évolue elle aussi.

 

L’éclairage est de moins en moins considéré comme une infrastructure statique, et de plus en plus comme un élément du système global de sécurité routière. Les données sont au cœur de cette évolution. Bien utilisées, elles permettent à l’éclairage de réagir aux conditions réelles sur la route, plutôt que de s’appuyer sur des hypothèses fixes établies des années auparavant.

 

Deux concepts sont au centre de cette évolution : l’éclairage contextuel et l’éclairage adaptatif. Ensemble, ils aident les autorités publiques à passer d’une approche réactive à une gestion plus adaptée à la situation, plus fiable et plus étroitement alignée sur le risque réel.

Les routes évoluent. L’éclairage doit suivre.

 

Les flux de circulation varient selon les heures. La fréquentation piétonne augmente et diminue. La météo peut modifier la visibilité en quelques minutes. Pourtant, l’éclairage routier a traditionnellement été conçu sur la base de modèles relativement statiques, tels que des classes d’éclairage fixes, des programmes de gradation prédéfinis et des cycles de maintenance réguliers.

 

Cette approche a certes assuré la cohérence et le respect des normes, mais elle ne reflète pas toujours la manière dont les routes sont réellement utilisées. Les données contribuent à réduire cet écart. Les informations relatives à l’intensité du trafic, aux conditions ambiantes et aux performances des équipements permettent d’adapter l’éclairage aux risques changeants, au lieu de le maintenir toute la nuit au même niveau.

 

Éclairage contextuel et adaptatif : la lumière là où elle compte

 

L’éclairage contextuel et adaptatif utilise les données pour appliquer la lumière de manière plus intelligente. Plutôt que de considérer que le risque est constant, les niveaux lumineux peuvent être ajustés en fonction de ce qui se passe réellement sur la route à un moment donné.

 

Pendant les périodes de forte affluence ou en cas de mauvais temps, le niveau d’éclairage peut être augmenté afin d’améliorer la visibilité et la vigilance des usagers.

 

Lorsque la circulation est plus calme, il peut être réduit sans compromettre la sécurité. Les carrefours, passages pour piétons et autres zones de conflit peuvent bénéficier d’un éclairage renforcé aux moments où ils sont les plus sollicités.

 

Cela ne signifie pas que les normes sont mises de côté ni que le réseau routier est éclairé de manière excessive. Il s’agit d’appliquer plus efficacement les recommandations existantes sur la base d’une évaluation professionnelle, soutenue par les données.

 

L’objectif est simple : offrir une meilleure visibilité lorsque le risque est plus élevé, sans éclairage inutile lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Des données d’éclairage à l’intelligence décisionnelle

Les systèmes d’éclairage modernes génèrent également des données qui vont au-delà du pilotage quotidien. Au fil du temps, ces informations peuvent révéler comment les routes sont utilisées et où les stratégies d’éclairage ne correspondent plus à la réalité.

 

Pour les équipes en charge de la mobilité et de la sécurité, cela ouvre de nouvelles perspectives. Les données d’éclairage peuvent mettre en évidence des lieux où la demande est structurellement plus élevée que prévu, ou où les performances de l’éclairage doivent être réévaluées. Elles peuvent appuyer des rénovations ciblées, une reclassification ou des mesures de sécurité complémentaires.

 

L’éclairage devient ainsi plus qu’un équipement en arrière-plan. Il se transforme en source d’information qui soutient une approche de la sécurité routière fondée sur des éléments concrets.

La fiabilité : un élément fondamental de la sécurité

 

Tout cela a évidemment peu de valeur si l’éclairage ne fonctionne pas. La fiabilité reste un aspect fondamental de la sécurité, en particulier sur les axes très fréquentés et aux passages pour piétons, où les pannes peuvent accroître le risque.

 

L’accès aux données des équipements aide les autorités publiques à mieux comprendre les performances des systèmes d’éclairage au fil du temps. Il soutient une planification de la maintenance mieux étayée, une réaction plus rapide en cas de panne et une vision plus claire de l’état du réseau.

 

Les avantages sont concrets : moins de défaillances imprévues, des performances d’éclairage plus constantes et une plus grande confiance pour les usagers qui se déplacent sur le réseau pendant la nuit. Du point de vue de la sécurité, un éclairage constant est aussi important que sa capacité d’adaptation.

Une approche unique ne convient pas partout

 

Même si les principes de l’éclairage guidé par les données sont largement partagés, leur application varie considérablement d’un pays à l’autre. Les normes nationales et les cadres réglementaires déterminent en grande partie ce qui est autorisé et la manière dont les systèmes sont mis en œuvre.

 

L’Italie en est un exemple clair. Dans la pratique italienne, une installation adaptative dépendante du trafic (TAI) compte généralement trois niveaux de gradation, tandis qu’une installation entièrement adaptative (FAI) en autorise quatre.

 

Les solutions FAI nécessitent en outre l’intégration de données météorologiques et de luminance, afin que l’éclairage réagisse non seulement à la demande de trafic, mais aussi aux conditions ambiantes.

 

Les exigences relatives aux données diffèrent également. En Italie, les données de trafic peuvent être évaluées à intervalles d’une minute, ce qui permet des ajustements très rapides. Au Royaume-Uni, des intervalles de cinq minutes sont plus courants, conformément à d’autres principes réglementaires.

 

Ces approches sont définies dans la norme UNI 11248, qui renvoie à la norme EN 13201 et y ajoute des interprétations nationales [1]. La conclusion est claire : l’éclairage guidé par les données doit être aligné sur les normes et recommandations locales, et pas uniquement sur ce qui est techniquement possible.

Réagir moins, anticiper davantage

Ensemble, l’éclairage contextuel et l’éclairage adaptatif ouvrent la voie à une gestion plus flexible de l’éclairage routier. Au lieu de s’appuyer sur des hypothèses statiques, les autorités publiques peuvent utiliser les données pour concentrer leurs efforts là où l’éclairage a le plus d’impact sur la sécurité.

 

Cette évolution apporte également davantage de clarté. Les décisions concernant les niveaux d’éclairage, les priorités de maintenance et les investissements peuvent être étayées par des éléments probants. Il devient ainsi possible de trouver un meilleur équilibre entre sécurité, durabilité et coûts.

sabugal-800x450.jpg

La sécurité reste au centre

 

L’éclairage routier restera toujours une composante relativement discrète du système de mobilité urbaine, mais son rôle devient de plus en plus visible. Les données ne changent pas la finalité de l’éclairage ; elles la renforcent.

 

En rendant l’éclairage plus flexible et plus fiable, le pilotage adaptatif contribue à des routes plus sûres et à une gestion mieux informée de l’éclairage public. L’enjeu consiste désormais à appliquer ces possibilités avec soin et de manière proportionnée, conformément aux normes existantes et à l’évaluation professionnelle.

 

En résumé : lorsque les données sont bien utilisées, l’éclairage peut continuer à faire ce qu’il a toujours fait, à savoir soutenir la sécurité des déplacements dans l’obscurité, mais avec une vision plus claire des endroits et des moments où il est le plus nécessaire.

 

Sources

 

[1] UNI 11248:2016, « Éclairage routier – Sélection des classes d’éclairage », UNI, 2016 : UNI 11248:2016

BS EN 13201-2:2015 – TC, « Éclairage routier – Exigences de performance », BSI, 2016 : Publication de BSI

 

À propos de l’auteur

Pedro Pinto

David Orchard

Directeur Outdoor Smart Solutions, Signify

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros, compté environ 35.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone dans nos opérations en 2020. Pendant cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de blogs

  • Éclairage adaptatif : des décisions basées sur les données pour une circulation plus intelligente

    septembre 28, 2026

    Éclairage adaptatif : des décisions basées sur les données pour une circulation plus intelligente

  • Faire du football une expérience inoubliable

    août 18, 2026

    Faire du football une expérience inoubliable

  • L’essor des villes adaptatives

    août 10, 2026

    L’essor des villes adaptatives