Faire du football une expérience inoubliable

Comment la lumière porte l’expérience des supporters dans les stades à un niveau supérieur

Plus que deux minutes avant le coup de sifflet final. Dans le stade, l’émotion est à son comble. Un attaquant perce la défense, frappe et marque. Le stade explose. Les supporters bondissent, la musique retentit dans les haut-parleurs et l’éclairage prend vie. En un instant, un but devient une expérience que personne n’est près d’oublier.

 

Aujourd’hui, le sport ne se résume plus au score final. Bien sûr, le match reste au centre de l’attention, mais toute l’expérience qui l’entoure prend de plus en plus d’importance. Les supporters attendent de l’ambiance, de l’intensité, de la sécurité, du divertissement et des moments qu’ils auront envie d’immortaliser et de partager. La lumière y joue un rôle essentiel. Elle suscite l’émotion, crée l’atmosphère, renforce l’engagement et transforme les événements sportifs en souvenirs durables.

 

Le football en est peut-être le meilleur exemple. Sport le plus populaire au monde, il rassemble les supporters dans les stades, sur les places publiques, dans les salons et devant les écrans partout dans le monde. Qu’il s’agisse d’une finale internationale, d’un championnat national ou d’un match à domicile particulier, les attentes sont élevées. Les supporters ne veulent pas seulement regarder un match : ils veulent le vivre.

 

Dans des stades comme le Hard Rock Stadium à Miami et l’Estadio Banorte à Mexico, Signify a réalisé des installations d’éclairage connecté qui vont bien au-delà de l’éclairage fonctionnel. Elles montrent comment la lumière peut contribuer à la sécurité, à la visibilité, au divertissement et à l’émotion. L’éclairage transforme ainsi un site sportif en un environnement dynamique où chaque phase du match bénéficie de sa propre ambiance.

Du parking au terrain

 

Les stades modernes sont de plus en plus devenus de véritables lieux de divertissement. L’expérience ne commence pas au coup d’envoi, mais dès l’instant où les visiteurs approchent du stade. La manière dont le stade, ses abords et les itinéraires piétons sont éclairés a une grande influence sur la façon dont les supporters vivent leur visite.

 

Une façade de stade illuminée aux couleurs du club peut renforcer l’identité de l’équipe et plonger immédiatement les supporters dans l’ambiance. La lumière peut faire monter la tension, créer de la reconnaissance et accompagner les supporters depuis le parking jusqu’au stade. L’expérience se construit ainsi étape par étape, avant même que les visiteurs aient rejoint leur siège.

 

En même temps, l’éclairage est indispensable pour la sécurité et l’orientation. Dans les stades où des dizaines de milliers de personnes se rassemblent, les visiteurs doivent pouvoir se déplacer de manière confortable et sûre. Une installation d’éclairage bien conçue les aide à trouver leur chemin, favorise une circulation fluide et contribue à un environnement clair et organisé. La température de couleur et la qualité de la lumière jouent également un rôle. Des nuances de blanc plus chaudes peuvent par exemple contribuer à une atmosphère plus agréable dans les environnements très fréquentés.

Du parking au terrain

 

Renforcer l’expérience du match grâce à la lumière

 

Pour les supporters en tribune, l’éclairage est désormais une composante à part entière de l’expérience de divertissement. Des shows lumineux dynamiques avant le coup d’envoi, des célébrations de buts synchronisées et des entrées de joueurs spectaculaires font d’un match une expérience immersive.

 

Lors des moments clés du match, la lumière peut amplifier l’émotion. Pensez à un but, un remplacement, une entrée sur le terrain, une cérémonie ou au moment final d’une rencontre. En associant la lumière à la musique, à la vidéo et au son du stade, on crée une expérience spectaculaire qui plonge totalement les supporters dans l’instant.

L’Estadio Banorte à Mexico en est un bel exemple, avec des effets lumineux coordonnés qui réagissent aux moments importants du match. Lors des buts, le stade se remplit d’une lumière vive et colorée. Cela est rendu possible grâce aux luminaires Color Kinetics Vaya Flood HP et Vari-Lite de Signify. De telles scènes lumineuses dynamiques renforcent l’émotion sur le terrain et dans les tribunes, et créent des moments dont les supporters se souviendront longtemps."

 

Les systèmes d’éclairage avancés sont ainsi devenus une référence pour les stades sportifs de haut niveau. La lumière est de plus en plus souvent synchronisée avec la musique, les contenus sur écrans et les animations en direct, à l’image de l’expérience proposée lors de concerts et de grands spectacles. Le stade devient alors non seulement un lieu où le sport se joue, mais aussi une scène où l’émotion, la technologie et le divertissement se rencontrent.

Renforcer l’expérience du match grâce à la lumière

 

Un éclairage de classe mondiale pour les joueurs, les supporters et les caméras

 

Outre l’expérience vécue dans le stade, l’éclairage joue également un rôle important pour tous ceux qui suivent le match à distance. Les grands matchs sont regardés par des millions, parfois des milliards de personnes. Pour les diffuseurs, chaque détail compte. Le terrain doit être éclairé de manière uniforme, les joueurs doivent être parfaitement visibles et les caméras doivent pouvoir capturer des images d’une grande netteté.

 

Pour les joueurs, la qualité de la lumière est tout aussi essentielle. Ils doivent pouvoir réagir rapidement, évaluer les distances et suivre le ballon dans toutes les conditions. Une installation d’éclairage haut de gamme soutient donc non seulement le spectacle, mais aussi la performance sportive elle-même.

 

Pour répondre aux normes de qualité d’éclairage élevées du football international, l’Estadio Banorte a choisi Signify, leader mondial de l’éclairage et FIFA Preferred Provider officiel pour les projecteurs. L’installation lumineuse du stade a été soigneusement conçue pour éclairer uniformément chaque mètre carré du terrain. Grâce aux projecteurs LED Signify ArenaVision, le système offre une excellente visibilité aux joueurs, aux supporters dans le stade et aux téléspectateurs à domicile.

 

Une gestion de l’éclairage dans une classe à part

 

La force de l’éclairage moderne des stades ne réside pas seulement dans les luminaires eux-mêmes, mais aussi dans la manière dont ils sont pilotés. Les plateformes d’éclairage connecté, comme Signify Interact, permettent de gérer l’éclairage de manière centralisée et de coordonner avec précision différents systèmes.

Depuis une seule plateforme, les gestionnaires de stade peuvent piloter simultanément des milliers de points lumineux. Les projecteurs, l’éclairage de façade, l’éclairage événementiel et l’éclairage architectural peuvent fonctionner ensemble en temps réel. Il en résulte une expérience lumineuse intégrée, adaptée à chaque moment dans et autour du match."

Cela offre une grande flexibilité. Un stade peut passer rapidement d’une scène à l’autre : de la montée en puissance avant le coup d’envoi à l’éclairage de match, d’une célébration de but à l’animation de la mi-temps, ou encore d’une cérémonie à un show de clôture. Pour les exploitants de stade, cela signifie plus de contrôle, davantage de possibilités et une manière plus efficace d’utiliser la lumière au service de la performance comme de l’expérience.

 

Façonner l’expérience des supporters grâce à la lumière

 

L’éclairage est devenu l’un des moyens les plus puissants pour façonner l’expérience des supporters. Il soutient la sécurité et la visibilité, mais va bien au-delà. La lumière crée de l’intensité, renforce l’émotion et rassemble les personnes.

 

Du premier regard sur une façade de stade illuminée jusqu’au coup de sifflet final et à la célébration qui suit, la lumière joue un rôle central dans la manière dont les supporters vivent un match. Et à une époque où le sport tourne de plus en plus autour de l’expérience, du contenu et des moments partagés, ce rôle ne fait que gagner en importance.

 

Pour les clubs, les exploitants de stades et les organisateurs, l’éclairage connecté offre de nombreuses opportunités. Non seulement pour répondre aux exigences techniques les plus élevées, mais aussi pour offrir aux supporters une expérience qui va au-delà du match lui-même.

 

Sur le papier, il ne s’agit peut-être que d’un match. Mais avec la bonne lumière, il devient un moment que les supporters n’oublieront jamais.

A propos de l'auteur:

Pedro Pinto

Pedro Pinto

 

Global Head of Segment, Public 

About Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals and consumers. We proudly bring to market the world’s best lighting brands, from Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics and many more. Our advanced products, connected systems and services unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. In 2025, we had sales of EUR 5.8 billion, approximately 27,000 employees, and a presence in over 70 markets. We are in the Dow Jones Best-in-Class World Index , earned a CDP ‘A’ score for climate performance and transparency and hold the EcoVadis Platinum rating. 

 

News and updates from Signify can be found in the Newsroom, on LinkedIn and Instagram. Information for investors is located on the Investor Relations page.

More blogs

  • Supporting vitamin D with indoor UVB lighting

    November 05, 2026

    Supporting vitamin D with indoor UVB lighting

  • Rethinking infrastructure in highly automated data centers 

    September 21, 2026

    Rethinking infrastructure in highly automated data centers 

  • Five stadium lighting design myths busted

    August 20, 2026

    Five stadium lighting design myths busted