Österreich - Deutsch

Hue Secure erweitert sein Portfolio für intelligentes Home Monitoring
 

4. September 2025 

Für ein noch intelligenteres Home Monitoring: Das Hue Secure Portfolio wird um eine 2K-Türklingelkamera, 2K-Kameras und MotionAware™ erweitert

 

  • Die neue Hue Secure Video-Türklingel hilft ihren Nutzer*innen, den Bereich um die Haustür rund um die Uhr im Blick zu behalten
  • Der smarte Gong von Hue Secure macht mit einem akustischen Signal darauf aufmerksam, dass Personen vor der Tür warten
  • Hue MotionAware™ verwandelt Lampen und Leuchten von Hue in Bewegungssensoren, die auf jedes Ereignis frühzeitig reagieren

 

Hamburg – Seit Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, vor zwei Jahren die ersten Produkte der Hue Secure Sparte vorgestellt hat, ist viel passiert: Das Secure Portfolio wurde sukzessive um neue Features erweitert, die das Zusammenspiel aus smarter Beleuchtung und zuverlässigem Home Monitoring in nur einer App noch umfassender und flexibler gemacht haben. Nun geht Hue Secure den nächsten Schritt mit der Einführung der ersten kabelgebundenen 2K-Türklingelkamera, die unter anderem für die Echtzeit-Kommunikation mit Gästen entwickelt wurde. Mit dem smarten Gong, der ebenfalls neu erscheint, verpassen die Nutzer*innen keinen Besuch mehr. Abgerundet wird das Paket durch eine Variante der kabelgebundenen Kamera, die nun dazu in der Lage ist, ihre Umgebung in einer 2K-Auflösung zu erfassen. So erfahren Nutzer*innen noch genauer, was in ihrem Zuhause geschieht.

Nahtloses Zusammenspiel aus smarter Beleuchtung und zuverlässigem Monitoring

Hue Secure wurde entwickelt, um Nutzer*innen dabei zu helfen, sich in ihren eigenen vier Wänden sicherer zu fühlen. Hierfür setzt das System auf ein Zusammenspiel aus intelligenter Beleuchtung und fortschrittlichen Überwachungsfunktionen. Kameras und Kontaktsensoren können nahtlos in das Hue Ökosystem integriert und mit den Beleuchtungsprodukten von Philips Hue gekoppelt werden, damit dieses umgehend auf verdächtige Aktivitäten reagiert. Im Zusammenspiel mit der Hue Bridge Pro verwandelt MotionAware™ die Lampen und Leuchten von Hue in intelligente Bewegungssensoren, die auch ohne Kameralinse dazu in der Lage sind, ihre Umgebung zu überwachen. In Kombination mit den anderen Funktionen von Hue Secure entsteht so ein diskreter Schutz, der im Ernstfall Aufmerksamkeit erregt und unerwünschte Besucher*innen abschreckt.

 

Die Haustür im Blick behalten – selbst von unterwegs

Dank der neuen Türklingelkamera von Hue Secure können die Nutzer*innen ihre Haustür rund um die Uhr im Blick behalten. Egal, ob sie zuhause oder unterwegs sind – sie erhalten auf verschiedenen Wegen eine Benachrichtigung, wenn jemand vor der Tür wartet oder ein Paket geliefert wird. Das System lässt sich sogar so konfigurieren, dass sie einen Anruf erhalten können, wenn es an der Tür klingelt. Alternativ können sie auch ihre gekoppelten Philips Hue Lampen so konfigurieren, dass diese bei erkannter Bewegung automatisch aufleuchten.

 

Die hochauflösende 2K-Fischaugenlinse erfasst ein 180-Grad-Sichtfeld, sodass die Nutzer*innen auch Pakete sehen können, die auf dem Boden vor der Tür liegen. Die Starlight-Technologie sorgt auch nachts für klare Sichtverhältnisse in Farbe, während sich über die integrierte Gegensprechfunktion Gäste begrüßen, Instruktionen an den Paketboten erteilen oder unerwünschte Gäste zur Rede stellen lassen.

 

Keinen Besuch mehr verpassen – mit Licht- und Tonalarmen in der gesamten Wohnung  

Der smarte Gong von Hue Secure arbeitet Hand in Hand mit der Türklingelkamera, um sicherzustellen, dass kein Besuch mehr verpasst wird. Sobald die Türklingel läutet, ertönt ein individuell konfigurierbarer Sound, der sogar um eine visuelle Lichtklingel der gekoppelten Hue Produkte ergänzt werden kann. Die Nutzer*innen können Ruhezeiten festlegen, in denen zum Beispiel nur das Licht auf einen Gast hinweist oder bestimmte Melodien für verschiedene Tageszeiten einstellen – etwa einen leiseren Ton für den Abend und eine fröhlichere Melodie für die Mittagszeit. Es können mehrere smarte Gongs als einfache Plug-In-Lösung in jeder Steckdose installiert werden, sodass die Klingel beispielsweise auch im Keller oder Gartenhaus gehört wird. Im Zusammenspiel mit den Hue Bewegungsmeldern oder Kontaktsensoren kann der Gong auch als Indoor-Sirene genutzt werden.

 

Mit der Hue Bridge Pro kommt Hue MotionAware™

Hue MotionAware™ ist exklusiv über die neue Hue Bridge Pro nutzbar und verwandelt Lampen und Leuchten von Philips Hue in intelligente Bewegungssensoren. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsort werden die Nutzer*innen so über alle Aktivitäten in ihrem Zuhause informiert. Wenn MotionAware™ eine Bewegung erkennt, kann sofort ein Lichtalarm ausgelöst und Push-Benachrichtigungen an die Hue App versendet werden, sodass die Nutzer*innen informiert bleiben und umgehend reagieren können. Über 95 Prozent der Philips Hue Beleuchtungsprodukte unterstützen MotionAware™. Die Funktion ist mit einem Hue Secure Abonnement nutzbar und bietet ein noch nahtloseres Zusammenspiel aus Beleuchtung und diskretem Home Monitoring.

 

Die kabelgebundene 2K-Kamera von Hue Secure fängt jedes Detail ein

Die kabelgebundene 2K-Kamera rundet das Hue Secure Portfolio ab. Sie liefert eine hochauflösende Bildqualität, die jedes noch so kleine Detail erfasst. Gesichter und kleinere Objekte lassen sich auf diese Weise noch besser erkennen. Die Kamera unterstützt das Plug-and-Play-Prinzip, sodass die Nutzer*innen mit der Überwachung beginnen können, sobald die Kamera mit dem WLAN gekoppelt und über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil PSU-C mit Strom versorgt wird. Hierbei wird keine Hue Bridge benötigt und alle grundlegenden Funktionen sind ohne Abo kostenlos nutzbar. In Kombinationen mit der Hue Bridge trägt die 2K-Kamera mit den flexibel konfigurierbaren Licht- und Tonalarmen dazu bei, dass das Zuhause noch sicherer wird.  

 

Neue Updates und eine spannende Partnerschaft

Mehrere Updates haben den Funktionsumfang des Hue Secure Portfolios in diesem Jahr bereits vergrößert – und es geht weiter:

 

  • Die Videoaufzeichnung der letzten 24 Stunden wird kostenlos. Die Funktion, die zuvor Teil des kostenpflichtigen Secure Abonnements war, steht nun allen Nutzer*innen von Hue Secure Kameras und Türklingeln kostenlos zur Verfügung.
  • Die kabelgebundenen Kameras können nun den Alarm von herkömmlichen, nicht smarten Rauchmeldern wahrnehmen und Push-Benachrichtigungen absenden oder auf diese mit einem Notfall-Lichtalarm reagieren.
  • Unterstützung von Apple Home – Im Laufe dieses Jahres werden sich die kabelgebundenen Hue Secure Kameras, die kabelgebundene 2K-Türklingelkamera und die Kontaktsensoren nahtlos in das Ökosystem von Apple Home integrieren lassen. Auf diese Weise können die Nutzer*innen den Live-Feed der Kameras auf ihrem Apple TV streamen und die Push-Benachrichtigungen der Produkte über die Apple Home App empfangen. 

 

Hue Secure wird noch besser

Mit unserer neuen 2K-Türklingelkamera erweitern wir den Einsatzbereich von Hue Secure auf den Ort, an dem die alltägliche Sicherheit beginnt: an der Haustür und dank regelmäßiger Updates wird das System mit der Zeit noch intelligenter, um sich präzise an die Bedürfnisse unserer Nutzer*innen anzupassen.“

 

John Smith
Business Leader Philips Hue bei Signify 

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

 

Hue Secure 2K-Türklingelkamera (ab Oktober 2025)

UVP: 169,99 Euro

 

Hue Secure 2K-Türklingelkamera + smarter Gong (ab Oktober 2025)

UVP: 199,99 Euro

 

Hue Secure smarter Gong in Weiß (ab Oktober 2025)

UVP: 59,99 Euro

 

Kabelgebundene Hue Secure 2K-Kamera (ab Oktober 2025)

UVP: 179,99 Euro

 

Kabelgebunde Hue Secure 2K-Kamera mit Standfuß (ab November 2025)

UVP: 199,99 Euro

Lesen Sie die anderen Pressemitteilungen von Philips Hue hier:
 

 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

    September 03, 2026

    Philips Hue verschiebt die Grenzen der smarten Beleuchtung

  • Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

    Juli 24, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2026

  • Capital Markets Day 2026

    Juni 23, 2026

    Capital Markets Day 2026