Nyt liv til historiske gadelamper

21. Аpril 2026

Nyt liv til historiske gadelamper: I Tuborg Havn reduceres energiforbrug med LED-opgradering

 

Mere end 80 historiske Helios-armaturer i Tuborg Havn opgraderes med ny LED-teknologi i stedet for at blive udskiftet. Løsningen reducerer energiforbruget markant og viser samtidig, at man kan modernisere og samtidig bevare områders arkitektoniske udtryk.

 

 

København, 21. april 2026 – I Tuborg Havn bliver områdets Helios-armaturer opgraderet frem for udskiftet. Mere end 80 armaturer skal i samarbejde med Signify (Euronext: LIGHT) rengøres, teknologisk opgraderes og genmonteres, som led i et nyt initiativ. Derved reduceres energiforbruget, mens områdets arkitektoniske sjæl bevares.

Løsningen betyder, at områdets visuelle udtryk og historiske identitet bevares, samtidig med at energiforbruget reduceres væsentligt. De moderniserede armaturer bliver cirka 3,5 gange så effektive som de oprindelige. Et gammelt armatur bruger 115 W, mens et renoveret armatur kun bruger 32,7 W.

 

De karakteristiske Helios-armaturer har været en integreret del af Tuborg Havns identitet siden bydelens etablering i 1990’erne. I stedet for at investere i nye armaturer er der valgt en cirkulær løsning, hvor de eksisterende armaturer får et nyt teknisk liv, der forener værdien af historie med moderne teknologi.

For os handler det ikke bare om at udskifte, men om at give eksisterende løsninger nyt liv. Ved at nedtage og geninstallere Helios-armaturerne efter de er blevet opgraderet af Signify, sikrer vi, at de bevarer deres oprindelige kvalitet og udtryk - samtidig med at de lever op til nutidens krav til energieffektivitet. Vi ser en øget efterspørgsel fra vores kunder på reparation frem for ren udskiftning. Vi supporterer blandt andet også vores private kunder med reparation af lamper på vores eget værksted. Det er dejligt at se en øget bevidsthed om at passe på vores ressourcer.” 

 

 

 

Christian Fritzsche

fra Hellerup Elektrikeren

Et armatur med lokal historie

 

Helios-lygten er designet af den daværende stadsarkitekt i København og produceret og udviklet af belysningsproducenten Signify. Arkitekterne C. F. Møller valgte Helios-lygten, da de skabte området omkring Tuborg Havn.

 

Med sit markante design, der kombinerer robust støbt aluminium med en skærm af slagfast polykarbonat, blev Helios-lygten hurtigt et symbol på kvalitetshåndværk. Lygten er med sit markante design blevet et kendt element i bybilledet og findes i dag også på en række pladser og torve i Danmark, blandt andet på Rådhuspladsen i København.

 

Arbejdet i Tuborg Havn forventes udført i løbet af foråret 2026. Renoveringen sker i etaper med cirka 20 lamper ad gangen for at sikre fortsat belysning i området undervejs.

 

Nyt initiativ forlænger levetiden på eksisterende armaturer

 

Renoveringen af armaturerne i Tuborg Havn er en del af et nyt tiltag fra Signify med fokus på cirkularitet, som er sat i søen for at imødekomme et stigende ønske om reparation og teknisk modernisering af eksisterende armaturer frem for nyindkøb.

 

Programmet hedder Signify Circle og har blandt andet fokus på at armaturer skal være energieffektive samt kunne opgraderes og repareres, så deres levetid forlænges mest muligt. Tiltaget gør det muligt at bevare og fremtidssikre vej- og parkarmaturer gennem en omfattende diagnose, rengøring, reparation og/eller teknisk opgradering. Ved at genbruge de primære konstruktionskomponenter spares miljøet for de energitunge processer, der er forbundet med at støbe og producere helt nye armaturer.

Vi ser en tydelig tendens, hvor både private driftholdere og offentlige kunder ønsker at agere ansvarsbevidst over for både miljøet og den eksisterende arkitektur. Vores nye tiltag er svaret på den efterspørgsel, og en del af vores eget bæredygtighedsprogram, Brighter Lives Better World, hvor cirkulær økonomi spiller en central rolle med vores nye Signify Circle initiativ. Ved at opgradere til ny og energieffektiv LED-teknologi fjerner vi behovet for at fremstille nye armaturhuse, hvilket resulterer i en betydelig reduktion af både materiale- og procesrelateret CO2-belastning.”  

 

 

 

Jacob Mortensen,

kvalitetschef hos Signify

Med det nye tilbud ser Signify frem til at hjælpe flere byer med at forene bevarelsen af deres lokale visuelle identitet med moderne krav til energieffektivitet og ressourceansvarlighed.

 

Faktaboks

  • +80 Helios-armaturer i Tuborg Havn opgraderes og genmonteres
  • De opgraderede armaturer bliver cirka 3,5 gange så effektive som de oprindelige
  • Arbejdet udføres i foråret 2026
  • Renoveringen sker i etaper med cirka 20 armaturer ad gangen
  • Hellerup Elektrikeren står for nedtagning og genmontering
  • Signify udfører diagnose og opgradering af armaturerne på deres workshop i Hedehusene.
  • Som en del af Signify’s bæredygtighedsprogram Brighter Lives Better World 2030 arbejder Signify på at øge cirkulariteten i deres løsninger på tværs af forretningen og følger principperne for cirkulært design i udviklingen af alle deres produkter. Signify Circle er et initiativ, der hjælper kunder i det professionelle segment med at træffe velinformerede valg om de belysningsprodukter og -services, de har brug for, for at understøtte deres ambitioner inden for cirkulær økonomi. Det omfatter produkter, services og ejerskabsmodeller, der er i tråd med etablerede principper for cirkulær økonomi – kombineret med tydelig og gennemsigtig mærkning samt oplysning og vejledning til kunderne.

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensførende inden for belysning for både professionelle og forbrugere. Vi er stolte af at tilbyde verdens bedste belysningsbrands fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Vores innovative produkter, intelligente systemer og services frigør det ekstraordinære potentiale i lys for lysere liv og en bedre verden. I 2025 havde vi en omsætning på 5,8 milliarder euro, cirka 27.000 ansatte og en tilstedeværelse i over 70 lande. Vi er med i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheder og opdateringer fra Signify kan findes i Newsroom, på LinkedIn og på Instagram. Information for investorer findes på siden Investor Relations.

 

Meydan Bridge

Flere pressemeddelelser

  • Chief 1 fik blå himmel i studiet med Philips Skylight

    november 18, 2026

    Chief 1 fik blå himmel i studiet med Philips Skylight

  • Oxford-analyse om cirkulære belysningsprojekter

    oktober 26, 2026

    Oxford-analyse om cirkulære belysningsprojekter

  • Signifys resultat for tredje kvartal 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat for tredje kvartal 2026