Philips Hue revoluționează designul iluminatului cu SpatialAware Scenes

7 ianuarie 2026

Philips Hue revoluționează designul iluminatului cu funcția Hue SpatialAware™, care înțelege spațiul tău

 

  • Noua funcție Philips Hue îți permite să te bucuri de scenele de lumină într-un mod complet nou: scenele Hue SpatialAware™ îți oferă posibilitatea de a transforma întreaga încăpere cu o precizie fără efort, făcând experiența Hue mai naturală și mai intuitivă ca niciodată
  • Hue SpatialAware™ folosește un algoritm pentru a distribui scenele de lumină către toate corpurile de iluminat Philips Hue dintr-o încăpere, astfel încât acestea să funcționeze împreună în armonie, pentru a crea cea mai naturală ambianță.

 

Eindhoven, Olanda – Signify (Euronext: LIGHT), liderul mondial în iluminat, va transforma modul în care utilizatorii Philips Hue experimentează scenele de lumină printr-o funcție revoluționară: Hue SpatialAware™. Această nouă funcție analizează configurația încăperii tale și amplasarea luminilor Philips Hue pentru a crea cea mai bună experiență de iluminat posibilă în spațiul tău. Este ca și cum ai avea un designer de iluminat mereu la îndemână, permițându-ți să te bucuri de scenele de lumină ca niciodată până acum.

 

Trăiește experiența scenelor de lumină într-un mod cu totul nou

 

Scenele Hue SpatialAware™ îți permit să aduci natura în casa ta, recreând setări de lumină naturală cu un realism impresionant, prin înțelegerea poziției fiecărei surse de lumină. Experiența nu este doar mai captivantă și mai dinamică, ci adaugă și o nouă dimensiune experienței de locuință inteligentă.

 

În prezent, atunci când folosești scenele presetate din Scene Gallery în aplicația Philips Hue, culorile sunt distribuite fără a ține cont de poziția relativă a corpurilor de iluminat dintr-o încăpere. Cu scenele Hue SpatialAware™, este ca și cum configurația ta Philips Hue ar fi instantaneu aranjată de un designer profesionist de iluminat: culorile sunt distribuite inteligent către toate corpurile de iluminat din cameră pentru a crea cea mai naturală reprezentare posibilă. 

Această funcție reprezintă un pas major înainte în designul inteligent al iluminatului pentru locuințe, depășind efectele aplicate produselor individuale și evoluând către un iluminat care se adaptează spațiului tău personal. Toate scenele de lumină Philips Hue sunt concepute pentru spațiile în care oamenii trăiesc — iar această nouă funcție oferă o experiență și mai coerentă, transformând locuința inteligentă într-una cu adevărat inteligentă.” 

 

John Smith,
Business Leader for Philips Hue at Signify

 

Scanează pur și simplu încăperea și voilà!

 

Noua funcție este disponibilă pentru utilizatorii Bridge Pro și este extrem de ușor de folosit, deoarece aplicația Hue te ghidează pe parcursul întregului proces. Prin utilizarea celor mai recente tehnologii de Realitate Augmentată, camera smartphone-ului sau a tabletei tale este folosită pentru a scana încăperea și a determina poziția fiecărei surse de lumină, iar algoritmul se asigură că scena de lumină este orchestratӑ armonios în întreaga cameră.

 

După finalizarea configurării, poți adăuga cu ușurință noi corpuri de iluminat în încăpere, oricând dorești, iar modelul spațial al camerei va fi actualizat automat după scanarea zonei modificate, permițând scenelor de lumină să le integreze în funcție de poziționarea acestora.

   

Adăugând o nouă dimensiune Scene Gallery-ului Hue

 

Hue SpatialAwareTM este compatibil cu aproximativ jumătate dintre scenele de lumină actualizate disponibile în Scene Gallery. Funcția este concepută în principal pentru a valorifica la maximum scenele inspirate din natură, precum Lake Mist, Mountain Breeze, Savanna Sunset și Lake Placid.

 

Într-o încăpere îmbunătățită cu SpatialAware, scenele de lumină sunt mult mai captivante și mai apropiate de realitate. De exemplu, pentru o scenă de apus, lămpile de pe o parte a camerei afișează tonuri calde de galben pentru a imita soarele care apune, în timp ce luminile de pe tavan, aflate pe partea opusă a încăperii, sunt redate în nuanțe mai închise. 

 

Odată ce Hue SpatialAware™ este lansată, funcția este disponibilă pentru utilizatorii care accesează Scene Gallery, permițând aplicarea unei scene de lumină SpatialAware optimizate sau, dacă se dorește, revenirea la modul actual.

 

Lansări și anunțuri suplimentare:

Suport pentru migrarea mai multor Bridge-uri
 

La instalarea unui nou Bridge Pro, lansat inițial în septembrie 2025, utilizatorii pot selecta acum mai multe Bridge-uri pe care să le înlocuiască sau pot migra Bridge-uri suplimentare oricând doresc. Singura limită privind numărul de Bridge-uri este capacitatea Bridge Pro.
 

Îmbunătățiri suplimentare ale asistentului AI
 

Asistentul Philips Hue bazat pe AI a fost actualizat și poate crea acum automatizări pe baza solicitărilor utilizatorilor (de exemplu: „trezește-mă la 6:45 în fiecare zi, cu excepția zilei de miercuri”). În plus, asistentul va fi extins în următoarele săptămâni pentru a oferi suport mai multor limbi, inclusiv olandeză, germană și spaniolă, și va ghida utilizatorii către articolele potrivite de depanare dacă aceștia indică faptul că au probleme cu sistemul lor.
 

Vizualizare îmbunătățită a conținutului în Camere și Zone
 

Automatizările pentru lumini și accesorii vor fi afișate în Camerele și Zonele pe care le controlează, făcând mai ușoară, de exemplu, ajustarea orelor de trezire în dormitor sau setarea temporizatoarelor pentru luminile din bucătărie. Utilizatorii vor putea edita și reorganiza conținutul din aceste ecrane pentru un nivel mai ridicat de personalizare.

Disponibilitate:

Hue SpatialAwareTM – disponibil din primăvara anului 2026

Suport pentru migrarea mai multor Bridge-uri pentru Bridge Pro – disponibil acum

Automatizări folosind asistentul AI – disponibile acum

Limbi noi și suport pentru depanare în asistentul AI – disponibile în T1 2026

Vizualizare îmbunătățită a conținutului în aplicația Hue – disponibilă în T1 2026

 

Despre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

Meydan Bridge

Mai multe comunicate de presă

  • Signify's third quarter results 2026

    octombrie 23, 2026

    Signify's third quarter results 2026

  • Signify's second quarter results 2026

    iulie 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026

  • Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs

    iulie 07, 2026

    Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs