Transformând cel mai frumos joc de fotbal într-o experiență de neuitat

Rolul luminii la cel mai mare turneu de fotbal din lume

Au mai rămas două minute până la fluierul final, iar stadionul este un vârtej de emoții. Un atacant scapă singur spre poartă și șutează cu o forță uluitoare — gol! Stadionul explodează de bucurie, iar luminile intră în scenă, unind toți suporterii într-o singură celebrare.

 

În sportul modern, experiența este la fel de importantă ca rezultatul de pe tabelă. Iar iluminatul a devenit un element esențial în conturarea acestei experiențe: poate stârni emoții, crea atmosferă, crește implicarea spectatorilor și lăsa amintiri de durată.

 

Fiind cel mai popular sport din lume, fotbalul nu face excepție. În vara anului 2026, fani din toate colțurile lumii se vor îndrepta către stadioanele emblematice din America de Nord pentru a-și susține echipele naționale și a-și vedea idolii concurând în cel mai important turneu de fotbal al planetei.

 

Pe unele dintre aceste stadioane, precum Hard Rock Stadium din Miami și Estadio Banorte din Ciudad de México, Signify a implementat sisteme de iluminat conectat de ultimă generație, care depășesc simpla funcție de iluminare și transformă meciurile de fotbal în experiențe captivante.

 

Din parcare până pe teren

 

Stadioanele moderne seamănă din ce în ce mai mult cu spații de divertisment decât cu simple arene sportive, iar modul în care sunt iluminate influențează semnificativ starea de spirit a vizitatorilor. Rolul luminii nu se mai limitează la asigurarea vizibilității pe terenul de joc — cu mult înainte de startul meciului și până după încheierea acestuia, experiența spectatorilor este modelată de lumină.

 

Iluminarea fațadei în culorile echipei consolidează identitatea vizuală a acesteia și cultivă un sentiment de mândrie și apartenență în rândul fanilor încă de la sosire. Implicarea emoțională a vizitatorilor încă de la intrare creează o atmosferă electrizantă care începe din parcare și îi însoțește pe suporteri pe tot parcursul traseului către interiorul stadionului.

 

În cazul arenelor care pot găzdui zeci de mii de spectatori, siguranța este la fel de importantă. Și aici iluminatul joacă un rol esențial. Un sistem bine proiectat îi ghidează pe oameni în siguranță dintr-un punct în altul, facilitează gestionarea fluxurilor de persoane, orientarea în spațiu și organizarea traficului. Totodată, utilizarea unor nuanțe mai calde de lumină albă poate reduce stresul și confuzia asociate aglomerației.

from-the-parking-lot-to-the-playing-field

 

Cum intensifică lumina experiența spectatorilor

 

Pentru fanii aflați în tribune, iluminatul a devenit o componentă centrală a spectacolului. Show-urile dinamice de lumini înainte de fluierul de start, celebrările sincronizate ale golurilor și intrările spectaculoase ale jucătorilor îi fac pe spectatori să se simtă parte din acțiune.

La Estadio Banorte din Ciudad de México, de exemplu, efectele de iluminat reacționează la momentele-cheie ale meciului, precum marcarea unui gol, inundând întreg stadionul în culori vibrante prin intermediul a 138 de proiectoare Color Kinetics Vaya Flood HP și corpuri de iluminat Vari-Lite de la Signify. Astfel de scene dinamice amplifică emoțiile atât pe teren, cât și în tribune, transformând momentele importante în amintiri de neuitat."

 

Sistemele avansate de iluminat au devenit deja o dotare standard pe stadioanele de elită. Mai mult decât atât, luminile sunt coregrafiate în sincron cu muzica și conținutul video, cu scopul de a genera emoții comparabile cu cele trăite la un concert sau într-o producție teatrală.

using-light-to-intensify-the-experience

 

Iluminat de clasă mondială pentru transmisiuni globale

 

Pe lângă experiența oferită spectatorilor din stadion, fiecare arenă care găzduiește meciuri din cadrul celui mai important turneu internațional de fotbal trebuie să asigure și cea mai bună calitate a imaginii pentru miliardele de telespectatori din întreaga lume.

 

Pentru a respecta standardele FIFA privind calitatea iluminatului, Estadio Banorte a ales Signify, lider mondial în domeniul iluminatului și furnizor preferat FIFA pentru proiectoare de stadion. Instalația a fost proiectată cu atenție pentru a ilumina uniform fiecare zonă a terenului, folosind 320 de proiectoare ArenaVision LED de la Signify, care furnizează un nivel de iluminare orizontală de 3.500 lx, asigurând vizibilitate excelentă atât pentru jucători, cât și pentru transmisiunile TV.

 

Controlul iluminatului la un alt nivel

 

Astăzi, iluminatul este o componentă complet integrată a experienței de divertisment live, datorită platformelor inteligente de control, precum Signify Interact, care centralizează și simplifică administrarea sistemelor.

Signify Interact permite operatorilor stadionului să controleze simultan mii de puncte de iluminat printr-o singură platformă, astfel încât proiectoarele de teren, iluminatul fațadelor, sistemele de divertisment și iluminatul arhitectural să funcționeze împreună, în timp real, pentru a crea experiențe perfect sincronizate."

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestor platforme centralizate este posibilitatea de a orchestra scene dinamice de iluminat la scară largă. Întregul stadion poate trece instantaneu de la atmosfera dinaintea meciului la momentul loviturii de începere, apoi la celebrările golurilor, spectacolul din pauză, concerte sau festivitățile de după meci.

 

Lumina modelează experiența fanilor

 

Iluminatul a devenit unul dintre cele mai puternice instrumente prin care fanii se conectează emoțional cu sportul pe care îl iubesc, atât în stadion, cât și în fața televizorului.

 

De la prima imagine a unei fațade spectaculos iluminate și până la fluierul final și festivitățile de după meci, lumina joacă astăzi un rol esențial în crearea atmosferei, amplificarea emoțiilor și apropierea oamenilor.

 

În cazul unor competiții urmărite de miliarde de persoane din întreaga lume, fiecare detaliu contează. Jucătorii au nevoie de vizibilitate perfectă, televiziunile solicită performanțe impecabile ale sistemelor de iluminat, iar fanii așteaptă momente memorabile, atât pe stadion, cât și pe ecran. Sistemele de iluminat conectat fac posibilă îndeplinirea simultană a tuturor acestor cerințe.

 

La final, poate părea doar un joc. Însă emoțiile pe care le trăim rămân pentru totdeauna.

Despre autor:

Pedro Pinto

Pedro Pinto

 

Global Head of Segment, Public 

Despre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

Meydan Bridge

Mai multe comunicate de presă

  • Signify's third quarter results 2026

    octombrie 23, 2026

    Signify's third quarter results 2026

  • Signify's second quarter results 2026

    iulie 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026

  • Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs

    iulie 07, 2026

    Signify câștigă opt premii Red Dot pentru design de produs