Signify skal skifte ut 36 000 veilys i Bergen og omegn

22. januar 2026

Skal skifte ut 36 000 veilys i Bergen og omegn:

– Vil spare oss for titalls millioner kroner i året  

 

Signify og Vestland fylkeskommune har inngått et samarbeid om modernisering av veibelysningen i Vestland. Et hundretalls veilys er allerede oppgradert med moderne LED-armaturer. Tiltaket skal gi tryggere kjøreforhold, lavere energiforbruk og redusert lysforurensning.

 

Signify (Euronext: LIGHT) installerte de første LED-armaturene i Øygarden kommune denne høsten, og innen 2029 skal om lag 36 000 armaturer skiftes ut i Vestland fylkeskommune.

 

Regionen vår kommer til å få et stort løft. Oppgraderingen vil gi bedre trafikktrygghet og betydelige besparelser. På sikt vil fylkeskommunen få et titalls millioner kroner i året i energi- og driftsbesparelser, sier prosjektansvarlig Adrian Kasin i Vestland fylkeskommune. ”

 

Adrian Kasin
Prosjektansvarlig i Vestland fylkeskommune.

 

Målet er å skifte ut 10 000 armaturer i løpet av 2026, da i Bergen sentrum og i Nord-Hordaland.

 

– Dette er et av de største prosjektene vi har i Norden. Vi er allerede godt i gang og ser frem til å skape en mer energieffektiv og trygg belysning for innbyggerne, sier Bjørn Rune Steinsland, Country Manager for Signify i Norge.

 

Rikere fargespekter og skarpere kontraster

 

I september 2022 vedtok fylkestinget i Vestland at all eksisterende veibelysning langs fylkesveiene skal oppgraderes med LED-teknologi. Hensikten er å styrke trafikksikkerheten, redusere strømforbruket og minimere lysforurensning.

 

– Med disse LED-lysene vil bilistene få et langt rikere fargespekter og skarpere kontraster. Det gir bedre oversikt i trafikken, og dermed tryggere veier, forklarer Øyvind Berg, Key Account Manager i Signify.

Bærekraft var et sentralt kriterium i anbudsprosessen som ble igangsatt i slutten av 2024. Vestland fylkeskommune vurderte blant annet energiforbruk, miljøfotavtrykk, blending og tiltak mot lysforurensning før valget falt på Signify. Kontrakten varer i fire år, med opsjon på to års forlengelse.

 

 –  I anbudsprosessen ble vi overrasket over hvor energieffektive armaturene var. Signify kom spesielt godt ut på dette punktet i vår anskaffelse, sier Kasin.

 

Enorme energibesparelser

 

Mange av dagens veilys er mellom 20 og 40 år gamle, og har for lengst passert optimal brukstid. I løpet av denne perioden har belysningsbransjen gjennomgått en teknologisk revolusjon. Ifølge estimater fra 2022 vil de nye LED-løsningene redusere energiforbruket med om lag 67 prosent.

 

– Trolig er tallet vesentlig høyere enn forventet, ettersom det har vært en stor utvikling i energieffektivitet for løsningen siden vi laget vårt forrige estimat, utdyper Kasin.

 

I motsetning til de gamle løsningene kan de nye armaturene justeres og dimmes basert på årstid, tidspunkt på døgnet og trafikkmengde.

 

 Med dagens LED-teknologi kan vi levere betydelig mer lys med langt lavere energibruk. Det gir maksimal energibesparelse uten at det går på bekostning av sikkerheten, sier Øyvind Berg i Signify.

 

Gjenbruk og sirkularitet var også viktig i anskaffelsen. I stedet for å bytte hele armaturen ved feil, kan defekte komponenter skiftes ut, slik at armaturhuset kan gjenbrukes.

 

– Signifys armaturer har utskiftbare drivere og LED-moduler, og kan åpnes uten verktøy for enkel tilgang, sier Kasin.

 

Skånsomt for natur, dyr og insekter

 

Et viktig krav fra fylkeskommunen var at belysningen skulle være så skånsom som mulig for naturen. Derfor falt valget på varmhvitt lys på 2700 kelvin, 300 kelvin under Statens vegvesens makstak på 3000 kelvin. Det er også mulig å gå helt ned til 2200 kelvin, som kan være aktuelt i områder der naturpåvirkningen fra lys er spesielt høy.

 

Varmere lys oppleves som mindre forstyrrende for dyrenes døgnrytmer, navigasjon og atferd, og har betydelig lavere påvirkning på nattaktive insekter.

 

– Da vi startet denne prosessen, var det viktig for oss å kartlegge hvilke konsekvenser belysningen har for naturen. Veilys i sårbare naturtyper er trolig en av årsakene til at insekter forsvinner. Armaturene fra Signify skal ivareta disse hensynene, sier Kasin.

 

– Lysforurensning er en av de skjulte miljøutfordringene i vår tid. Varmhvitt lys på 2700 kelvin reduserer tiltrekningen av insekter og bidrar til å beskytte sårbare arter. Derfor blir det et stadig viktigere valg i moderne veibelysning, sier Berg.


Fakta om LED-armaturene:

  • Type: Philips LumiStreet gen 2 (BGP291-293)
  • Antal: ca. 36000 armaturer skal leveres over 4 år
  • Forventet energi- og driftsbesparelser er titalls mio NOK om året.
  • Fargetemperatur: 2700K - mulighet for 2200K og dimmable/tuneable white
  • Lysutbytte: 152-167 lm/W ved 2700K
  • Levetid: 100 000h
  • Både drivere og LED moduler er utskiftbare og armaturhuset kan åpnes uten verktøy
  • Midtpunktsdimming, CLO og 2 stk. Zhaga
  • Universalfeste for enklere montasje på eksisterende stolper

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Signify Nordics, PR Manager

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tel: +45 40330806

E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

 

Vestland fylkeskommune, prosjektansvarlig

Adrian Kasin

E-post: adrian.kasin@vlfk.no

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensledende innen belysning for profesjonelle og forbrukere. Vi er stolte av å bringe verdens beste belysningsmerkevarer til markedet – fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Våre innovative produkter, intelligente systemer og tjenester frigjør lysets ekstraordinære potensial for lysere liv og en bedre verden. I 2025 hadde vi en omsetning på 5,8 milliarder Euro, ca. 27 000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 markeder. Vi er inkludert i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter og oppdateringer fra Signify finnes i Newsroom, samt på LinkedIn og Instagram. Informasjon for investorer finnes på Investor Relations-siden.

Meydan Bridge

Flere pressemeldinger

  • Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

    oktober 26, 2026

    Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

  • Signifys resultat for tredje kvartal 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat for tredje kvartal 2026

  • Signify får platinamedalje og sin høyeste EcoVadis-poengsum

    september 29, 2026

    Signify får platinamedalje og sin høyeste EcoVadis-poengsum