België - Nederlands

Massive Showroom in Zaventem wordt Light Gallery


Massive Showrooms opent nieuwe concept store in Zaventem om in te spelen op de nieuwste evoluties in consumentenverlichting

juli 8, 2010

Zaventem – Massive Showrooms opent Light Gallery, de nieuwe concept store voor consumentenverlichting in Zaventem. De voormalige Massive Showroom in Zaventem werd volledig omgebouwd tot een nieuw winkelconcept, inspelend op de nieuwste trends in verlichting. Light Gallery wil dé lichtspecialist worden in België waar de consument, begeleid door lichtexperts, kan kiezen uit een breed gamma van verlichtingoplossingen zowel voor binnen als buiten.

 

De verlichtingswereld is in (r)evolutie. Drie grote trends geven vorm aan deze evolutie: LED, design en energiezuinigheid. “Bij Light Gallery willen we de consumenten begeleiden en ondersteunen in hun zoektocht naar de ideale verlichting voor hun woning of tuin. Dit doen we enerzijds via een aangename winkelervaring met een duidelijk navigatie doorheen de winkel in combinatie met goede visuele communicatie en informatie op de winkelvloer. Anderzijds helpen onze lichtexperts de consument in het maken van de juiste keuzes, afhankelijk van hun wensen en noden. 70% van de aankoopbeslissingen gebeuren in de winkel zelf. Het is belangrijk dat de consument over de juiste informatie kan beschikken maar ook dat hij in de winkel zelf kan ervaren welke impact verlichting op het interieur en op de sfeer in huis of in de tuin kan hebben”, aldus Geert Clierinck, General Manager Philips Consumer Lighting Belux.

 

Breed aanbod aan sterke merken

 

Light Gallery schotelt de consument een zeer breed aanbod aan verlichting voor, inspelend op de specifieke eisen per kamer of tegemoetkomend aan de verschillende smaken en stijlen; van klassiek tot modern. De merken Massive, Philips en Eseo schitteren in de Light Gallery. Inspelend op het groeiende belang van design in verlichting, wordt in de Light Gallery ook de designverlichting van Lirio by Philips verkocht. Daarnaast wordt het aanbod vervolledigd met andere merken om de consument een zo breed mogelijke waaier aan lichtoplossingen te kunnen aanbieden. Project Lighting biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid volledige lichtprojecten te realiseren, inclusief lichtplan en uitvoering. De naam Light Gallery ondersteunt het feit dat de huidige Massive Showrooms veel meer te bieden hebben dan enkel Massive lichtproducten.

 

Van consumenteninzichten naar concept store

 

Light Gallery is mede ontstaan uit consumenteninzichten die verkregen werden door bevraging van onze klanten. Op basis van deze inzichten en inspelend op de nieuwe trends in de verlichtingsindustrie, zijn we tot een nieuw winkelconcept gekomen dat inspeelt op de eisen van onze klanten. Zowel de uitstraling aan de buitenzijde van de showroom als de volledige inrichting binnen is herdacht en hertekend om de klanten op een optimale manier te begeleiden in hun zoektocht naar de juiste lichtoplossing. Tom Verstraeten, verantwoordelijk voor de Massive Showrooms in België: “We weten dat consumenten vaak lichtproducten kopen per kamer ( keuken, badkamer, woonkamer, kinderkamer, … ) en daar hebben we rekening mee gehouden bij de inrichting van Light Gallery. Algemene lichtoplossingen groeperen we eerder per stijl, van klassiek tot modern, of per gamma, zoals Lirio by Philips, Ledino of Ecomoods”. Na evaluatie van het nieuwe concept, zal bekeken worden hoe we de verdere uitrol naar de negen andere Massive Showrooms in België zullen realiseren.

 

Marktleider in consumentenverlichting

 

Light Gallery en de 9 Massive Showrooms in België maken deel uit van Philips, wereldwijd marktleider in consumentenverlichting. Ook in België is Philips stevig marktleider. Dankzij de relatie met Philips kan Light Gallery steeds de allernieuwste innovaties aanbieden aan de consument. Anderzijds ontvangt Philips via Light Gallery en de andere Massive Showrooms directe feedback van de consument over de verlichtingsproducten die we aanbieden en kan snel ingespeeld worden op de vraag vanuit de markt.

 

Meer informatie bij:

Philips Corporate Communication & Public Affairs

Tel.: +32 2 525 80 30 (niet voor publicatie)

E-mail: press.belgium@signify.com

 

www.light-gallery.be