Italia - Italiano

Signify amplia il portafoglio di prodotti professionali con nuovi apparecchi connessi per l’illuminazione solare stradale

15 September 2025

Signify amplia il portafoglio di prodotti professionali con nuovi apparecchi connessi per l’illuminazione solare stradale

 

  • Signify conferma la propria capacità innovativa con due soluzioni all-in-one per l’illuminazione solare stradale, grazie a Signify SunStay Pro gen2 e SunStay Pro gen2 mini
  • Nel corso del prossimo anno verranno introdotti ulteriori prodotti di illuminazione professionale a marchio Signify

 

Milano, 15 settembre 2025 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, presenta due nuovi prodottiSignify SunStay Pro gen2 e SunStay Pro gen2 mini – confermando i progressi dell’azienda nell’ambito dell’illuminazione stradale solare.

 

Le nuove soluzioni riflettono l’impegno di Signify nello sviluppo di prodotti sostenibili e di alta qualità, sistemi connessi e servizi progettati per garantire prestazioni ottimali. Con l’introduzione di ulteriori prodotti professionali a marchio Signify prevista per il prossimo anno, il lancio sottolinea anche il ruolo crescente del brand Signify all’interno della gamma di soluzioni di illuminazione ad alte prestazioni, efficienti dal punto di vista energetico e orientate all’economia circolare dell’azienda, rafforzando la posizione del marchio nel suo catalogo di prodotti per l’illuminazione professionale, accanto a brand globali consolidati come Philips e Color Kinetics.
 
I modelli Signify SunStay Pro gen2 e SunStay Pro gen2 mini offrono ai clienti un sistema di illuminazione stradale solare integrato e connesso, adatto a diverse applicazioni: dalle piste ciclabili ai campus, fino alle aree pedonali. Il modello compatto, SunStay Pro gen2 mini, è stato progettato secondo i principi della circolarità, con un corpo unico in alluminio pressofuso realizzato per l’80% da materiale riciclato. È dotato di multi-sensore con rilevamento di movimento, illuminazione on-demand e funzioni di attivazione avanzata che consentono la regolazione della luminosità in base all’attività circostante. Ad esempio, il caricatore ibrido permette al dispositivo di funzionare autonomamente nelle giornate soleggiate e di prelevare energia dalla rete in caso di cielo nuvoloso. I pannelli verticali opzionali consentono inoltre di catturare maggiore energia solare nei mesi invernali. A partire da oggi sono disponibili nei mercati europei entrambe le versioni dei modelli Signify SunStay Pro gen2.
 

Harsh Chitale, CEO della divisione Professional Business di Signify, ha dichiarato:

In Signify siamo orgogliosi di rafforzare la nostra leadership in innovazione, prestazioni e sostenibilità, con una gamma di prodotti, sistemi e servizi di illuminazione intelligenti e connessi, all’interno di un portafoglio di marchi consolidati. Il lancio di queste nuove soluzioni premium per l’illuminazione outdoor a marchio Signify rappresenta un passo importante, che pone il brand al centro del nostro portafoglio di illuminazione professionale.”

 

Harsh Chitale
CEO della divisione Professional Business di Signify

 

In occasione di questo lancio, Signify ha rinnovato il sito, che diventa il punto di riferimento informativo per le soluzioni professionali: apparecchi, lampade, software di illuminazione connessa e servizi. All’inizio dell’anno, l’azienda ha inoltre integrato Signify MyCreation e Signify Interact sotto il marchio Signify, segnando il primo passo verso questo cambiamento.

 

Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata.

 

Nota per la stampa

 

Signify SunStay Pro gen2 mini

Versioni prodotto: Off-Grid (BLE-OG), Ibrida (BLE-Hy)

Driver: Controller di carica combinato, unità di alimentazione ibrida

Flusso luminoso: da 600 a 6.000 lm (16 versioni LED). Il flusso effettivo dipende dal dimensionamento solare per la specifica versione del prodotto: Off-Grid >3 notti di autonomia in base alla località; Ibrida 2 notti di autonomia.

Potenza di sistema: da 3 W a 45 W

Efficienza del corpo illuminante: Fino a 175 lm/W (a seconda della temperatura di colore - CCT - o dell’indice di resa cromatica - CRI)

Per maggiori informazioni:

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

E-mail: andrea.pierro@signify.com; mariana.pea@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

E-mail: signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

Tel: +342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: NewsroomXLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

    luglio 24, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

  • Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

    luglio 15, 2026

    Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

  • Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance

    giugno 25, 2026

    Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance