Italia - Italiano

Signify lancia Active Air, l’ultima innovazione di Philips UV-C

26 maggio 2021

Signify presenta Active Air, l’ultima innovazione di prodotto Philips UV-C e le prime applicazioni delle lampade germicide in Italia in ambito Retail e Hospitality

 
  • Active Air è in grado di ridurre il numero di microrganismi del 90% in una stanza di 30 mq dopo 2 ore di funzionamento1
  • to.market e Trattoria Arlati sono rispettivamente la prima catena di supermercati e il primo ristorante in Italia a scegliere la tecnologia UV-C di Signify per la disinfezione dei propri ambienti

 

Milano, Italia - Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, presenta oggi Active Air, l’ultima innovazione di prodotto Philips UV-C per la disinfezione dell’aria in ambito professionale e le prime installazioni in Italia dei suoi apparecchi UV-C per la disinfezione dell’aria e delle superfici. Si tratta di alcuni punti vendita in Lombardia della catena di supermercati to.market e del ristorante “La Premiata Trattoria Arlati”, storica trattoria milanese dal 1936; entrambi hanno infatti scelto i prodotti di disinfezione Philips UV-C per ripartire in sicurezza a causa della pandemia. Tra le priorità di oggi insieme alla lotta al virus c’è, infatti, la ripartenza economica quindi la riapertura della maggior parte degli esercizi pubblici. Active Air nasce con l’obiettivo di disinfettare l’aria a ciclo continuo nei luoghi ad elevato livello di interazione sociale (come asili, scuole, negozi, ospedali studi medici, hotel, uffici, industrie, palestre e ristoranti) neutralizzando i virus, compreso il SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19. I microrganismi come virus, batteri, funghi e spore, infatti, non sopravvivono ai raggi UV-C in quanto questi riescono a spezzare le catene dei loro acidi nucleici, impedendone così la riproduzione e la proliferazione.

 

Oltre a garantire la disinfezione dell'aria, Philips UV-C Active Air è progettato per un utilizzo semplice e sicuro in quanto i raggi UV-C sono emessi esclusivamente all’interno del dispositivo e non si diffondono nell’ambiente, così da prevenire un’eventuale esposizione involontaria. Grazie ai ventilatori integrati, l’aria viene convogliata all’interno dell’apparecchio per essere filtrata e sottoposta a un'intensa disinfezione. Infine, l’aria sanificata viene rilasciata e fatta circolare nuovamente all’interno dello spazio per garantire il benessere e la sicurezza delle persone al suo interno. Per questi motivi, Active Air può essere installato anche in ambienti più piccoli e con soffitti più bassi.

 

Active Air completa l’attuale gamma di apparecchi UV-C professionali di Signify per la disinfezione dell’aria in aggiunta ad Upper Air. La sua offerta si completa anche con gli apparecchi UV-C per la disinfezione delle superfici UV-C Batten.

 

I 35 anni di esperienza nel settore delle lampade germicide a luce ultravioletta UV-C hanno spinto Signify ad intensificare gli investimenti in questo settore, per essere in prima linea nel contrastare la diffusione del virus durante la pandemia ed offrire un aiuto concreto alle persone. Signify ha, inoltre, sostenuto la ricerca scientifica dimostrando, grazie ai test condotti in collaborazione con la Boston University, che gli apparecchi UV-C sono in grado di neutralizzare in pochissimi secondi il SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19.

 

Con l’obiettivo di ripartire in sicurezza sono state realizzate le prime installazioni di apparecchi UV-C in Italia in particolare nell’ambito Retail e Hospitality. I supermercati di to.market sono i primi in Italia ad aver installato le lampade UV-C di Signify per soddisfare la crescente esigenza di disinfezione di aria, superfici e oggetti. Più nel dettaglio, alcuni punti vendita si sono già dotati degli apparecchi Philips UV-C Batten e Upper Air per la sanificazione di superfici, oggetti – come i carrelli della spesa, gli scaffali, le casse, i banconi e molto altro – e aria.

 

In ambito Hospitality è, invece, lo storico ristorante milanese “La Premiata Trattoria Arlati” ad aver installato gli apparecchi UV-C di Signify, con l’obiettivo di poter riaprire presto le proprie porte nel totale rispetto della salute e della sicurezza di dipendenti e clienti. All’interno del ristorante sono stati installati gli apparecchi Philips UV-C Active Air e Upper Air.

 

“L’illuminazione è diventata, oggi, anche sinonimo di sicurezza e salute. Temi diventati cruciali in tempi di pandemia e considerati da Signify massima priorità per garantire il benessere degli individui, delle imprese e delle organizzazioni. Nell’ultimo anno abbiamo deciso di investire su questa efficace tecnologia incrementando di ben otto volte la produzione degli apparecchi UV-C, rendendone possibile l’installazione nel maggior numero di ambienti potenzialmente a rischio, in accordo con le linee guida di sicurezza pubblicate in collaborazione con la “Global Lighting Association”. Siamo orgogliosi di vedere le prime installazioni in Italia: ripartire in sicurezza è oggi un dovere e un diritto per tutti noi”, ha dichiarato Daniel Tatini, Amministratore Delegato di Signify Italia, Israele e Grecia.

Siamo i primi ad utilizzare in ambito retail questi apparecchi che finora sono stati usati principalmente nel settore sanitario e per questo siamo estremamente soddisfatti. Nonostante la grande diffusione degli e-commerce a causa della pandemia, gli italiani hanno sempre dimostrato di preferire fare la spesa nei negozi fisici. Per questo motivo, garantire un ambiente sicuro e sanificato è diventato per noi la priorità massima.”

 

Mattia Ballabio

CEO di to.market

“Finalmente sta per arrivare il momento da noi tanto atteso: la riapertura dei ristoranti. Ma la sicurezza è per noi imprescindibile, per questo motivo abbiamo deciso di affidarci all’esperienza di Signify in ambito UV-C e all’efficacia comprovata delle sue lampade. In questo modo la storica Trattoria Arlati potrà continuare a trasformare cibo e musica in piacevole convivialità come ai vecchi tempi”, ha affermato Leopoldo Arlati, Proprietario de La Premiata Trattoria Arlati.
1 Secondo un test microbiologico effettuato 09/03/2021.

Per maggiori informazioni:

 

Signify - Italia

Anna Fiorentini

Tel: +39 342 1275247

E-mail: anna.fiorentini@signify.com

 

Jessica Merendi

Tel: +39 333 6997422

E-mail: jessica.merendi@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Silvia Cattaneo / Ludovica Marchese

Tel: +39 02 6241 1911

E-mail: italy.signify@omnicomprgroup.com

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

    luglio 24, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

  • Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

    luglio 15, 2026

    Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

  • Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance

    giugno 25, 2026

    Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance