Green Switch

Il est maintenant temps de passer à l’éclairage LED

 

Passer aux LED et à l’éclairage LED connecté est l’un des moyens les plus rapides, les plus efficaces et trop souvent négligés de progresser dans vos objectifs de décarbonation.

L’opportunité est énorme. Le passage des entreprises et des villes du monde entier à l’éclairage LED permettrait d’éliminer 420 millions de tonnes d’émissions mondiales de CO2 et d’économiser 870 TWh d’énergie, soit suffisamment pour alimenter 380 millions de foyers pendant un an.

Dans de nombreuses régions du monde, des financements et des subventions ont été mis à la disposition des municipalités, des entreprises privées et des citoyens qui cherchent à réduire leur empreinte énergétique et carbone. Signify a créé le programme Green Switch pour aider les organisations et les personnes à bénéficier de ces initiatives.

 

Nous contacter

Passer tous les points lumineux conventionnels du monde entier à des LED connectées pourrait permettre d’économiser chaque année :

420 millions de tonnes


d’émissions de CO2e

870 TWh

 
de la consommation d’électricité

€120 milliards


en frais d’électricité
fr_FR

Calculez ce que vous pouvez économiser grâce au programme Green Switch

Tout d'abord sélectionnez le secteur qui vous intéresse

Sélectionner votre secteur nous permet de mieux identifier les applications d'éclairage concernées

Villes
Entreprises
Résidentiel
1 2 3 4

Choisissez votre application

Sélectionner votre application nous permet de mieux estimer le type d'éclairage dont vous avez probablement besoin

Dites-nous en plus sur votre éclairage actuel que vous souhaitez rénover

Nous avons pré-rempli les données sur la base de références nationales, mais n'hésitez pas à les adapter à votre situation.

Unités

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Heures

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Watt

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

/kWh

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

kgCO2/kWh

La valeur saisie est raisonnablement trop faible ou trop élevée pour l'estimation d'économies.

Veuillez remplir les informations requises

Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

En savoir plus sur les hypothèses que nous avons retenues pour calculer cette estimation

La nouvelle consommation est A partir de

Le nouveau coût est A partir de

Les nouvelles émissions sont A partir de

Eclairage connecté

Lorsque "Oui" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage connecté, qui est un système utilisant la technologie de l'Internet des objets (IoT) pour connecter des dispositifs d'éclairage LED à un réseau: les lumières peuvent être contrôlées, surveillées et optimisées à distance via un système de gestion. Les solutions d'éclairage connecté sont conçues pour offrir une gamme d'avantages, tels que des économies d'énergie, une meilleure expérience utilisateur et une sécurité accrue.

Sinon, lorsque "Non" est sélectionné, l'estimation prend en compte les économies générées par une solution d'éclairage LED standard.

Contactez l'un de nos experts pour obtenir une estimation plus détaillée et adaptée à vos besoins.

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

En savoir plus
www.signify.com
QR code

Rapport d'estimation des économies | Mar 02 2026

Voici ce que vous pourriez économiser en adoptant un système d'éclairage efficace

Le passage à la technologie et à l'éclairage connecté offre aux villes, aux entreprises et aux particuliers l'une des voies les plus rapides pour parvenir à une plus grande durabilité. Pour aider les gens à démarrer, Signify a lancé le programme Green Switch.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette estimation ne sont données qu'à titre d'exemple et les valeurs résultant du travail du calculateur ne sont qu'une approximation. L'estimation est basée sur les données fournies ainsi que sur certaines hypothèses énoncées. Signify s'efforce de fournir des données à jour et exactes, cependant, en raison de la nature informative des calculs, Signify, dans la mesure permise par la loi applicable, exclut sa responsabilité pour les résultats présentés dans ce rapport en termes d'exactitude et d'adéquation. Signify précise que les valeurs constituant la base des calculs peuvent être inexactes en raison de modifications des produits et peuvent également dépendre des conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ou d'autres facteurs externes qui peuvent affecter leur performance.

Estimation d'économies annuelles

La nouvelle consommation est A partir de

Le nouveau coût est A partir de

Les nouvelles émissions sont A partir de

Comparer à

Cette estimation est basée sur les données fournies :

Domaine d'intérêt

Application

Heures de travail (Heures)

Puissance moyenne (Watts)

Eclairage connecté

Sélection du pays

Nombre de lumières conventionnelles (unités)

Coûts de l'électricité ( /kWh)

Intensité carbone (kgCO2/kWh)

Comment nous vous aidons à passer au vert

Consulter

1. Consulter


Nous vous aidons à comprendre comment l’éclairage LED et connecté peut soutenir vos objectifs de développement durable
Planifier

2. Planifier


Nous travaillons avec vous pour spécifier les produits, systèmes et services d’éclairage appropriés.
Activer

3. Activer


 Nous vous guidons et vous accompagnons dans le financement de votre projet d’éclairage
Installer

4. Installer


Nous vous aidons à mettre en place votre solution d’éclairage et à mesurer son impact en matière de développement durable

En bref


Passer à l'éclairage LED ou à l'éclairage LED connecté est l'un des moyens les plus rapide et le plus efficace pour progresser vers vos objectifs de durabilité. Découvrez comment le programme Green Switch et Signify peuvent vous aider.

 

Télécharger l'infographie

Comment le programme Green Switch peut contribuer à faire de votre ville un leader en matière de développement durable

 

L’éclairage représente jusqu’à 40 % de la consommation totale d’électricité d'une ville type.


L’éclairage LED, l’éclairage LED connecté et l’éclairage solaire le long des routes, dans les espaces extérieurs publics et dans les bureaux et bâtiments municipaux sont l’un des moyens les plus rapides de réduire la consommation d’électricité, les coûts et les émissions de carbone, et d’aider ainsi votre ville à devenir un pionnier en matière de développement durable.

 

Programme Green Switch pour les villes

Comment le programme Green Switch peut aider votre entreprise à devenir un modèle d’efficacité

 
À l’échelle mondiale, 30 % des sociétés cotées en bourse intègrent dans leurs plans des mesures de performance liées au développement durable.

En tant que leader mondial de l’éclairage, Signify possède une expertise approfondie et une gamme inégalée de produits, de systèmes et de services professionnels pour vous aider à atteindre vos objectifs de décarbonation.
 

Découvrez ce que Signify peut faire pour vous

  • Connecting the dots on LaaS

    Connecting the dots on LaaS

    Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

  • The revised EPBD and energy-efficiency

    The revised EPBD and energy-efficiency

    With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

  • Climate policy should transcend partisan politics

    Climate policy should transcend partisan politics

    Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

Démarrez votre transition énergétique dès maintenant

Les estimations de Signify sont basées sur de nombreuses sources, références et points de données
*En savoir plus sur notre modèle de calcul  et nos références
Pour plus d’informations sur les engagements et les résultats de Signify, lisez notre Rapport Annuel et nos Suppléments Développement Durable.