Une passe en or entre Philips Hue et les Diables Rouges

Le 29 mai 2026

L’URBSFA et Philips Hue unissent leurs forces pour renforcer les Diables Rouges sur et en dehors du terrain grâce à un éclairage intelligent.

Belgique, Proximus Basecamp (Tubize) – L’Union Royale Belge de Football (URBSFA) annonce avec fierté un partenariat avec Philips Hue, la marque leader dans le domaine de l’éclairage intelligent de Signify. Dans le cadre de cette collaboration, Philips Hue fournira un éclairage intelligent qui soutient le rythme naturel des joueurs, ce à la fois dans l’environnement d’entraînement en Belgique et les lieux de séjour lors de la Coupe du Monde des Diables Rouges aux États-Unis. Grâce à des scènes lumineuses personnalisées, adaptées à la performance, à la récupération et à la qualité du sommeil, Philips Hue contribue à créer un environnement optimal permettant à l’équipe nationale belge de performer au plus haut nivea

À ce niveau d’excellence, tout se joue dans les détails. Un éclairage intelligent qui soutient activement le cycle de sommeil et le bien-être de nos joueurs constitue donc un ajout précieux dans l’accompagnement quotidien des joueurs” 

 

Steven Probst,

Health & Performance Manager des Diables Rouges

Performance dans le moindre détail

 

Un éclairage adapté a un impact direct sur la façon dont les personnes se sentent, récupèrent et performent. C’est pourquoi l’URBSFA opte délibérément pour un éclairage intelligent qui répond au rythme et aux besoins des joueurs. Les athlètes de haut niveau évoluent dans une phase exigeante, où des matches intenses s’enchaînent avec des déplacements à travers plusieurs fuseaux horaires, ce qui entraîne souvent du décalage horaire et perturbe le rythme de récupération. En adaptant la lumière à l’activité et au moment de la journée, on crée un environnement qui soutient de manière optimale la concentration, la récupération et la détente.

Compte tenu de notre séjour à Seattle, le décalage horaire est un facteur important dans le contexte de la Coupe du Monde. Nous nous concentrons donc sur la récupération et la qualité du sommeil, car le biorythme et le sommeil sont essentiels pour réduire au minimum l’impact négatif du jetlag. Dans ce contexte, Philips Hue soutient le processus naturel de récupération et favorise la détente ainsi que la qualité du sommeil, ce qui peut finalement avoir un impact positif sur la performance des joueurs sur le terrain” 

 

Steven Probst,

Health & Performance Manager bij de Rode Duivels.

Des teintes lumineuses plus froides aident les joueurs à rester alertes et concentrés pendant la préparation et l’activation. Des teintes plus chaudes créent à leur tour une sensation de calme lors des moments de récupération et des soins.

Derrière chaque performance se cache un environnement qui aide les joueurs à récupérer, se concentrer, performer et se détendre. Nous sommes donc particulièrement fiers que Philips Hue puisse soutenir les Diables Rouges durant ces moments cruciaux entre les matches. Pour Philips Hue, l’innovation ne se limite pas à la technologie, mais concerne aussi son impact sur le bien-être, la concentration et les performances de haut niveau, sur et en dehors du terrain” 

 

Dragoslav Jozic,

Market Leader Consumer Benelux bij Signify

Cette même vision s’applique également à la maison, où la lumière joue un rôle de plus en plus important dans la manière dont les gens vivent, se détendent, se retrouvent et partagent des moments particuliers. Avec des solutions comme Philips Hue, Signify souhaite permettre à la technologie de contribuer naturellement à l’ambiance, à l’expérience et au bien-être à domicile. En amont de la Coupe du Monde, Philips Hue a également lancé Hue Sports Live, une nouvelle expérience intégrée à l’application Philips Hue qui permet à l’éclairage intelligent de réagir aux moments clés d’un match.

Concernant Philips Hue

 

Philips Hue est la marque leader d’un système d’éclairage smart home complet. Avec une gamme en constante expansion d’ampoules LED intelligentes, de luminaires, d’accessoires, de caméras de sécurité et de capteurs, elle rend la vie plus facile, plus sûre et plus confortable. Un éclairage conçu pour vous faire vous sentir mieux, améliorer l’ambiance et intensifier les expériences.

   

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

 

Dominique Zaman

E-mail: dominique.zaman@signify.com

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent