Philips Hue et Philips Smart Lighting (connecté WiZ) annoncent le lancement de Sports Live

6 mai 2026

Voici Sports Live, un éclairage intelligent basé sur des données de match en direct pour une expérience à domicile encore plus intense.

 

Eindhoven, Pays-Bas – Philips Hue et Philips Smart Lighting (via WiZ) – marques de Signify, leader mondial de l’éclairage – annoncent le lancement de Sports Live, une nouvelle fonctionnalité proposée à l’occasion de la Coupe du monde 2026.

Sports Live exploite des données d’un match retransmis en direct pour activer des effets lumineux en temps réel lors des moments forts tels que les buts, les occasions, les cartons rouges ou jaunes. L’action déborde de l’écran. C’est la maison qui se met à vibrer. Facile à installer, Sports Live tombe à point pour le plus grand événement sportif de l’année. Vivre la Coupe du monde de football chez soi n’aura jamais été aussi intense.

 

Synchronisation du match en temps réel, grâce aux données live

Avec à cette nouvelle fonctionnalité, un match de football à la télévision prend une toute nouvelle dimension. Lors des moments décisifs, la tension semble envahir votre salon, avec des effets lumineux qui renforcent encore l’intensité et le suspense du match.1

 

Le système est conçu pour la retransmission en direct. Vous pouvez ajuster avec précision la synchronisation et compenser les légers décalages de la transmission. Vous voulez mettre sur pause ? Les effets lumineux sont suspendus et se resynchronisent automatiquement lors de la reprise de lecture. Une expérience en temps réel forte et précise.
 

Grâce à une API intégrée de données sportives live2, Sports Live couple les systèmes d’éclairage Philips Hue et Philips Smart Lighting aux événements sportifs majeurs (via l’appli WiZ).
 

Même lors les phases plus calmes du match, l’expérience reste captivante : l’éclairage de votre maison s’adapte intelligemment au score — la couleur de votre équipe favorite, celle de l’équipe en tête, ou un blanc chaud en cas d’égalité. Vous profitez ainsi à tout moment d’une expérience personnalisée.

Installation simple, synchronisation fluide

Le système a été conçu pour une mise en place rapide. En quelques minutes, il prêt à l’emploi. Vous sélectionnez votre équipe favorite dans l’application. Vous lui attribuez des lampes compatibles avec l’affichage des couleurs. Le système se connecte ensuite automatiquement aux données de match en direct.

 

Avec Philips Hue, le logiciel utilise le Bridge Philips Hue qui relie toutes les lampes connectées compatibles au système Sports Live. La connectivité se fait en temps réel. Grâce à cet écosystème connecté, l’expérience peut facilement être étendue d’une pièce à toute une zone de la maison, selon vos envies.

 

Dans l’appli WiZ pour Philips Smart Lighting et autres produits connectés WiZ , Sports Live fonctionne via une installation Wi-Fi axée sur la simplicité d’utilisation et la personnalisation. Pas besoin de bridge. Le système prend en charge un nombre illimité de lampes, ce qui vous permet d’étendre facilement votre installation de divertissement.
 

Le divertissement à domicile sous un nouveau jour

Sports Live s’appuie sur les écosystèmes de divertissement Philips Hue et Philips Smart Lighting (connecté WiZ) pour offrir une immersion encore plus forte aux images vues chez soi. Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire pour la synchronisation, pas même d’appareil HDMI. La fonctionnalité vient compléter des solutions existantes telles que Hue Sync ou la synchronisation WiZ-téléviseur, offrant la plus grande souplesse de configuration à votre divertissement à domicile.

Avec Sports Live, nous allons au-delà de la synchronisation habituelle basée sur l’écran. Nous ouvrons notre éclairage intelligent domestique à l’univers du sport. En utilisant des données de match en direct pour activer l’éclairage en temps réel, nous offrons un niveau inédit de précision et d’immersion, faisant de chaque match une expérience véritablement inoubliable pour les supporters à domicile.”

 

John Smith,
Business Leader Connected Lighting

Disponibilité

Sports Live sera accessible dans les applications dès le mois de mai. Il sera fonctionnel à partir de juin 2026, pile-poil pour le début du tournoi. 

 

1 Contient des scintillements susceptibles d’affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible ou d’autres sensibilités à la lumière. Faites preuve de prudence et interrompez immédiatement l’utilisation en cas de symptômes.

2 Sports Live utilise des données de match fournies par des tiers ; le service peut donc ne pas être disponible à tout moment ou fonctionner comme prévu, et l’expérience utilisateur peut varier. La disponibilité et les performances ne peuvent être garanties.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent