Belgique - Français

Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

3 septembre 2026

Avec l'IA, un divertissement spectaculaire et stylé: 
Philips Hue ouvre de nouvelles perspectives en matière d'éclairage intelligent

  • Parmi les nouvelles fonctionnalités logicielles, on trouve notamment le comportement IA personnalisé, la sauvegarde et la restauration, ainsi que l'intégration Sonos. L'éclairage intelligent est ainsi encore plus personnalisé et intuitif.  
  • Au sein de la gamme de divertissement, Philips Hue Play Screen Sync et le boîtier HDMI Sync 4K font leur apparition, rendant l'éclairage synchronisé accessible à tous.  
  • Un nouveau partenariat intègre les modèles Nanoleaf compatibles à l'écosystème Philips Hue  
  • Enfin, plusieurs nouveautés axées sur le design, notamment la guirlande lumineuse Liane 360°, ainsi que la collection Signe et la gamme Festavie d'extérieur qui ont été élargies.

 

Eindhoven, Pays-Bas : Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, présente une vaste gamme de nouveautés Philips Hue. Grâce à ces innovations, l'éclairage connecté gagne en intelligence, en performance et s'intègre encore mieux dans les intérieurs.

 

Grâce aux précieux commentaires des utilisateurs, Philips Hue lance une série d’innovations en matière de logiciel, de divertissement et de design qui offrent aux consommateurs encore plus de possibilités pour aménager et profiter de leur intérieur comme ils l’entendent. On peut citer des automatisations avancées facilement configurables en langage naturel, de nouvelles options pour synchroniser l’éclairage avec le contenu à l’écran, la prise en charge des formes Nanoleaf au sein de l’écosystème Hue, ainsi qu’une nouvelle collection de luminaires adaptés aux intérieurs contemporains.

Des logiciels plus intelligents, qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs 

 

Hue ne cesse d'évoluer grâce à des innovations logicielles intelligentes qui rendent le contrôle de l'éclairage connecté plus intuitif, plus personnalisé et plus simple. 

 

En exclusivité pour le Bridge Hue Pro, la fonctionnalité Custom AI Behaviors permet de créer des automatisations d'éclairage avancées totalement personnalisées, sur commande vocale simplement exprimée en langage courant. L'assistant IA Hue traduit automatiquement ces souhaits en un réglage lumineux adapté, en combinant des commandes, des conditions et des effets d'éclairage. Cela permet de créer des automatisations intelligentes qui n'étaient pas possibles auparavant. 

 

Vous pouvez par exemple configurer les interrupteurs et les capteurs pour qu'ils fonctionnent différemment le week-end, activer automatiquement un scénario dès la tombée de la nuit, quelle que soit l'heure, ou déclencher une scène spécifique dès que votre appareil de divertissement commence à se synchroniser. L'automatisation avancée de l'éclairage devient ainsi facilement accessible, sans avoir à configurer manuellement chaque paramètre. 

 

Hue lance également Back-up & Restore, une fonctionnalité très attendue issue de nombreuses années de retours clients. Les utilisateurs du Bridge Philips Hue et du Bridge Pro peuvent désormais enregistrer et sauvegarder leurs paramètres en toute sécurité dans le cloud. Cela leur permet notamment de sauvegarder leurs éclairages, accessoires, pièces, zones, scènes et automatisations. Le rétablissement d’une configuration enregistrée sera dans un premier temps réservé aux utilisateurs du Bridge Pro. 

 

Grâce à la future intégration Sonos, il sera bientôt possible de contrôler votre système audio directement via certains interrupteurs Philips Hue, notamment le Hue Tap Dial Switch. Vous pourrez ainsi assigner vos fonctions favorites à des boutons, lancer ou mettre en pause la musique, régler le volume et passer facilement au morceau suivant ou précédent d’une playlist, le tout sans ouvrir l’application. 

 

Philips Hue et Nanoleaf au sein d’un même écosystème 

 

Le partenariat avec Nanoleaf permettra d’intégrer les formes Nanoleaf compatibles (hexagones, triangles et mini-triangles) dans l’écosystème Philips Hue via le module Philips Hue Wall Light. 

 

Cela vous permettra d'intégrer des panneaux lumineux Nanoleaf compatibles dans les scènes, les automatisations et les expériences de divertissement Hue, créant ainsi un éclairage plus harmonieux dans une pièce. 

 

Le module Philips Hue Wall Light est requis et sera vendu séparément. Des kits de démarrage comprenant des panneaux Nanoleaf compatibles sont proposés sur www.philips-hue.com 

 

Encore plus de sensations dans le divertissement 

 

Philips Hue élargit son offre de divertissement et rend l'éclairage synchronisé accessible à davantage d'utilisateurs et de configurations TV. 

 

Philips Hue présente Philips Hue Play Screen Sync, une solution plug-nd-play qui synchronise les lampes Philips Hue compatibles avec le contenu diffusé sur un téléviseur. Grâce à un objectif fisheye et à un calibrage automatique, Screen Sync capture l'intégralité de l'image en temps réel et diffuse les couleurs dans la pièce via un éclairage dynamique. Comme Screen Sync réagit instantanément à ce qui s'affiche à l'écran, il peut synchroniser l'éclairage avec les applications d’origine d’une smart tv et les images d’une télévision hertzienne et des appareils connectés via HDMI, quelle que soit la source du contenu. 

 

Pour les téléspectateurs disposant d'une installation HDMI, le nouveau boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 4K offre l'expérience familière du boîtier de synchronisation Philips Hue avec des configurations plus simples. Grâce à son design épuré et à sa connexion HDMI unique, il est encore plus facile de synchroniser l'éclairage Philips Hue avec vos contenus multimédias en 4K. 

 

Avec ce nouveau boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 4K ou le Philips Hue Play Screen Sync via Bluetooth, vous pourrez également synchroniser un seul lightstrip Philips Hue Play Gradient TV, sans avoir besoin d’un Hue Bridge. L’éclairage synchronisé pour le divertissement devient ainsi plus simple et plus accessible que jamais. En ajoutant un Hue Bridge ou un Hue Bridge Pro, vous pouvez étendre votre installation pour créer une expérience d’éclairage surround avec jusqu’à 10 lampes. 

 

Une nouvelle génération de lightstrips Philips Hue Play gradient vous offre davantage de flexibilité pour créer une installation de divertissement. Les lightstrips Philips Hue Play gradient et Philips Hue Play gradient pro sont découpables pour s'adapter mieux aux différentes tailles de téléviseurs et configurations d'installation. Pour la première fois, la gamme comprendra également une version conçue pour les téléviseurs jusqu'à 100 pouces. 

 

Éclairage design pour les intérieurs contemporains 

 

Philips Hue élargit également sa gamme d'éclairage décoratif avec des produits alliant une commande intelligente à des matériaux haut de gamme et un design remarquable, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. 

 

Le nouveau ruban lumineux Philips Hue Liane 360° utilise une optique de pointe pour offrir un éclairage homogène sur toute la longueur du ruban. Grâce à sa conception flexible, le ruban s'installe sans difficulté le long des murs, des meubles et des éléments architecturaux. Vous pouvez ainsi créer aussi bien un éclairage d'ambiance subtil que des effets visuels saisissants. La technologie Philips Hue Omniglow produit un dégradé de lumière doux et diffus qui enveloppe une partie de l'intérieur. 

 

La collection Philips Hue Signe, saluée par un prix, s’enrichit également des nouveaux modèles Signe-pendant, Signe-pendulum et Signe-pole. Inspirés par l’éclairage architectural, ces luminaires aux formes organiques associent un profil ultra-fin, des matériaux haut de gamme et une lumière douce et diffuse en dégradé. Ils sont conçus pour s’intégrer harmonieusement dans les intérieurs contemporains tout en mettant subtilement en valeur l’espace qui les entoure. 

 

La gamme Festavia pour l'extérieur s'enrichit elle aussi de rideaux, de filets et de guirlandes lumineuses à cristaux de glace pour créer des espaces extérieurs chaleureux tout au long de l'année. Par ailleurs, Philips Hue lance plusieurs nouvelles appliques et spots d'extérieur abordables, afin que davantage de consommateurs puissent illuminer leur espace extérieur avec un éclairage intelligent haute qualité à un prix attractif. 

Aujourd’hui, les gens souhaitent que leur maison ait une touche personnelle et reflète leurs habitudes, leurs goûts et leur mode de vie. Grâce à nos dernières innovations, nous leur offrons davantage de liberté pour façonner eux-mêmes cette expérience : grâce à un logiciel intelligent, à de nouvelles façons d’associer divertissement et éclairage, ainsi qu’à des produits conçus avec le souci du détail. En intégrant l’éclairage intelligent de manière plus intuitive et plus harmonieuse dans la vie quotidienne, nous aidons les gens à créer des espaces qui leur correspondent parfaitement.”

 

Marco Merolla,
esponsable commercial chez consumer connected lighting

Mise sur le marché

 

La disponibilité varie selon les marchés. Les dernières mises à jour logicielles et les nouveaux produits Philips Hue seront proposés à partir de septembre 2026. Consultez le site www.philips-hue.com pour connaître la disponibilité et les prix dans votre région. 

 

Logiciels

 

  • La fonctionnalité Custom AI Behaviors sera disponible dès début octobre pour les utilisateurs de Bridge Pro dans les langues prises en charge, dans le cadre d'une mise à jour logicielle.  
  • La fonctionnalité Backup & Restore est actuellement en cours de développement et sera intégrée dans une prochaine mise à jour logicielle.  
  • L'intégration Sonos sera disponible via une prochaine mise à jour logicielle en novembre. 

 

Divertissement 

 

  • Synchronisation sans Bridge : disponible à partir du 3 septembre (requiert la box de synchronisation HDMI Play 4K avec la lightstrip Play Gradient ou le dispositif de synchronisation d'écran Play avec lightstrip Play Gradient. 
  • Philips Hue Play Screen Sync : disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 119,99 €. Les kits de démarrage seront disponibles sur certains marchés. 
  • Boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 4K : disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 149,99 €. Des kits de démarrage seront disponibles sur certains marchés. 
  • Gamme de lightstrips Philips Hue Play (lightstrip Philips Hue Play Gradient et lightstrip Philips Hue Play Gradient Pro) : disponible à partir du 15 septembre, à partir de 99,99 €. 
  • Module d’éclairage mural Philips Hue pour panneaux Nanoleaf Hexagon, Triangle et Mini Triangle compatibles : disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 39,99 €. Des kits de démarrage seront disponibles sur www.philips-hue.com dans certains marchés. 

 

Design

 

  • Ruban Philips Hue Liane 360° rope light : disponible à partir du 3 septembre 2026 en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, à partir de 399,99 €.  
  • Philips Hue Signe pendant, pendulum et pole : les modèles Signe pendant et pendulum seront disponibles en Europe à partir du 3 septembre 2026, à partir de 349,99 €. La disponibilité en Amérique du Nord suivra en novembre. La date de disponibilité du modèle Signe pole sera annoncée ultérieurement.  
  • Philips Hue Festavia (Curtain, Net et Icicle) : disponible à partir du 3 septembre 2026, à partir de 229,99 €.  
  • Philips Hue Outdoor Semeru, Scenova, Muscari et Struana (plafonnier et applique) : disponibles à partir du 3 septembre 2026, à partir de 79,99 €.  
  • Le ruban lumineux d'extérieur Philips Hue OmniGlow sera disponible à partir du 3 septembre 2026 en différentes longueurs, en Europe et en Amérique du Nord, à partir de 199,99 €.

 

Product videos  

  

Entertainment and partnerships 

 

Philips Hue Play Screen Sync — Watch the video  

Philips Hue Play HDMI sync box 4K — Watch the video  

Philips Hue Play gradient strip lights — Watch the video   

  

Design  

 

Philips Hue Liane 360° rope light — Watch the video  

Philips Hue Signe collection — Watch the video  

Philips Hue Festavia — Watch the video

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent