Philips Smart Lighting donne vie aux couleurs grâce au nouveau kit Screen Sync et aux guirlandes lumineuses Fairy

10 septembre 2026

De l'action sur l'écran à l'ambiance du jardin, le nouveau kit Philips Smart Lighting Screen Sync et les guirlandes lumineuses Fairy accordent une place bien plus importante à la couleur dans la vie.

 
  • Le nouveau kit Screen Sync avec ruban LED balaye l'intégralité de l'écran du téléviseur et synchronise en temps réel l'éclairage de la pièce avec les diffusées sur l'écran.
  • La nouvelle guirlande lumineuse RGBIC Fairy, disponible en 10, 15 et 20 mètres, offre des millions de couleurs, des effets préréglés et une synchronisation musicale pour les espaces intérieurs et extérieurs¹

 

Eindhoven, Pays-Bas : Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, étoffe la gamme Philips Smart Lighting avec deux nouveaux produits qui démontrent à quel point l'éclairage intelligent peut être polyvalent, simple et expressif. Le nouveau kit Screen Sync transforme le contenu télévisé en une expérience lumineuse immersive qui emplit toute la pièce, tandis que la guirlande lumineuse flexible RGBIC Fairy crée sans effort l'ambiance idéale, que ce soit pour une fiesta dans le jardin¹ ou une soirée cool en semaine.

Laissez-vous emporter par les images à l'écran

 

Avec le kit Philips Smart Lighting Screen Sync, l'expérience visuelle sort de l'écran, grâce à un éclairage immersif qui réagit aux images affichées. Un objectif fisheye capture en temps réel toutes les nuances de l'écran. Le ruban lumineux RGBIC à quatre côtés, installé à l'arrière du téléviseur, les traduit ensuite en un éclairage dynamique qui étend l'expérience à toute la pièce.

 

Comme l'appareil réagit directement à ce qui se passe à l'écran, il se synchronise sans effort avec les applications natives de la Smart TV, la télévision en direct et les appareils connectés via HDMI. Aucune source HDMI distincte n'est donc nécessaire. Vous profitez facilement d'un éclairage dynamique et réactif, quel que soit le contenu que vous regardez et quelle que soit la source.

 

L'installation a également été volontairement simplifiée. Les utilisateurs placent l'appareil Screen Sync sur le téléviseur et lancent le calibrage via l'application. Les points d'ancrage sont ensuite automatiquement alignés sur l'écran, avec la possibilité d'affiner manuellement les réglages par la suite.

 

Les modes de synchronisation préréglés permettent d'adapter l'effet à différentes expériences visuelles, tandis qu'un microphone intégré fait réagir les lampes au rythme de la musique. Les utilisateurs qui souhaitent étendre cette expérience à toute la pièce peuvent ajouter des luminaires, des rubans lumineux et des ampoules Philips Smart Lighting compatibles.

 

Un ensemble complet, parfaitement adapté à votre téléviseur

 

Le kit Screen Sync avec ruban LED est proposé en version complète, dans des modèles conçus pour les téléviseurs de 40 à 50 pouces, de 55 à 65 pouces et de 75 à 85 pouces. Le ruban LED offre un dégradé de couleurs fluide sur les quatre côtés de l'écran, créant ainsi un effet d'éclairage surround continu. Chaque kit comprend le dispositif Screen Sync ainsi qu'un ruban LED à fixer à l'arrière de l'écran. Le consommateur ne doit donc pas sélectionner ni acheter les composants séparément.

 

Une couleur qui crée une ambiance en tout lieu et à tout moment

 

Les guirlandes lumineuses Philips Smart Lighting RGBIC Fairy apportent une touche de couleur dynamique dans chaque recoin de la maison. Disponibles en trois longueurs (10, 15 et 20 mètres), elles produisent des effets lumineux préprogrammés à partir de millions de couleurs, allant de subtils dégradés de couleurs à des accents saisissants. Longues et flexibles, elles s'intègrent sans difficulté dans les chambres à coucher et les salons. Elles deviennent toile de fond colorée lors d'une fête ou décor chaleureux pour une soirée d'été dans le jardin.

 

Grâce à la prise USB-C, les guirlandes lumineuses Fairy se connectent facilement à une batterie externe, ce qui permet de les installer pratiquement partout, même en l'absence de prise de courant à proximité. Vous pouvez les contrôler via l'application, des accessoires compatibles ou par commande vocale. Et grâce à la synchronisation musicale, la lumière évolue au rythme de la musique lorsque votre smartphone se trouve à proximité de la source sonore.

 

L'éclairage et le contrôleur sont certifiés IP65, ce qui rend les guirlandes Fairy adaptées à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. 1

À la maison, les gens désirent de plus en plus s’immerger dans les moments qu’ils vivent, mais la technologie doit avant tout rester simple, flexible et accessible. Avec Screen Sync, les films, les jeux et le sport sortent pour ainsi dire de l’écran pour envahir la pièce, avec un contenu déjà familier aux utilisateurs et sans installation compliquée. Avec les guirlandes lumineuses Fairy, vous créez tout aussi facilement une ambiance colorée, tant pour les petits moments du quotidien que pour les occasions spéciales. Ensemble, ces innovations montrent comment Philips Smart Lighting rend l’éclairage expressif et intelligent facile à découvrir, à personnaliser entièrement et, surtout, à apprécier.”

 

Mafalda Monteiro,
Responsable de la division Philips Smart Lighting

Mise sur le marché

 

  • Kit Philips Smart Lighting Screen Sync avec ruban LED pour téléviseurs 40-50 pouces : à partir de 89,99 €. 
  • Kit Philips Smart Lighting Screen Sync avec ruban LED pour téléviseurs 55-65 pouces : à partir de 109,99 € 
  • Kit Philips Smart Lighting Screen Sync avec ruban LED pour téléviseurs 75-85 pouces : à partir de 129,99 € 
  • Guirlande lumineuse Philips Smart Lighting RGBIC Fairy, 10 m : à partir de 37,99 € 
  • Guirlande lumineuse Philips Smart Lighting RGBIC Fairy, 15 m : à partir de 54,99 € 
  • Guirlande lumineuse Philips Smart Lighting RGBIC Fairy, 20 m : à partir de 69,99 €

 

Vidéos produits

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

À propos de Philips Smart Lighting

Philips Smart Lighting rend l'éclairage intelligent simple et accessible chez soi. Grâce à la plateforme WiZ, les produits Philips Smart Lighting se connectent directement au réseau Wi-Fi domestique et sont faciles à contrôler via l'application WiZ. La gamme permet d'adapter facilement l'éclairage à différentes pièces, ambiances et moments.

 

Philips Smart Lighting est une offre distincte dans le domaine de l'éclairage intelligent, parallèlement à Philips Hue, avec sa propre gamme de produits, son application et son écosystème.

 

Notes

1. Le bloc d'alimentation est certifié IP20 et doit être installé à l'intérieur.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent