Belgique - Français

Philips Hue donne à votre maison un nouvel éclat
 

September 4, 2025 

L'éclairage intelligent par excellence : Philips Hue donne à votre maison un nouvel éclat

 
Eindhoven, Pays-Bas – Avec la campagne « Reimagine Your Home », Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, présente une mise à jour majeure de la gamme Philips Hue.
 
Outre le nouveau Bridge Pro Hue, une nouvelle gamme de rubans LED et de tout nouveaux produits d'entrée de gamme, d'autres nouveautés et mises à jour logicielles sont à venir. Elles rendront la maison intelligente encore plus accessible, encore plus impressionnante.

Ces lancements marquent un nouveau tournant pour Philips Hue. L'éclairage intelligent est au cœur de notre activité, mais notre vision de la maison intelligente va plus loin : nous construisons un écosystème plus large avec des produits dédiés à la sécurité, au divertissement et au bien-être, toujours plus intelligents, plus personnalisés et davantage soutenus par l'IA. Nous rendons ainsi la vie quotidienne plus simple, mais aussi plus connectée et mieux adaptée à l'utilisateur. Vous allez ainsi découvrir votre maison sous un nouveau jour.”

 

John Smith

Business Leader pour Philips Hue chez Signify

Le nouveau Bridge Pro Hue : un seul pont, des perspectives infinies

Le Bridge Pro Philips Hue marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine du contrôle intelligent de l'éclairage. Ce hub élégant, de couleur noire, constitue le puissant cœur de l'écosystème Hue. Il s'inspire du célèbre Bridge Philips Hue, mais avec des performances, une puissance et une vitesse considérablement accrues. Prenant en charge jusqu'à 150 lampes et 50 accessoires, le Bridge Pro donne suffisamment d'espace pour les maisons intelligentes les plus complexes, le tout à partir d'un hub central. Grâce à cette nouvelle norme en matière d'éclairage intelligent, l'installation est plus simple, la réactivité plus élevée et le système mieux paré pour l'avenir.

 

Le Bridge Pro Hue est équipé d'un processeur cinq fois plus puissant et d'une mémoire quinze fois plus grande que celle du Philips Hue Bridge actuel. Cela permet non seulement d'accélérer les temps de réponse dans l'ensemble du système, mais aussi de stocker plus de 500 scénarios d'éclairage personnalisés. Il est alimenté par la nouvelle puce Hue Chip Pro et offre des fonctionnalités avancées telles que Hue MotionAware™, une technologie de pointe qui permet aux ampoules Hue de fonctionner comme des capteurs de mouvement. Elles s'allument dès la détection d'un déplacement.

 

La mise à niveau vers le nouveau pont est simple. Vous transférez tous les paramètres de l'ancien Bridge Philips Hue en quelques clics seulement. La combinaison de plusieurs ponts en un seul Bridge Pro sera prise en charge d'ici la fin de l'année.

 

Philips Hue Essential, un bon départ dans le système Hue

En tant que leader du marché de l'éclairage intelligent, Philips Hue est depuis des années synonyme de haute qualité, de commande intuitive et d'intégration harmonieuse. Avec le lancement de la nouvelle gamme Philips Hue Essential, Signify offre désormais cette satisfaction multiple à un public plus large et à un prix plus accessible. Les produits de la gamme Essential fonctionnent avec le même logiciel et la même connectivité que la gamme Philips Hue existante, ce qui les rend parfaitement compatibles avec l'écosystème Hue, mais avec des fonctionnalités simplifiées. Cette nouvelle gamme permet de se lancer dans l'éclairage intelligent à un prix abordable, sans compromis sur la fiabilité ou la facilité d'utilisation.

 

La gamme comprend des lampes A19 et BR30, des spots GU10 et des rubans LED couvrant un large spectre de nuances de blanc et de couleurs pour créer l'ambiance idéale dans chaque pièce. Ils sont entièrement compatibles avec l'écosystème Hue, fonctionnent directement avec Bluetooth et offrent encore plus de fonctionnalités en se connectant à un Hue Bridge.

 

Pour ceux qui veulent entrer progressivement dans la maison intelligente, Philips Hue Essential rend l'approche plus accessible que jamais.

 

Des configurations les plus étonnantes avec les tout nouveaux rubans LED Philips Hue

Les rubans LED sont l'un des moyens les plus créatifs de transformer un espace. Philips Hue innove dans cette catégorie avec une toute nouvelle gamme de rubans lumineux pour l'intérieur et l'extérieur. Avec une luminosité et une flexibilité renforcées, la nouvelle gamme comprend des modèles à la fois décoratifs et fonctionnels. Le produit phare est le Philips Hue OmniGlow, premier ruban LED exempt de points lumineux grâce à la technologie CSP (chip-scale-packaging). Cette innovation assure une diffusion de la lumière fluide et de haute qualité. Un effet lumineux haut de gamme dans toutes sortes de situations.

 

Les rubans LED se prêtent facilement à toutes les adaptations. Selon le modèle, on peut les étendre ou les raccourcir. Grâce à des extensions, des connecteurs et des supports spécialement conçus, les utilisateurs peuvent installer leurs rubans lumineux partout, sans complication ni compromis sur la qualité de l'éclairage. Vous allez vous approcher de l'éclairage parfait, qui met les ornements en valeur ou crée des ambiances surprenantes, dedans comme dehors. Tout cela sans effort.

 

La fameuse gamme Festavia s'enrichit de deux nouveaux modèles d'extérieur

La guirlande lumineuse permanente Philips Hue Festavia s'installe le long des façades ou des toitures. Elle est conçue pour rester dehors toute l'année. Le modèle à globes Philips Hue Festavia présente un design élégant. Avec sa technologie de commande lumineuse, elle ajoute une lueur subtile et décorative aux balcons, pergolas et patios. Les deux modèles sont classés IP65, ce qui garantit des performances durables dans toutes les conditions météorologiques. Grâce à cette résistance aux intempéries, vous pouvez créer l'ambiance idéale à tout moment de l'année sans avoir à retirer les câbles en hiver.

 

Sécurité améliorée avec la nouvelle sonnette vidéo Hue Secure

Avec Hue Secure, Philips Hue combine éclairage intelligent et sécurité. C’est une tranquillité d'esprit précieuse pour votre maison. L'ajout de la toute nouvelle sonnette vidéo Secure offre aux utilisateurs une mise à niveau importante du système de sécurité Philips Hue. Vous pouvez surveiller votre porte d'entrée. Grâce à un objectif grand angle et à la communication bidirectionnelle, vous pouvez voir immédiatement qui se trouve devant votre porte et communiquer, où que vous soyez. En cas de mouvement ou de visite, vous recevez immédiatement des notifications push, et l'éclairage peut être activé automatiquement pour mieux éclairer les environs.

 

En complément de la sonnette, Philips Hue lance également le carillon Hue Smart Chime. Cet appareil émet des alertes sonores bien audibles dans toute la maison dès que quelqu'un sonne à la porte. Vous restez toujours informé, où que vous soyez.

 

De plus, Philips Hue lancera prochainement de nouvelles mises à jour logicielles qui amélioreront encore les capacités de sécurité de Hue Secure :

 

  1. Historique vidéo gratuit 24 heures sur 24 : cette fonctionnalité, qui faisait auparavant partie de l'abonnement Secure, est désormais disponible. gratuitement pour tous les utilisateurs de caméras et de sonnettes Hue Secure
  2. Détection des détecteurs de fumée : les caméras peuvent détecter la fumée et réagir en émettant des alertes lumineuses d'urgence pour offrir une sécurité supplémentaire.
  3. Reconnaissance faciale basée sur l'IA (à partir de 2026) : cette technologie réduira les fausses alertes et offrira une expérience utilisateur plus personnalisée.

 

Ces innovations améliorent encore la sécurité et la facilité d'utilisation des maisons intelligentes avec Hue Secure.

 

Sonos Voice Control et Philips Hue : le son, la voix et la lumière en parfaite harmonie

Philips Hue enrichit encore davantage l’expérience de divertissement avec une nouvelle intégration : Sonos Voice Control™. Conçu pour offrir une expérience d’écoute fluide, ce système de commande vocale permet désormais également de contrôler l’éclairage Philips Hue. Les utilisateurs peuvent, simplement à l’aide de leur voix, allumer ou éteindre les lumières, les atténuer ou les rendre plus lumineuses, et même activer des scènes prédéfinies. En combinant le son, la voix et la lumière, il devient facile de créer une ambiance unique dans toute la maison.

 

L'émergence des expériences basées sur l'IA chez Hue

Les capacités de l'IA de Hue continuent de se développer. Depuis le lancement de l'assistant IA génératif début 2025, cette fonctionnalité est désormais disponible sur la plupart des marchés. Grâce à sa compréhension contextuelle, l'assistant peut suggérer ou créer des ambiances lumineuses adaptées à l'humeur, au style ou à l'occasion de l'utilisateur, rendant l'éclairage plus réactif et plus personnalisé que jamais.

 

La prise en charge de la création d'automatisations via l'assistant IA sera bientôt déployée, permettant aux utilisateurs de configurer facilement des routines intelligentes et fluides. En outre, l'application PC Hue Sync introduit un nouveau mode de synchronisation piloté par l'IA, qui reconnaît automatiquement les actions les plus pertinentes à l'écran et les traduit en une expérience de divertissement encore plus dynamique et immersive.

 

Pour plus de détails sur tous les produits, consultez les documents joints.

Disponibilité

 

Bridge Pro Hue - Septembre 2025 - 89,99 €

 

Gamme Philips Hue Essential – Septembre 2025

  • Philips Hue Essential A19 - 24,99 € – 59,99 € , 1P/2P/3P/4P
  • Philips Hue Essential GU10 - 24,99 € – 59,99 € , 1P/2P/3P/4P

– Kits de démarrage Philips Hue Essential A19

– Kit de démarrage Essential E27 2 pièces + Smart Button + Hue Bridge V2 (89,99 € )

– Kit de démarrage Essential E27 2 pièces + Hue Bridge V2 (79,99 €)

– Kit de démarrage Essential E27 3 pièces + Hue Bridge V2 (89,99 €)

– Kit de démarrage Essential E27 4 pièces + Hue Bridge V2 (99,99 €)

  • Kits de démarrage Philips Hue Essential GU10

– Kit de démarrage Essential GU10 3 pièces + Smart Button + Hue Bridge V2 (99,99 €)

– Kit de démarrage Essential GU10 3 pièces + variat + Hue Bridge V2 (99,99 €)

– Kit de démarrage Essential GU10 § pièces + Hue Bridge V2 (89,99 €)

  • Ruban LED Philips Hue Essential

– 59,99 € – 5 m

– 99,99 € – 10 m

  • Ruban LED flexible Philips Hue Essential – Décembre 2025

– 99,99 € – 5 m

– 169,99 € – 10 m

 

Ampoule Philips Hue A19 – septembre 2025

  • Philips Hue White Ambiance E27

– 60 W - 34,99 €

– 100 W - 54,99 €

– 75 W - 39,99 €

  • Philips Hue White And Color Ambiance E27

– 60 W - 59,99 €

– 100 W - 79,99 €

– 75 W - 64,99 €

  • Philips Hue White E27

– 60 W - 15,99 €

– 100 W - 27,99 €

– 75 W - 21,99 €

 

Rubans LED Philips Hue – octobre 2025

  • Ruban LED Philips Hue Flux – octobre 2025

– 69,99 € – 3 m

– 84,99 € – 4 m

– 99,99 € – 5 m

– 119,99 € – 6 m

– 189,99 € – 10 m

  • Ruban LED ultra brillant Philips Hue Flux

– 99,99 € – 3 m

– 149,99 € – 5 m

– 249,99 € – 10 m

 

  • Ruban LED extérieur Philips Hue Flux

– 149,99 € – 5 m

– 169,99 € – 6 m

– 249,99 € – 10 m

  • Ruban LED extérieur Philips Hue néon

– 139,99 € – 3 m

– 199,99 € – 5 m

– 349,99 € – 10 m

  • Ruban LED Philips Hue OmniGlow – Q4 2025

– 139,99 €  – 3 m

– 199,99 € – 5 m

– 349,99 €  – 10 m

 

Guirlandes Philips Hue Festavia

  • Guirlande permanente Philips Hue Festavia - décembre 2025

– 299,99 € – 18 m

– 119,99 € – 9 m

  • Guirlande à globes Philips Hue Festavia

– 159,99 € – 7 m – septembre 2025

– 219,99 € – 14 m – novembre 2025

– 289,99 € – 21 M – novembre 2025

 

Philips Hue Security – octobre 2025

  • Sonnette vidéo Hue Secure - 169,99 €
  • Carillon intelligent Hue Secure chime - 59,99 €
  • Caméra filaire Hue Secure 2K noir / blanc - 179,99 €
  • Caméra filaire Hue Secure 2K avec support de bureau

– 199,99 €  - Noir - Novembre 2025

– 199,99 €  - Blanc – Octobre 2025

Beschikbaarheid

 

Hue Bridge Pro –  September 2025 - EUR 89,99

 

Philips Hue essential range – September 2025

 

  • Philips Hue Essential A19 - EUR 24,99 – EUR 59,99, 1P/2P/3P/4P
  • Philips Hue Essential GU10 - EU 24,99 – EU 59,99, 1P/2P/3P/4P
  • Philips Hue Essential starter kits A19

- Starter kit Essential E27 2 stuks + switch + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

- Starter kit Essential E27 2 stuks + Hue Bridge V2 (EU 79,99)

- Starter kit Essential E27 3 stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

- Starter kit Essential E27 4 stuks + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

 

  • Philips Hue Essential starter kits GU10

- Starter kit Essential GU10 3 stuks + Smart Button + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

- Starter kit Essential GU10 3 stuks + Dimmer Switch + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

- Starter kit Essential GU10 § stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99)

 

  • Philips Hue Essential LED-strip – December 2025

- EUR 59,99 – 5M

- EUR 99,99 - 10M

 

  • Philips Hue Essential flex LED-strip – December 2025

- EUR 99,99 – 5M

- EUR 169,99 – 10M

 

Philips Hue A19 bulb – September 2025

 

  • Philips Hue White Ambiance E27

- 60W - EUR 34,99

- 100 W - EUR 54,99

- 75W - EUR 39,99

 

  • Philips Hue White And Color Ambiance E27

- 60W - EUR 59,99

- 100W - EUR 79,99

- 75W - EUR 64,99

 

  • Philips Hue White E27

- 60W - EU 15,99

- 100W - EU 27,99

- 75W - EU 21,99

 

Philips Hue LED-strips – Oktober 2025

 

  • Philips Hue Flux LED-strip – Oktober 2025

- EUR 69,99 – 3M

- EUR 84,99 – 4M

- EUR 99,99 – 5M

- EUR 119,99 – 6M

- EUR 189,99 – 10M

 

  • Philips Hue Flux ultra bright strip light

- EUR 99,99 – 3M

- EUR 149,99 – 5M

- EUR 249,99 – 10M

 

  • Philips Hue Flux outdoor strip light

- EUR 149,99 – 5M

- EUR 169,99 – 6M

- EUR 249,99 – 10M

 

  • Philips Hue neon outdoor strip light

- EUR 139,99 – 3M

- EUR 199,99 – 5M

- EUR 349,99 – 10M

 

  • Philips Hue OmniGlow LED-strip – Q4 2025

- EUR 139,99 – 3M

- EUR 199,99 – 5M

- EUR 349,99 – 10M

 

Philips Hue Festavia lichtsnoer

  • Philips Hue Festavia permanent lichtsnoer - December 2025

- EUR 299,99 – 18M

- EUR 119,99 – 9M

 

  • Philips Hue Festavia globe lichtsnoer

- EUR 159,99 – 7M – September 2025

- EUR 219,99 – 14M - November 2025

- EUR 289,99 – 21M – November 2025

 

Philips Hue Security – Oktober 2025

  • Hue Secure video deurbel - EUR 169,99
  • Hue Secure smart chime - EUR 59,99
  • Hue Secure 2K wired camera zwart / wit - EUR 179,99
  • Hue Secure 2K wired camera with desktop stand

- EUR 199,99 - Zwart - November 2025

- EUR 199,99 - Wit – Oktober 2025

 

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses

  • Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

    septembre 03, 2026

    Philips Hue élargit les possibilités de l'éclairage intelligent

  • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

    juillet 24, 2026

    Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026