Une alternative disponible et abordable, 67 % plus efficace sur le plan énergétique
En prévision de l'interdiction de production des lampes fluorescentes PL, plus particulièrement des modèles CFL-ni2, Signify a élargi sa gamme LED PL Philips . Ces nouvelles lampes LED sont bien sûr conformes à la législation européenne, mais surtout, elles sont 67% plus économiques que les lampes fluorescentes. Elles s'adaptent à la plupart des modèles et tailles de luminaires existants, et durent jusqu'à 30.000 heures. À l'heure où le gouvernement incite fortement les entreprises et les ménages à économiser l'énergie, remplacer les anciennes lampes par des LED est un moyen simple, accessible et abordable d'économiser immédiatement jusqu'à 67 % des coûts d'électricité.
200.000 arbres
Le total des économies générées par l'interdiction des lampes fluorescentes PL et le passage à l'éclairage LED est énorme. Pour la Belgique, par exemple, cela signifie une baisse de 26 millions de kWh à produire chaque année. Cette économie d'énergie entraîne une diminution de 4,4 kilotonnes des émissions de CO2. C'est l'équivalent de l'absorption de CO2 de plus de 200.000 arbres. Voilà une raison suffisante pour passer à l'éclairage LED, même si les lampes fluorescentes traditionnelles, en stock chez les détaillants et les grossistes, seront encore en vente après l'arrêt de la production le 24 février.
Michael Rombouts
Business Unit Leader Lampes et Luminaires LED
Formats d'encastrement personnalisés avec des luminaires imprimés en 3D
En plus de sa gamme de lampes LED PL, Signify propose également une gamme étendue de downlights LED, tels que Philips Coreline et Ledinaire. Pour les diamètres de perce hors standard, Signify fabrique dans son atelier de Turnhout des downlights imprimés en 3D qui peuvent être fabriqués sur mesure pour n'importe quelle découpe de plafond. Ces downlights Philips Greenspace imprimés en 3D s'adaptent parfaitement à n'importe quelle encastrement de 150 à 280 mm sans bague d'ajustement. Avec des boîtiers et des garnitures composés de 65 % de matériaux recyclés postindustriels, ces modèles sont également très durables.
Interdiction des tubes TL conventionnels dans le courant de l'année
L'interdiction de la production et de l'importation de lampes fluorescentes est la conséquence de la directive dite RoHS. Cette réglementation européenne restreint l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de certaines substances dangereuses, comme le mercure dans les lampes fluorescentes. La directive concerne également les tubes fluorescents traditionnels. La production de ce type de lampe sera arrêtée dans le courant de l'année.
1Réduction des substances dangereuses : la directive européenne RoHS restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, comme le mercure dans l'éclairage.
2Lampes fluorescentes compactes non-intégrées
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.


septembre 10, 2026
Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses