Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce le lancement en Benelux d'une lampe de bureau grand public Philips destinée à la désinfection par UV-C. Equipée de technologie professionnelle à la pointe de l'innovation, la lampe de bureau UV-C aidera les consommateurs à désinfecter leur maison des virus et des bactéries de manière efficace.
Mark van Zon
Directeur Commercial pour les Consommateurs chez Signify Benelux
“Cette lampe de bureau, équipée de lampes UV-C Philips, peut faire la différence en aidant à inactiver les virus (y compris le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-191) et les bactéries2 pour aider à garder nos maisons exemptes de micro-organismes nocifs."
Efficacité et simplicité d'utilisation
La propreté des objets et des surfaces à la maison peut avoir un effet profond sur notre santé et notre bien-être, car nous sommes tous susceptibles de contracter ou de propager des virus et des germes au contact des objets. La désinfection par UV-C est un moyen éprouvé et efficace de neutraliser les virus et les bactéries. La lampe de bureau à désinfection par UV-C de Philips est facile à utiliser, avec un panneau de commande clair et un guidage vocal intégré.
Comme l'exposition aux UV-C peut être toxique pour les yeux et la peau, les utilisateurs sont invités à quitter la pièce avant que la lumière ne s'allume. Ils sont aussi protégés par des capteurs intégrés qui détectent les mouvements humains et éteignent instantanément la lampe en cas de présence dans la pièce.
La maison désinfectée
La lampe de bureau à désinfection UV-C de Philips désactive efficacement les virus, bactéries, moisissures et spores qui peuvent présenter des dangers invisibles dans la maison. Le temps nécessaire à la désinfection d'une pièce dépend de la taille de la pièce et du type de surfaces ou d'objets présents dans cette pièce. Par exemple, un salon de taille moyenne nécessite environ 45 minutes d'exposition à la lumière pour être désinfecté, une chambre à coucher 30 minutes et une salle de bain ordinaire environ 15 minutes3. Pour garantir une désinfection efficace de ces espaces, la lampe de bureau à désinfection par UV-C de Philips utilise une dose supérieure à la dose prescrite pour inactiver la plupart des germes d'après les tests d'exposition à la lumière UV-C4.
Toutes les bactéries et tous les virus testés à ce jour réagissent à la désinfection par UV-C4. Lors de tests en laboratoire, les sources de lumière UV-C ont réduit la contagiosité du SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19) sur une surface à un niveau inférieur au niveau détectable en seulement 9 secondes5.
Disponibilité
La lampe de bureau à désinfection UV-C de Philips est maintenant disponible en Benelux chez des détaillants sélectionnés coolblue et bol.com. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web.
1,5 Lors de tests en laboratoire, les sources de lumière UV-C de Signify ont réduit la contagiosité du virus SRAS-CoV-2 sur une surface à des niveaux inférieurs à ceux détectables en seulement 9 secondes (Storm et al., 2020, accessible ici). Dans cette étude, une exposition à un rayonnement UV-C de 0,849 mW/cm2 pendant 9 secondes a été appliquée, ce qui a donné une dose d'UV-C de 7,64 mJ/cm2. Nos produits de désinfection de surface par UV-C (équipés de nos sources de lumière UV-C) permettront d'obtenir le même niveau de réduction de l'infectivité virale, à condition que la même dose d'UV-C soit obtenue sur chaque zone de la surface irradiée.
2 La lampe de bureau à désinfection UV-C de Philips utilise une technologie qui s'est révélée efficace pour l'inactivation des virus et des bactéries. Voir Malayeri et al, Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accessible ici.
3 Références de calcul : Salle de séjour - 28 m2 avec une portée de 3m. - Chambre à coucher - 20 m2 avec une portée de 2,5 m. - Salle de bains - 13 m2 avec une portée de 2 m. L'efficacité de la désinfection varie en fonction du temps de désinfection, de la distance et du type de surface/objet. Voir le manuel/la page web du produit pour plus de détails.
4 Voir Malayeri et al, Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016, accessible ici.
Signify Benelux
Roel Dekoninck (PR Manager)
Tél.: +32 477 252356
E-mail: roel.dekoninck@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.


septembre 10, 2026
Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses