Belgique - Français

 
Éclairage circadien

Énergisez-vous, détendez-vous et soyez performant

 
Inspiré de la lumière du soleil, l'éclairage intérieur apporte l'énergie nécessaire pour mener une vie saine et confortable chaque jour.
L'éclairage circadien de Signify apporte l'expérience et les avantages de la lumière naturelle du soleil à l'intérieur, favorisant ainsi la performance, le confort et le bien-être dans les classes, les espaces de travail et les centres de soins de santé.
La lumière est essentielle à la bonne vision, à la perception du monde environnant et à notre interaction avec celui-ci. Saviez-vous que la lumière joue aussi un rôle déterminant dans la régulation du sommeil, de l'humeur, du comportement, des performances et de la santé mentale ?
Il s'agit de la fonction circadienne, ou biologique, de la lumière. Que nous en soyons conscients ou non, la lumière que nous absorbons tout au long de la journée joue un rôle clé dans notre bien-être physique et mental.

Pour George Russell, champion de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, et son coach sportif Alexi Casanovas, la lumière est le meilleur moyen d'ajuster les rythmes circadiens, de surmonter le décalage horaire et d'améliorer les performances.

Sortir de l'obscurité biologique

 
Grâce à l'éclairage connecté et aux commandes de gradation, nous pouvons optimiser la couleur de la lumière en fonction du moment de la journée. Nous reproduisons ainsi les rythmes naturels du corps, ce qui contribue à éviter les perturbations de notre cycle circadien.
En moyenne, les gens passent plus de 90 % de leur temps à l'intérieur, et de nombreux étudiants et employés de bureau passent 36 % de ce temps dans une salle de classe ou sur leur lieu de travail. Les patients dans les établissements de santé et les personnes âgées à mobilité réduite peuvent passer jusqu'à 100 % de leur temps à l'intérieur.
La lumière à laquelle nous sommes exposés au cours de la journée affecte notre cycle circadien, via notre perception visuelle et non visuelle. Nous avons besoin de différents types et quantités de lumière tout au long de la journée pour bien dormir, nous sentir bien et être performants lorsque nous sommes éveillés. Plus précisément, nous avons besoin d'une lumière plus vive et plus bleue le matin, et d'une lumière plus tamisée, avec moins ou pas de bleu, le soir.

Signify est à la pointe de l'éclairage circadien depuis la découverte, à la fin des années 1990, du troisième photorécepteur non visuel qui régit les rythmes biologiques humains. L'éclairage circadien de Signify s'adapte à différentes tâches et varie en fonction des besoins de différentes personnes dans différentes situations. Cela concerne les élèves dans les salles de classe, les patients et le personnel dans les établissements de santé, ainsi que les employés dans les espaces de travail professionnels.

 

Les solutions circadiennes de Signify offrent la haute qualité, la fiabilité et l'excellence de conception qui nous caractérisent depuis plus de 125 ans. 

Nos solutions d'éclairage circadien

 
L'éclairage circadien de Signify utilise une combinaison de luminaires LED dynamiques, de commandes flexibles et de formules ou d'expériences d'éclairage fondées sur la recherche scientifique afin de fournir le type et la qualité de lumière appropriés pour un impact biologique optimal tout au long de la journée.
NatureConnect

Signify NatureConnect

 

NatureConnect de Signify offre l'expérience de la lumière naturelle à l'intérieur pour aider les gens à bien voir, à se sentir bien et à bien travailler.

BioUp

Philips BioUp

 

En améliorant le spectre LED avec de la lumière cyan, Philips BioUp favorise le bien-être biologique sans modifier la couleur visuelle ni l'intensité de la lumière.

Tunable LED luminaires

Luminaires LED réglables

 

Les luminaires dynamiques Philips et les modèles Color Kinetics ajustent de manière biologiquement efficace la couleur et l'intensité de la lumière tout au long de la journée.

Interact

Signify Interact

 

Les systèmes connectés Interact utilisent des luminaires LED réglables et des formules d'éclairage fondées sur la pratique pour favoriser la motivation, les performances et le bien-être général.

 

Dynalite

Philips Dynalite

 

Les commandes d'éclairage Dynalite ajustent les niveaux d'éclairage de manière dynamique en fonction de la tâche, de l'heure de la journée et d'autres facteurs.

 

 

Color Kinetics

Color Kinetics

 

Les lampes LED OneSpace équipées de matériaux textiles diffusent sur la surface de plafond une lumière blanche uniforme de haute qualité. Le vécu en lumière du jour s'en trouve nettement amélioré.

 

Éclairage circadien pour les bureaux, les écoles et les centres de santé

 

Nos solutions d'éclairage circadien se concentrent sur les aspects biologiques, psychiques et optiques de la lumière. Notre approche globale aide les personnes à trouver le dynamisme nécessaire pour être performantes dans leurs activités quotidiennes, mais aussi à maintenir un rythme de sommeil régulier et à se réveiller en pleine forme.

Éclairage circadien pour les bureaux

Le monde a connu récemment des événements qui ont démontré l'importance de la santé et du bien-être des employés. En investissant dans l'éclairage circadien, les entreprises peuvent créer des espaces de travail qui dynamisent et motivent les employés, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et de l'efficacité. Nos solutions d'éclairage sont conçues non seulement pour améliorer le confort sur le lieu de travail, mais aussi pour contribuer à réduire les coûts et à améliorer les résultats.

Éclairage circadien dans le secteur de l'éducation

Les solutions d'éclairage circadien Signify peuvent contribuer au bien-être des étudiants et du personnel en créant un environnement d'apprentissage idéal.

Des recherches ont montré que l'éclairage intelligent peut augmenter la vitesse de lecture, améliorer la concentration et réduire les erreurs lors des tests. A la clé, une amélioration des résultats scolaires et du bien-être général des élèves et du personnel. En investissant dans l'éclairage circadien, les établissements d'enseignement peuvent favoriser l'engagement, la motivation et la santé mentale des élèves.

  • En simulant la lumière naturelle du jour à l'intérieur d'une classe, on peut augmenter la vitesse de lecture, améliorer la concentration, réduire les erreurs, accroître la motivation et améliorer l'humeur, le bien-être et la santé mentale de tous les élèves, y compris ceux qui ont des besoins particuliers,
  • Des recettes d'éclairage validées scientifiquement favorisent la sécurité et le bien-être
  • Respecter le rythme circadien du corps peut stimuler le personnel et améliorez ses performances
  • Les enseignants peuvent choisir les recettes d'éclairage les mieux adaptées aux tâches et aux élèves
 
Corridor
Consultation room

L’éclairage circadian pour les centres de santé

Les solutions d'éclairage circadien Signify contribuent à créer un environnement sûr et favorable pour le personnel tout en facilitant les soins aux patients.

- En intégrant l'éclairage circadien dans les hôpitaux, les établissements personnes âgées et autres centres sanitaires, nous pouvons avoir un impact positif sur la relaxation et la rééducation, et améliorer ainsi le bien-être général du personnel et des patients.

  • Surveiller et optimiser la température, la qualité de l'air et le taux d'occupation des locaux assurent un meilleur confort du personnel et des patients.
  • Des ambiances lumineuses soigneusement conçues peuvent stimuler et motiver. Elles répondent aux besoins des professionnels de santé parce qu'elles s'adaptent aux différentes tâches et mesurent mieux les taux d'occupation et les activités.
  • Offrir les meilleures conditions possibles au personnel, aux patients et aux visiteurs.
  • Les solutions d'éclairage circadien validées par la recherche scientitique ont un impact positif sur le bien-être physique et mental des occupants des établissements
  • L'augmentation du niveau d'illumination dans les établissements de soins collectifs peut aider à relever les défis cognitifs, comportementaux, fonctionnels et liés au sommeil.
  • Ce type d'éclairage aide le personnel à se sentir plus énergique et à réduire son stress. Il aide aussi les patients à s'adapter au rythme de l'hôpital, à apaiser les tensions et à augmenter leur confort.
  • Ajuster l'intensité lumineuse et les températures de couleur améliore le bien-être, la vigilance et les habitudes de sommeil du personnel et des patients.
  • NatureConnect simule la sensation de lumière naturelle du soleil et donne aux patients le sentiment d'être en connexion avec l'extérieur.
Patient room
Nurse station

Découvrez ce que l'éclairage circadien Signify peut faire pour vous

 
Grâce à nos solutions d'éclairage circadien, nous favorisons le confort, la sécurité et la performance dans les environnements intérieurs, qu'il s'agisse de établissements de santé, de bureaux, d'établissements scolaires et hôteliers ou de salles de sport.

 

Albertslund Office
Albertslund
BASF Office
Bureaux BASF
Skanska Office
Skanska
BNP Paribas office
Bureaux BNP Paribas
Hardeman office
Bureaux Hardeman
Prince Charles Hospital
Hôpital Prince Charles
Meander Medical Center
Centre médical Meander
Hollandse School
École Hollandaise
Catharina Hospital
Hôpital Catharina
Close image of an eye

La science à la base de l'éclairage circadien

C'est une évidence, la lumière produit des phénomènes visuels puissants. Elle a aussi des effets non visuels, moins évidents mais tout aussi profonds. Dans l'œil humain, à côté des célèbres cônes et bâtonnets, il existe des récepteurs qui sont en liaison directe avec une région du cerveau. C'est le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus qui régule le rythme circadien.
Ce troisième type de récepteur contient un photopigment appelé mélanopsine. La mélanopsine joue un rôle important dans le fonctionnement des « hormones du sommeil » telles que la mélatonine et le tryptophane, ainsi que dans les processus cognitifs et affectifs en général. La mélanopsine est particulièrement sensible aux courtes longueurs d'onde de la lumière visible, c'est-à-dire à la lumière bleue. Il n'est donc pas surprenant que la quantité et le moment d'exposition à la lumière bleue au cours d'une période de 24 heures aient une grande influence sur notre santé circadienne.
Curieusement, les récepteurs de mélanopsine des yeux ne fonctionnent pas en tandem avec le système visuel humain, mais de manière totalement indépendante. Nous en avons la preuve grâce à des expériences qui ont démontré les effets mélanopiques de la lumière, même sur des personnes complètement aveugles.

Nous serions ravis de connaître votre avis