Nueva iluminación LED solar fabricada en Valladolid

 

Un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), con el objetivo de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

 

En Signify tenemos un claro enfoque hacia la innovación sostenible. Llevamos años avanzando en el desarrollo de productos, sistemas y servicios más eficientes energéticamente, que permitan contribuir a la descarbonización del entorno construido, así como del espacio urbano. Para poder conseguirlo, es fundamental modernizar e invertir en la actualización de nuestros centros de I+D y fábricas.

 

Es por ello, que se ha llevado a cabo un proyecto para potenciar la investigación y desarrollo tecnológico en la planta productiva de Valladolid, la más grande del sur de Europa de alumbrado exterior del Grupo Signify. Esta actuación ha sido financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).

Descripción del proyecto de la nueva iluminación LED solar.

Valladolid como fábrica modelo y estratégica

 

En los últimos años, se han incrementado las inversiones en la planta de Signify en Valladolid para fortalecer su competitividad y potenciar sus capacidades productivas. Todo ello centrado en convertirla en una fábrica modelo en digitalización e industria 4.0. a partir del desarrollo y la implementación de nuevos procesos basados en sistemas avanzados de mejora continua y control de procesos, un mantenimiento productivo y un entorno de lean manufacturing.

 

Ahora, con la realización de este proyecto se ha convertido a la planta de Valladolid en una fábrica modelo y estratégica para Signify a través del desarrollo de un nuevo concepto de luminaria LED solar destinada al mercado europeo, africano y de oriente medio, así como de su proceso productivo. Esto ha permitido impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la fábrica y potenciar las actividades estratégicas para que sirva como elemento tractor en la economía regional.

 

Además, ha favorecido la colaboración de la planta con Centros Tecnológicos y organismos de investigación de la región, impulsando la investigación industrial y el desarrollo experimental en Castilla y León.

Signify SunStay: nueva luminaria LED solar versátil y sostenible

 

Con el desarrollo de la nueva generación de luminarias solares se ha conseguido ir un paso más allá en cuanto a eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos naturales, representando además una clara apuesta por el impulso de la innovación y el desarrollo en la región, siendo Valladolid la única planta de la compañía en la que se ha destinado la producción de estas soluciones.

 

Para ello se ha llevado a cabo un plan de acción que ha consistido en la definición de los requerimientos y especificaciones previas, el diseño y desarrollo tanto del producto como del proceso y la validación de ambos. Así se ha conseguido diseñar un sistema de alumbrado independiente instalado en postes, que funciona a base de energía solar fotovoltaica (o de forma combinada con ella).

Nueva generación de luminaria LED solar SunStay.

 

La luminaria Signify SunStay de última generación es una solución LED solar all-in one, es decir que el panel solar, la batería para almacenar energía y el sistema de iluminación LED están integrados en el mismo producto. Esto hace que la luminaria sea versátil, ya que puede funcionar de manera completamente autónoma o conectada a la red eléctrica. De esta forma, los paneles solares se cargan durante el día, almacenando la energía en la batería para poder iluminar las calles por la noche.

 

En el caso de las luminarias conectadas a la red, estas solo utilizarán la electricidad en caso de que condiciones climatológicas adversas hayan impedido que la batería se cargue. Por tanto, el ahorro que se puede obtener en el consumo energético puede ir desde un 50% hasta un 100% cuando la luminaria funciona de manera independiente.

 

Para que esta apuesta por la innovación y las energías limpias en la fábrica de Signify Valladolid haya sido posible, ha sido fundamental contar la colaboración público-privada con la Junta de Castilla y León y el ICE a través de los FEDER. Este tipo de líneas de financiación e iniciativas son las que ayudan a impulsar el desarrollo regional del tejido empresarial y el empleo que, junto con el I+D permiten posicionar a ciudades como Valladolid al frente de la creación de tecnologías punteras a nivel mundial.

Para más información:

Director de comunicación

Jordi Manrique

Email: jordi.manrique@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El auge de las ciudades adaptativas

    julio 31, 2026

    El auge de las ciudades adaptativas

  • Haciendo que el partido sea inolvidable

    junio 30, 2026

    Haciendo que el partido sea inolvidable

  • Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

    enero 26, 2026

    Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios