Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

 

26 de enero de 2026

 

Los sensores DALI de movimiento y luz diurna de Signify Interact permiten un mayor control y ahorro energético para los gestores de los espacios.

 

Actualmente, los gestores de los espacios tienen el reto de optimizar el consumo energético, especialmente en entornos industriales, ya que están en constante uso. Las tecnologías de iluminación con las que contamos a fecha de hoy son un gran aliado, proporcionándonos la inteligencia necesaria para poder tomar decisiones basadas en el uso real de los espacios, así como de las diferentes actividades que se realizan en ellos. Solo con el cambio a iluminación conectada, ya se mejora el ahorro energético ya que se pasa del encendido y apagado completo, a una regulación de la intensidad y la posibilidad de establecer programaciones más adaptadas. Si además a esto añadimos la capa de inteligencia que proporcionan los accesorios como los sensores, es cuando podemos aprovechar mucho más el valor de la información que obtenemos.

 

En este sentido, desde Signify hemos lanzado un nuevo sensor para maximizar todavía más las posibilidades que ofrece la iluminación conectada. El sensor DALI (Interfaz Digital de Iluminación Direccionable, por sus siglas en inglés) para la detección de movimiento y luz diurna alimentado por la red eléctrica permite a los gestores de los espacios tener un mayor control sobre su iluminación y ahorrar en costes energéticos asegurando que las luces solo se enciendan cuando sea necesario.

 

Diseñado para integrarse en la plataforma de iluminación conectada Signify Interact, el sensor DALI puede asociarse con una variedad de familias de luminarias, incluyendo Maxos Fusion, GentleSpace y Pacific LED. Dentro de esta plataforma conectada, los usuarios pueden acceder a las métricas de datos del sensor para optimizar completamente la gestión de la iluminación.  De esta forma, el sensor ajusta automáticamente los niveles de iluminación según la cantidad de luz diurna y utiliza tecnología de detección de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR, por sus siglas en inglés) para controlar las luminarias. Gracias a su sensibilidad ajustable, se puede adaptar a entornos específicos y a los comportamientos de los usuarios.

Sensor DALI en espacio industrial.

El sensor DALI ofrece una cobertura óptima en techos con alturas entre 2 y 16 metros, lo que lo hace ideal para entornos industriales, como fábricas, almacenes, centros logísticos y aparcamientos cubiertos. La gama de productos conectados de Signify Interact en estos entornos ofrece iluminación de alta calidad, capacidades de gestión de activos y control avanzado de la iluminación, lo que puede mejorar la productividad de los trabajadores, la seguridad, la salud y el bienestar, y aportar ahorros de energía, costes y tiempo.

 

Paralelamente, el sensor es compatible con DALI 2 y se pueden conectar hasta 10 drivers DALI a través de su puerto DALI integrado de 20 mA. Además, se puede poner en marcha utilizando la aplicación Interact Pro a través de Bluetooth y el mando a distancia por infrarrojos. Cuenta también con una robusta comunicación inalámbrica Zigbee, que tiene un alcance de 50 metros, la mejor de su clase. Algunas variantes del sensor tienen altos índices IP e IK para resistir polvo, agua e impactos en entornos difíciles.

La iluminación conectada puede ayudar a abordar muchos de los retos que enfrentan las empresas industriales. Con este nuevo sensor DALI alimentado por la red eléctrica, los gestores de las instalaciones pueden reducir más fácilmente el desperdicio de energía y, mediante la automatización y métricas avanzadas de datos, gestionar mejor el uso de la luz a lo largo del día."

 

Greg Nelson

EVP & Business Leader, Professional Systems & Services en Signify

Para más información sobre sensores de techo compatibles con Interact, haz clic aquí.

Para más información:

Director de comunicación

Jordi Manrique

Email: jordi.manrique@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El auge de las ciudades adaptativas

    julio 31, 2026

    El auge de las ciudades adaptativas

  • Haciendo que el partido sea inolvidable

    junio 30, 2026

    Haciendo que el partido sea inolvidable

  • Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

    enero 26, 2026

    Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios