Haciendo que el partido sea inolvidable

 

30 de junio de 2026

 

El papel de la iluminación en el torneo de fútbol más grande del mundo

 

Dos minutos para el pitido final, y el estadio es un torbellino de emociones. Un delantero solitario corre hacia la portería y lanza un disparo fulminante. ¡Gooool! El estadio estalla de alegría y las luces se suman al momento, uniendo a todos los aficionados en una celebración.

 

En el deporte actual, la experiencia es tan importante como el marcador. Es por eso que la iluminación se ha convertido en un elemento fundamental para dar forma a esta experiencia: puede evocar emociones, crear ambiente, fomentar la participación y dejar recuerdos imborrables en los aficionados.

 

Como deporte más popular del mundo, el fútbol no es una excepción. Durante este verano, aficionados de todo el mundo acuden en masa a estadios emblemáticos de toda Norteamérica para apoyar a sus selecciones nacionales y ver a sus héroes competir en el torneo de fútbol más grande del planeta.

 

En algunos de estos estadios, como el Hard Rock de Miami y el Banorte de Ciudad de México, Signify ha instalado sistemas de iluminación conectada líderes en el sector que van más allá de la simple iluminación, transformando partidos de fútbol en experiencias inmersivas.

Desde el aparcamiento hasta el campo de juego

 

Los estadios modernos se parecen cada vez más a recintos de entretenimiento que a simples instalaciones deportivas, y la forma en la que se iluminan puede influir significativamente en la percepción de los visitantes.  El papel de la luz ya no se limita a garantizar la visibilidad en el campo de juego: mucho antes de que empiece un partido, y después de que termine, la experiencia en el estadio está marcada por la iluminación.

 

Iluminar la fachada con los colores del equipo puede fortalecer la identidad visual de este mientras fomenta un sentimiento de orgullo y pertenencia entre los aficionados a medida que van llegando. Lograr que los visitantes se involucren emocionalmente ya desde las puertas también genera expectación, al crear un ambiente emocionante que comienza en el aparcamiento y les acompaña a medida que se dirigen hacia el interior del estadio.

 

En los recintos con capacidad para decenas de miles de aficionados, hacer que la gente se sienta segura es igual de importante, y la iluminación también desempeña un papel fundamental en este sentido. Una iluminación bien diseñada en los estadios debe guiar a las personas de forma segura de un punto a otro, facilitando los flujos de público, la orientación y la gestión del tráfico. El uso de tonos más cálidos de luz blanca también puede reducir el estrés y la confusión asociados a las grandes aglomeraciones.

Iluminación de un estadio de fútbol.

Utilizar la luz para transformar la experiencia

 
Para los aficionados que se encuentran dentro del estadio, la iluminación se ha convertido también en un elemento fundamental de la experiencia de entretenimiento. Los espectáculos de luces dinámicos antes del inicio del partido, las celebraciones sincronizadas de los goles y las entradas espectaculares de los jugadores ayudan a los espectadores a sentirse inmersos en la acción.

En el estadio Banorte de Ciudad de México, por ejemplo, los efectos de iluminación coordinados responden a los momentos clave del partido, como los goles, inundando todo el estadio con una luz vibrante y llena de color, gracias a los 138 proyectores Vaya Flood HP de Color Kinetics y Vari-Lite de Signify. Escenas de iluminación dinámicas como estas amplifican las emociones tanto dentro como fuera del campo para crear recuerdos que perdurarán para siempre”.

Los sistemas de iluminación avanzados se han convertido en elementos habituales en los estadios deportivos de élite. De hecho, la iluminación se coreografía ahora en sincronía con la música y los contenidos de vídeo, con el objetivo de despertar las emociones de los aficionados, al igual que lo hacen los conciertos o las producciones teatrales.
Iluminación de la fachada de un estadio de fútbol.

Iluminación de primer nivel para retransmisiones internacionales

 

Además de ofrecer una experiencia inigualable a los aficionados que acuden a las gradas, todos los estadios que acogen partidos durante el mayor torneo internacional de fútbol deben garantizar la mejor experiencia visual posible a los miles de millones de personas que los siguen por televisión.

 

Con el fin de cumplir con los estándares de calidad de iluminación de la FIFA, el estadio Banorte recurrió a Signify, líder mundial en iluminación y proveedor oficial preferente de la FIFA en materia de proyectores. La instalación del estadio se diseñó meticulosamente para iluminar de forma uniforme toda la superficie del campo. Cuenta con 320 proyectores LED ArenaVision de Signify que proporcionan 3.500 lx de iluminación horizontal, lo que garantiza una excelente visibilidad tanto para los jugadores como para los equipos de retransmisión.

Sistemas de control de iluminación que marcan la diferencia

 
Hoy en día, la iluminación forma parte de la experiencia del entretenimiento en directo, lo cual es posible gracias al uso de plataformas de control de iluminación conectadas, como Signify Interact, que centralizan y simplifican los controles.

Signify Interact permite a los gestores de los estadios controlar miles de puntos de luz individuales de forma simultánea a través de una única plataforma, de modo que los proyectores, la iluminación de fachadas, la iluminación para espectáculos y los sistemas arquitectónicos puedan funcionar conjuntamente en tiempo real para crear experiencias sincronizadas”.

Una de las ventajas más importantes de las plataformas de control centralizadas es la capacidad de coordinar escenas de iluminación dinámicas a gran escala. Estadios enteros pueden pasar de un ambiente a otro en un abrir y cerrar de ojos, desde los preparativos previos al partido y el saque inicial hasta las celebraciones de los goles, los espectáculos del descanso, los conciertos y los espectáculos posteriores al partido.

Crear la experiencia de los aficionados a través de la luz

 

La iluminación se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para definir la forma en que los aficionados conectan con sus deportes favoritos, tanto en eventos en directo como en televisión.

 

Desde la primera imagen de la fachada iluminada de un estadio hasta el pitido final y las celebraciones posteriores al partido, la luz desempeña un papel fundamental a la hora de crear ambiente, intensificar las emociones y unir a la gente.

 

En los torneos que siguen miles de millones de personas en todo el mundo, cada detalle cuenta. Los jugadores necesitan una visibilidad de primer nivel, las cadenas de televisión exigen un rendimiento de iluminación impecable y los aficionados esperan vivir momentos inolvidables tanto dentro del estadio como a través de la pantalla.

 

Los sistemas de iluminación conectados permiten ofrecer estas tres cosas al mismo tiempo. Al fin y al cabo, puede que solo parezca un partido, pero las emociones son inolvidables.

Sobre el autor:

Pedro Pinto

Pedro Pinto

Global Head of Segment, Public

Para más información:

Director de comunicación

Jordi Manrique

Email: jordi.manrique@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Ana Reija

Email: ana.reija@signify.com 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más blogs

  • El auge de las ciudades adaptativas

    julio 31, 2026

    El auge de las ciudades adaptativas

  • Haciendo que el partido sea inolvidable

    junio 30, 2026

    Haciendo que el partido sea inolvidable

  • Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios

    enero 26, 2026

    Mayor control y ahorro energético en la gestión de espacios